Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Der große KUKA Jahresrückblick 2024

Neue Produkte und Lösungen, spannende Partnerschaften und Events und natürlich ein neuer Geschäftsbereich. Hinter der KUKA Gruppe liegt ein Jahr mit Highlights und Herausforderungen. Fliegt mit uns durch die wichtigsten Ereignisse 2024.


Teresa Scheunert
27. Dezember 2024
Technology
Lesezeit: 5 Min.

JANUAR

Zuwachs für die Roboter-Familie: Der Industrieroboter KR FORTEC bringt große Leistung auf kleinem Raum. Seine Vorteile: eine hohe Dynamik sorgt für niedrige Taktzeiten und aufgrund der kompakten Form kann er perfekt für Arbeiten wie Handling und Punktschweißen eingesetzt werden. Das alles bewältigt der KR FORTEC mit einer schnellen Performance bei niedrigem Energieverbrauch.

Swisslog zeigt auf der LogiMAT 2024 in Stuttgart seine voll integrierten Automatisierungs- und Softwarelösungen unter dem Motto "The Human Side of Automation". 

MÄRZ

Palettieren mit Hygienic-Oil-Robotern für die Lebensmittelindustrie: Talleres Ezma ist auf die Entwicklung, das Design, den Bau und die Installation kompletter Linien und einzelner Anlagen in der Konserven- und Lebensmittelindustrie spezialisiert. Ein KUKA Hygienic Oil (HO)-Roboter übernimmt das Palettieren von flexiblen Verpackungen für die Lebensmittelindustrie.

Mit ChatGPT hat das Thema Künstliche Intelligenz in sehr kurzer Zeit eine gesellschaftliche Relevanz erreicht. In der Industrie wird bereits seit mehreren Jahren dazu geforscht: Wo liegen Potenziale für den Einsatz von KI im Maschinenbau? Welche konkreten Anwendungsfelder gibt es für die Kombination aus Automatisierung und KI? KUKA gibt Einblick in den aktuellen Stand

APRIL

Großauftrag für KUKA: Mehr als 700 Roboter für Volkswagen in Spanien. Im April wird öffentlich, dass KUKA und der Wolfsburger Automobilkonzern Volkswagen eine Rahmenvereinbarung über die Lieferung von mehr als 700 Robotern in 2024 und den kommenden beiden Jahren geschlossen haben. 

Cobot-Assistent für den Mittelstand: Ein Belgisches Forscherteam gewinnt den KUKA Innovation Award 2024. Mit einer besonders benutzerfreundliche Cobot-Applikation für kleine und mittlere Unternehmen, einsetzbar ohne Programmierung, hat das Team den KUKA Robotik-Wettbewerb für sich entschieden

Mai

Wie kann Künstliche Intelligenz helfen, die Nachhaltigkeitsziele der UN voranzubringen? Mit dieser Frage beschäftigen sich renommierte Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Forschung und Zivilgesellschaft beim AI for Good Global Summit in Mai in Genf. KUKA und Swisslog fördern diese wichtige Initiative. 

Juni

Mit modernster Technologie unterstützt KUKA seine Kunden beim Wandel hin zu einer nachhaltigeren Mobilität: Für einen Automotive-Kunden liefert KUKA 23 Rührreibschweiß-Zellen mit integrierten Robotern für die Fertigung von E-Fahrzeugen. Es ist der bisher größte Einzelauftrag in diesem Bereich. 

JULI

Swisslog France SAS wird in Zusammenarbeit mit La Réserve des Saveurs mit dem renommierten „Kings of the Supply Chain 2024“-Award ausgezeichnet, der vom Supply Chain Magazine in der Cité Internationale Universitaire de Paris verliehen wurde. Der Preis würdigt die bahnbrechende Arbeit von Swisslog und La Réserve des Saveurs bei der Revolutionierung der Lager- und Auftragsvorbereitungsprozesse.

Swisslog wins Supply Chain Award for tri-temperature flow AutoStore solution in France

KUKA Österreich gewährt im Sommer Einblicke in sein engagiertes Team –  und erklärt unterhaltsam, wie Kunden von der ersten Idee bis zur Wartung umfassend unterstützt werden. 

AUGUST

Drei Dimensionen stehen bei KUKA im Fokus, wenn es um Künstliche Intelligenz geht: KI in der Forschung, KI in Produkten und Lösungen und KI im Arbeitsalltag der KUKAnerinnen und KUKAner weltweit. Beim ersten „AI Day“ können sich Mitarbeitende über aktuelle KI-Anwendungsfälle und Projekte informieren und erhalten Tipps, um Künstliche Intelligenz in ihren Arbeitsalltag zu integrieren. 

OKTOBER

Wohnraummangel, steigende Preise und fehlende Fachkräfte zählen zu den großen gesellschaftlichen Herausforderungen. Der automatisierte modulare Hausbau bietet hier eine Lösung. Bundesbauministerin Klara Geywitz informiert sich persönlich über das innovative neue Konzept

Swisslog eröffnet neues Büro in Kanada. Das Ziel: Wachstumschancen in der Region nutzen.  

NOVEMBER

Startschuss für KUKAs Digital-Offensive: Nach Gründung der neuen Digitalsparte zeigte KUKA bei seinem ersten Software- und Digital-Event unter dem Motto “KUKA digital_powering your business” sein umfassendes Portfolio und die nahtlose Digitalisierung globaler Industrielandschaften. Highlight des Events:  mosaixx, die offene, kollaborative Cloud-Plattform für Industrial Software-as-a-Service

Deutschlands bester Mechatronik-Auszubildender kommt von KUKA: Eric Moehrke hat sich mit seiner Abschlussprüfung unter rund 7.000 Azubis durchgesetzt und als Bundesbester seiner Berufsrichtung abgeschlossen. 

DEZEMBER

Nowaste Logistics wählt Swisslog als Partner für neues Logistikzentrum in Schweden: Das innovative und schnell wachsende 3PL-Unternehmen Nowaste Logistics, eine Tochtergesellschaft von Everfresh, hat Swisslog als Partner für sein neues automatisiertes Logistikzentrum in Helsingborg ausgewählt. 

Mit Welthits wie „Alors on danse“ wurde der belgische Musiker Stromae berühmt, seine Live-Shows gelten als spektakulär. Auf seiner Multitude-Tour 2022/23 begleiteten ihn zehn KUKA Roboter und sorgten für ein überwältigendes Bühnenbild. Nun ist das Konzert-Spektakel erstmals als Konzertfilm auf YouTube zu sehen.

Ein erster Einblick von Stromae in die Zusammenarbeit mit KUKA vor dem Start der Multitude-Tour

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in 2025! Keep on Moving!

Hier schreibt:
Teresa Scheunert

Spokesperson Business KUKA 


Mehr über Teresa Scheunert
Nächster Artikel