Wir haben nach der Verleihung mit Andrea Mariani vom Siegerteam HIFUSK gesprochen:
Herzlichen Glückwunsch zum Sieg! Kannst du uns euer innovatives Konzept kurz erläutern, mit dem ihr die Jury so überzeugt habt?
„Unsere Plattform ist die Verbindung von Robotik und fokussiertem Ultraschall für eine nicht-invasive chirurgische Behandlung. Robotik wird hier genutzt, um eine sichere, wiederholbare und genaue Behandlung zu gewährleisten. Über die technische Umsetzung hinaus wollten wir eine Plattform schaffen, die so arztfreundlich wie möglich ist. Die Benutzerfreundlichkeit eines Systems ist ein Aspekt, der manchmal ausgelassen wird. Wir haben versucht, eine Plattform zu entwickeln, bei der alle Komponenten integriert und mit einer Benutzerschnittstelle verbunden sind, mit der der Arzt einfach interagieren kann. Dies ist von grundlegender Bedeutung, wenn man eine neue Technologie einführen will und eine solche Technologie in der klinischen Praxis akzeptiert werden soll.“
In diesem Jahr lief wegen Corona alles etwas anders: Was waren die größten Herausforderungen?
„Corona war eine große Herausforderung: Wir haben den KUKA Roboter in der Woche vor dem Lockdown erhalten, der hier in Italien mehr als 3 Monate dauerte. Das bedeutet, dass wir nur wenige Monate Zeit hatten, um das Projekt umzusetzen und unsere Technologie zu integrieren. In der Welt der Forschung ist es fast unmöglich, aus der Ferne zu arbeiten: Wir brauchen Roboter, wir müssen die Technologie berühren und im Labor sein, um unsere Forschung durchzuführen. Aber wir haben während des Lockdowns unsere Arbeit geplant und über jeden Aspekt unserer Anwendung nachgedacht. So waren wir vorbereitet, als wir ins Labor zurückkamen, und konnten unsere Anwendung leichter entwickeln. So war diese Erfahrung auch eine wichtige Life/Work-Lektion.“
Würdet ihr anderen Forschern und Jungunternehmern die Teilnahme am Innovationspreis empfehlen? Wenn ja, warum?
„Definitiv ja: Wir hatten die Möglichkeit, mit einem hochmodernen Roboter wie dem KUKA LBR Med zu arbeiten, der perfekt zu den Anforderungen unserer Anwendung passt, weil er flexibel und sensitiv ist und zudem für die Integration in medizinische Produkt zertifiziert ist. Und wir hatten auch die Möglichkeit, während des gesamten Projekts von den KUKA Experten geschult und unterstützt zu werden. Zudem hat der KUKA Innovation Award unserem Team und unserer Idee eine große Sichtbarkeit verliehen: Dies könnte ein großer Mehrwert für unsere nächsten Schritte im Hinblick auf Fundraising in Richtung Industrialisierung sein.“