![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/ipm/bild-13-milch-palettieren.jpg?rev=-1&w=1900&hash=EADB068DE17DE1D009C16B664D6C1D04)
Einen kühlen Kopf bewahren
Wie ein KUKA Roboter Menschen bei der Arbeit in eisiger Umgebung entlastet
Als der Lebensmittelkonzern Albertsons an den KUKA System Partner Integrated Packaging Machinery (IPM) herantrat um seine Molkereilinie zu automatisieren, war schnell klar: ein Roboter muss Teil der Lösung sein. Das Stapeln von Milchkisten auf Paletten im Kühllager ist für Menschen auf Dauer einfach nicht machbar. Seither stapelt ein KUKA Roboter die Milchkisten im Kühlhaus.
Palettierlösung für frostige Umgebung
"Im Kühlhaus ist es sehr kalt und die Arbeit ist sehr anstrengend", erklärt IPMs Vice President of Operations Kendal Malstrom, "und die Kisten sind einfach zu schwer, als dass jemand den ganzen Tag da drin palettieren könnte.“ Genau aus diesem Grund hat sich IPM für die Automatisierung der Molkereilinie von Albertsons für eine roboterbasierte Lösung entschieden.
Seit mehr als zwei Jahrzehnten fertigt und integriert IPM Verpackungslösungen für Kunden in den USA und im Ausland und verbindet als KUKA System Partner kontinuierliche Innovation mit jahrelanger Erfahrung, um Anlagen zu liefern, die funktionieren. „KUKA ist stolz darauf, IPM als Mitglied seines System Partner-Netzwerks zu zählen“, so Tim Schiller, Account Manager KUKA Robotics USA, der bereits viele Jahre mit dem Unternehmen aus West Michigan zusammenarbeitet.
Im Kühlhaus ist es sehr kalt und die Arbeit ist sehr anstrengend. Und die Kisten sind einfach zu schwer, als dass jemand den ganzen Tag da drin palettieren könnte.
Schnelle Palettierung auf kleinstem Raum
Malstrom: „KUKA-Roboter sind speziell für anspruchsvolle Palettier- und Depalettieraufgaben konzipiert, die sehr kurze Taktzeiten erfordern. Außerdem benötigen sie nur wenig Platz, so dass Albertsons die Produktion innerhalb der bestehenden Produktionsfläche aufrechterhalten konnte.“ IPM entschied sich für einen KUKA-Roboter KR QUANTEC PA Arctic, der auch bei Temperaturen von bis zu minus 30 Grad Celsius präzise und schnell palettiert und dabei ohne Schutzhülle und mechanische Heizung auskommt.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/ipm/kuka_robots_short-cycle-times_in-little-space.jpg?rev=-1&w=1400&hash=42ED67E4D35B7C7626C6E06C4530F8E8)
Starke Partnerschaft von KUKA und seinem System Partner IPM
Das in West Michigan ansässige Unternehmen Integrated Packaging Machinery (IPM) ist auf voll integrierte Verpackungslinien spezialisiert. Seit mehr als 20 Jahren entwirft, baut, installiert und verwaltet IPM automatisierte Verpackungslösungen für die Molkerei-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Mit mehr als 100 Mitarbeitenden, die jährlich mehr als 75 Projekte in Angriff nehmen, versteht sich IPM als weit mehr als nur ein Lieferant von Verpackungsanlagen. Das Unternehmen verfolgt einen neuen Ansatz bei der Bereitstellung von Verpackungsmaschinenlösungen und arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, für "Installationen, die funktionieren". IPM bietet Palettierroboter, Palettenförderer, Inspektions- und Integrationssysteme sowie Lösungen für die Kartonverpackung.
Starke Partnerschaft von KUKA und seinem System Partner IPM
Mit mehr als 100 Mitarbeitenden, die jährlich mehr als 75 Projekte in Angriff nehmen, versteht sich IPM als weit mehr als nur ein Lieferant von Verpackungsanlagen. Das Unternehmen verfolgt einen neuen Ansatz bei der Bereitstellung von Verpackungsmaschinenlösungen und arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, für "Installationen, die funktionieren". IPM bietet Palettierroboter, Palettenförderer, Inspektions- und Integrationssysteme sowie Lösungen für die Kartonverpackung.
Durch die Pflege langjähriger Beziehungen zu branchenführenden Unternehmen wie KUKA hat sich IPM sowohl als kompetenter Integrator als auch als Hersteller von Verpackungsanlagen etabliert. Darüber hinaus bietet das Unternehmen schlüsselfertige Projektdienstleistungen an, die Anlagenlayout und -design, technische Beratung, Projektmanagement und die Installation von kundenspezifischen Verpackungssystemen umfassen. Und eines dieser Projekte, das IPMs Vice President of Operations Kendal Malstrom besonders hervorhebte, ist eben genau das der Lebensmittelkette Albertsons.
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)