請選擇您的所在位置:

位置

KUKA 堆垛機器人確保家族磨坊成功發展

在法國,每袋麵粉的最高許可重量從 40 公斤減低至 25 公斤,這將 Moulins Bourgeois 家族磨坊的出貨能力逼至極限。出於這樣的規定,在相同的交貨量之下,現今必須包裝、運輸和載卸的麵粉袋數量便增加了將近兩倍。因此,這家企業決定採用 KUKA 機器人來執行堆垛任務——成果是大獲成功。


製作法國麵包、餅乾和麵餅所需的法國麵粉

Bourgeois – 自 1895 年以來,這個名字就象徵著最高品質的麵粉。「我們以獨立磨坊營運商的型式工作已經四個世代了」,總經理 Julien Bourgeois 解釋道,「我們慎選使用的穀物,就像釀酒師選擇葡萄品種一樣謹慎。」這家公司位於巴黎以東 80 公里的 Verdelot,至今已有 80 年的歷史。即使公司規模穩定成長,但是 Moulins Bourgeois 仍將自己定位為一個家族磨坊。雖然磨坊裡完全只加工法國穀物,並且以手工麵包店為核心目標群,但這家公司早已向全世界各地供應產品。Moulins Bourgeois 以傳統方式種植的有機麵粉經常出口到例如德國、挪威、埃及、沙烏地阿拉伯、中國和巴西等國家。

自動化堆垛:減少繁重的體力勞動,提高出貨量

位於 Verdelot 的全自動化配送中心受益於 5 架高速可靠的 KUKA 堆垛機器人

Bourgeois 危機處理法

Bourgeois 家族在 2010 年代面臨了兩個極大的挑戰。在 2010 年 6 月 28 日這天,一個控制櫃由於過熱起火,結果使得這家公司在 Verdelot 的主磨粉機燒燬。公司只能使用租借來的磨粉機才得以繼續營運。在同一時間裡,這家公司在 18 個月以內建立了一座新的磨坊,不但具有改良的衛生防護措施,產量也幾乎提高了一倍

員工的利益是磨坊的挑戰

一切順利上路。但過了不久之後,他們便認知到,有一項新法規將對麵粉製造商構成另一個挑戰。社會保險局 Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) 和專業協會 Association Nationale de la Meunerie (ANM) 就應減少磨坊員工身體勞力方面的規定達成了一致。從那時起,一袋麵粉的重量最高不得超過 25 公斤。經營家族企業的第四代領導人 Julien 和 David Bourgeois 需要新的解決方案。
Moulins Bourgeois 是現今歐洲最現代化的麵粉工廠之一
位於 Verdelot 的公司總部:Moulins Bourgeois 每天交送高達 170 公噸的麵粉給客戶

從艱辛的體力勞動到全自動化配送中心

「我們不得不將 40 公斤袋裝麵粉改為 25 公斤」,Julien Bourgeois 說,「對我們的員工來說,這是個好消息,因為這減輕了繁重的體力工作。但是,我們每天必須裝載到貨車上的麵粉袋數量以前是 7,000 袋,現在等於必須增加一倍,那是完全不可能辦到的。」因為在當時,是由六名員工負責堆疊和裝載麵粉袋。這種辛苦的勞力工作,不是能隨心所欲加快速度的。 
出於新規定,每袋麵粉最高許可重量從 40 公斤減至僅 25 公斤

自動化「Goods to truck」解決方案

為了保護員工免於過勞,但又要能繼續履行所有訂單,公司決定投資設立一座全自動化的配送中心。然而,員工們仍繼續保有他們的工作——他們如今仍在裝載層,確認每袋麵粉都被放到正確的貨車上,並且妥善安全地堆置。2014 年,他們更開始採用 100 % 自動化「Goods to truck(商品到卡車)」解決方案,其中也包括了 5 架 KUKA 堆垛機器人。到了 2015 年 9 月,擁有自動化堆垛功能的全新配貨中心正式啟用。從此之後,整個貨品發配,也就是將貨物卸垛和裝載到正確的輸送帶上的作業,便由兩架 KR 180 R3200 PA (KR QUANTEC PA) 和三架 KR 300-2 PA 機器人負責執行。

KUKA 公司理解我們的目標,並且知道我們需要什麼樣的解決方案。在 KUKA 機器人和系統整合商 AB Process 的協助下,我們完全實現了我們的目標。

Julien Bourgeois,Moulins Bourgeois 總經理

自動化堆垛:前瞻性團隊工作獲得豐碩成果

內部物流是採用 Viastore Systems 的技術,系統整合商則是 AB Process。AB Process 的創辦人與公司負責人之一 Christophe Abjean 解釋了全新配送中心的特別之處:「訂單的準備作業,也就是從棧板送入倉庫開始,一直到將麵粉袋輸送到貨車上,整個過程 100 % 自動化五架 KUKA 卸堆垛機器人接管了整個貨品發配的工作,確實可靠且速度可觀。這套系統每小時可以處理 2,000 袋麵粉。」而且系統會預先分類貨物,依據送貨路線以正確的順序將貨物裝載到貨車上。
自動堆垛機器人:兩架 KR 180 R3200 PA 機器人逐一將麵粉袋放到輸送帶上
KR 300-2 PA 抓力強勁,每小時可以搬運多達 550 袋麵粉 

夢幻團隊:結合兩架 KUKA 堆垛機器人的優勢

兩架 KR 180 R3200 PA 負責將麵粉袋逐一放到輸送帶上,由於其體積精巧,因此是節省空間且非常靈活的解決方案。每一架機器人每小時可以堆疊 100 袋貨物。另一方面,KR 300-2 PA 堆垛機器人一次可以提起 5 袋麵粉,每小時總共可以搬運多達 550 袋。這個機器人機型是 KUKA 專為高速高負載任務所研發而成。它能夠毫不費力地穩定堆疊高達 300 公斤,並且可以靈活地依據任務需求,安裝不同高度的框架。法國、荷比盧與馬格里布 KUKA 分公司總經理 Emmanuel Bergerot 作出以下結論:「Moulins Bourgeois 能夠實現自動化,是不斷努力在機器人硬體和控制軟體方面追求技術創新的成果。這套系統不僅滿足了物流過程的嚴格要求,而且也實現了高效率物流。」

前所未見的順暢快速堆垛效率,以及更多優勢

配送中心完全滿足了高度期望。如今,從收到訂單到出貨,之間花費時間不到 24 小時。這讓原本就備受客戶愛用的 Moulins Bourgeois 麵粉更為搶手。這個家族企業每天運送多達 170 公噸的麵粉年銷售額從 2015 年的 4 千萬歐元增長至 2020 年的 5 千萬歐元。Bourgeois 兄弟很高興擁有超過 150 名滿意的員工,以及一座歐洲最高效和最現代化的麵粉工廠之一。 
麵粉袋依據運送路線,以合適的順序被放到棧板上並送到卡車上

「成長茁壯的企業」

「透過這樣的轉變,我們成功地將麵粉袋裝載量提高了 60 %,同時也降低了員工患肌肉骨骼疾病和受傷的風險」,Julien Bourgeois 愉快地說,「作為一家公司企業,我們持續成長,市場對我們的需求量變得更大,因此員工人數也比以前更多。」

尋找您身邊的 KUKA 系統合作夥伴

您可以在此為您的產業或問題找到合適的合作夥伴。

你也可能對此有興趣