2020 年德国设计奖的大赢家:KUKA
上周,在法兰克福春季消费品展览会上颁发了 2020 年德国设计奖,KUKA 取得了十分优异的成绩。这家来自奥格斯堡的自动化专业企业一举夺得了三项工业设计奖。评委们向负责灵活运输物料的两款自动平台 KMP 600 和 KMP 1500 以及用于电动汽车家用充电的 KUKA 充电助手 carla_connect 颁发了“卓越产品设计”类奖项。
功能性强、设计鲜明、企业品牌美观,是 2020 年德国设计奖评委给予的肯定。在法兰克福举行的颁奖典礼上,有三项 KUKA 产品获得了卓越工业设计奖。
2020年2月12日
2020 年德国设计奖的各位重量级国际专家给出的评语分别是:“设计非常鲜明、充满未来感,完美体现了对先进技术的高要求”(KMP 1500),“高水平的一贯设计将功能性、时尚外观和企业品牌融合在一起”(KMP 600),“用夺目、美观的设计语言传达创新技术、质量和功能性”(carla_connect)。
充电助手和两台车辆的设计由 Mario Selic 操刀,25 年来,他一直在 KUKA 负责打造机器人外观,并为此已荣获多项殊荣。他说:“机器人是真正的大力士,因为它经常要移动非常重的东西;同时它耐力十分持久,并且必须能够加速。因此,它在我看来就是运动员的理想化身。”
carla_connect 系统安全、安装深度浅,因此同样非常适合整合在狭窄的停车环境中,主要是家里的车库。Selic 说:“颜色的选择与 KUKA 的企业形象相呼应,可与本企业的产品系列完美融合。”
平台车 KMP 600 是一台负责灵活运输物料、以优化物流管理的自主控制车辆。例如,通过精确的起重机械机构,可以将移动货架运送到组配工位上。该系统适用于各个不同行业,极其灵活,可根据变化的客户需求迅速调整。
它的“大哥”——带起重机械机构的无人驾驶运输车辆 KMP 1500 可为生产设备供给物料,提高工业 4.0 生产的灵活性。由于采用全向驱动技术,这辆车可以瞬时从静止状态沿任意方向移动。这辆车利用起重机械机构自主在各个加工台之间移动部件,或将已加工的部件放至仓库。