Eski sürüm Internet Explorer tarayıcısı kullanmaktasınız. En iyi gösterim için lütfen tarayıcınızı güncelleyin
KR CYBERTECH serisinin yeni Edition robotu ile daha hızlı ve daha kolay otomasyon
Uyarlanmış fonksiyonlar, optimum maliyetler, her zamanki kalite: KR CYBERTECH serisinin yeni Edition robotu 2023'ten itibaren satışa sunulacak. Bu robot, otomasyona yalnızca optimum maliyetli, kolay bir giriş yapılabilmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda elleçlemeden cilalamaya kadar daha kolay bir uygulamayı da mümkün kılar.
2 Mayıs 2023
Esnek: Edition robotları verimli bir otomasyon sağlar
Parçaları montaj sürecine aktarır. İş parçalarını kalite açısından kontrol eder. Metal parçaları taşlar ve cilalar. KR CYBERTECH, esnekliği sayesinde özellikle dinamik metal ve elektronik sektörlerinin yanı sıra çeşitli genel endüstrilerinde çok yönlü bir yardımcıdır. Müşterilerin geniş alanda favorisi olan robot, 2023'ten itibaren küçültülmüş ve en önemli işlevlere odaklanmış bir sürüm robotu olarak da sunulacaktır. Bu, Pick and Place ve bileme uygulamalarının hızlı ve kolay otomasyonunu sağlamaktadır.
Hızlı ve kompakt: otomatik süreçler için kullanımda
KR CYBERTECH serisinin Edition robotları, elleçleme ve temel işlem görevlerinin optimum maliyetli otomasyonu için mükemmel bir seçimdir. İki KUKA KR CYBERTECH nano ARC HW Edition robotundan sonra, KR CYBERTECH KR 20 E artık özellikle fiyat bakımından hassas pazarlarda otomasyona girişi de destekliyor. Çünkü maliyet verimliliği gerçek anlamda etkileyici. Yüksek hassasiyette sorunsuz sürüş davranışı ve yüksek oranda sağlamlığı, önceki KR CYBERTECH serisine göre neredeyse farksızdır. Portföy yöneticisi Markus Hollfelder-Asam, "Edition varyantları daha az seçenek sunsa da, dünya çapında popüler olan ve serideki çok sayıda diğer robot türleri gibi serinin en güncel yapısını temel almaktadır," diye vurguluyor. Bunun anlamı: Her zamanki kalite ile daha düşük maliyetler.
Düşük maliyet, yüksek verimlilik: KR CYBERTECH serisinin yeni üyesi tam olarak bunları sunuyor
Güncel yazılım ve donanım kullanımı
Elleçleme, taşlama veya test etme söz konusu olduğunda, Edition robotları gelişmiş teknolojiler temelinde çalışır ve mevcut işletim sistemiyle ve en son nesil KR C5 kumandası ile uyumludur. Bu, yalnızca işletim sistemlerinin ve uygulama paketlerinin sorunsuz geçişine izin vermekle kalmaz, aynı zamanda genel enerji tüketimini de azaltır.smartPAD üzerinden kullanım da karmaşık olmayan bir süreç sağlar.
Optimum maliyetli: süreç otomasyonuna rahat bir giriş
Optimize edilmiş yapısal tasarım sayesinde satın alma maliyetleri daha düşüktür ve Edition robotlarının sağlam, kompakt tasarımı, işletimi ekonomik hale getirir. Markus Hollfelder-Asam, "Bu durum, robotları özellikle otomasyona yeni giriş yapan ve genellikle yeni büyüyen pazarlardan gelen müşteriler için çekici bir çözüm haline getiriyor" diyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli şirketler, yeni KR CYBERTECH KR 20 E'den yararlanabilir. Ayrıca iyi fiyat-performans oranı ve belirli uygulamalara odaklanan performansı nedeniyle, şirkette halihazırda kısmen otomatikleştirilmiş süreçlere sahip olan mevcut müşteriler için de incelemeye değer bir seçenek olabilir.
Küçük ve orta ölçekli şirketler için cazip bir çözüm
Son derece dinamik süreçler için verimli robotik
Edition versiyonundaki yeni KR 20, bilek için IP 67 ve endüstriyel robotun geri kalanı için IP 54 koruma sınıfı ile standart olarak teslim edilmektedir ve bu da farklı yönlerde kullanılabileceği anlamına gelir. Çalışma sıcaklığı aralığı 0 ila 45 derece için tasarlanmıştır, robotlar zemine, duvara, tavana ve herhangi bir açıda monte edilebilir; tıpkı KR CYBERTECH serisinin geri kalanı gibi. KR CYBERTECH KR 20 E, 20 kilograma kadar taşıma kapasitesi için tasarlanmıştır ve 1820 milimetreye kadar maksimum bir erişim mesafesi sunar.
Şirketlerin ihtiyaçları için yüksek performans
KUKA, Edition robotları ile yeni müşterilere hitap ediyor ve onları otomasyona giriş ve işlemlerini gerçekleştirme konusunda destekliyor. Ailenin en yeni üyesi, 2023 ilkbaharından itibaren dünya çapında sipariş edilebilecek, Çin'de ise daha da önce sunulacaktır. Portföy Yöneticisi Markus Hollfelder-Asam: "KR CYBERTECH nano ARC HW'den sonra, müşterilerimizin gereksinimlerini karşılayabilmek için seriyi tekrar genişletebildiğimiz için mutluyuz."
Yeni Edition robot, herhangi bir KR CYBERTECH kadar esnektir
KR CYBERTECH ailesi hakkında daha fazla bilgi
Robot ailesinin tüm avantajlarını ve teknik fonksiyonlarını öğrenin.