Escolha a sua localização:

Localização

Com a KUKA para a transformação inteligente

A KUKA une o mundo da construção de máquinas e instalações com a transformação digital da indústria – e influencia o tema Industrie 4.0 no ponto crucial.


A transformação inteligente no mundo digital

A digitalização precisa de pioneiros: a KUKA não é apenas um impulsionador proativo de padrões abrangentes de fabricantes e industrias, mas também se engaja no desenvolvimento de plataformas que unem a produção real com estruturas digitais correspondentes. Assim, criamos os pré-requisitos necessários para uma arquitetura de plataforma aberta e abrangente. Além disso, somos parceiro e membro em inúmeras associações e instituições que impulsionam a pesquisa e a tecnologia, por exemplo, na OPC Foundation (OPC UA), a Plattform Industrie 4.0, a Open Industry 4.0 Alliance, o MindSphere World e.V. e a Industrial Digital Twin Association (IDTA).

Uma arquitetura de plataforma desse tipo traz consigo vantagens determinantes: por exemplo, através disso é possível acessar os dados da produção a qualquer hora e por meio de qualquer equipamento terminal. Desse modo, componentes e processos podem ser analisados, administrados com desempenho de processamento praticamente ilimitado e, de acordo com a necessidade, adaptados ou reconfigurados. E não por último, é possível atingir mercados e regiões totalmente novos através da Internet e escalonar o know-how.

  • Shopfloor

    Toda transferência de dados inicia em um componente na produção: A unidade de comando e o sistema de sensores geram dados e os encaminham ao Edge através de determinados protocolos e sistemas de bus.

  • UI & Apps

    Através de Apps e suas UIs os dados são processados e exibidos de forma visualizável para usuários finais.

  • Edge Gateway

    A interface local entre o mundo físico e digital: Aqui todos os componentes I4.0 são integrados, dados são analisados e processados em tempo real, e repassados de forma codificada à nuvem.

Shopfloor e Edge Gateway

Na Digital Factory cada transferência de dados inicia primeiramente com um componente ou um processo na produção. A sua unidade de comando e o sistema de sensores se comunicam através de determinados protocolos e sistemas de bus com a sua periferia. O protocolo de comunicação padronizado para isso é OPC UA.

O Edge Gateway estabelece a interface de comunicação entre a rede de células (Operation Technology, OT) e a rede IT (Information Technology) superior. No nível Edge local, as informações das coisas (Things) reais já são coletadas, consolidadas, compactadas e encriptadas.

Você pode integrar os Edge Gateways sem problemas em instalações de produção existentes ("Brownfield") e, assim, conectá-los ao novo mundo digital. Uma vez que o Edge Layer interage entre Things e Cloud, os componentes são aliviados dos requisitos de comunicação Cloud, como segurança, desempenho de processamento, necessidade de memória, etc. e, ao mesmo tempo, complementados com protocolos de comunicação faltantes compatíveis com a Cloud.

Para você, como cliente final e empresa operadora das células e sistemas, é importante que a acessibilidade de dados dos seus processos seja possibilitada com uma integração minimamente invasiva de um Edge. Por isso, a KUKA força a padronização e divulgação das interfaces, de forma que todas as coisas da produção possam se comunicar com a Cloud através do mesmo Edge. Aqui a KUKA trabalha junto nos grêmios estabelecidos e impulsiona o OPC UA como protocolo de comunicação padronizado.

Deep Dive: além disso, as expansões TSN (Time Sensitive Networking) para comunicação determinística em tempo real via OPC UA e AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) são impulsionadas para comunicação OPC UA Cloud. Além disso, a KUKA recorre a anos de experiência com produtos no Edge para a manutenção remota e só expandiu esse conhecimento recentemente.
A KUKA revoluciona a Digital Factory com a mais recente tecnologia.

O Cloud Layer na Internet

The data is collected on the Edge, pre-filtered and sent to the Internet of Things platform (IoT platform) in compliance with the latest security standards. The platform is provided by established cloud providers such as Microsoft Azure or Amazon Web Services. This guarantees modern security standards, resilience, and cost efficiency.
The IoT platform then resides on one of these cloud infrastructures and is continuously developed with the support of IoT specialist Device Insight. It can be operated on any infrastructure, i.e. as a private or public cloud as required.
Numerous services are offered on the IoT platform: These include basic services for data storage and processing (Big Data), as well as for authentication and authorization management. Based on this, artificial intelligence processes, predictive maintenance, and event evaluations take place.
This data can be evaluated in the context of a machine or even an entire factory and enriched with additional information from the KUKA Cloud. This enables plant operators to gain detailed insights and use the results to adapt their processes and make them more efficient.

A KUKA sempre está de olho nas necessidades da construção de máquinas e instalações de médio porte. Por isso, a nossa plataforma IoT está disponível para empresas de todos os ramos de atividades e pode ser usada em todo o mercado. Dessa forma, você pode se concentrar totalmente nas suas competências principais e obtém acesso a Micro-Services estabelecidos.


Saiba mais sobre a Industrie 4.0 na KUKA: