Sustainability report
With an annual sustainability report, KUKA informs its stakeholders about approaches and measures as well as data and facts concerning sustainabilty.
Az Internet Explorer kereső egy régebbi verzióját használja.
Az optimális megjelenítés érdekében kérjük, frissítse keresőjét.
With an annual sustainability report, KUKA informs its stakeholders about approaches and measures as well as data and facts concerning sustainabilty.
A KUKA munkatársak fenntartható fejlődésének és egészségének védelmére minőség-biztosítási rendszerekkel dolgozunk, amelyek például a munkatársak építési területen való egészségét biztosítják. Ide tartozik a mélyreható egészségvédelem is. Az aktuális tanúsítványaink:
This British standard is the basis for the certification of management systems for occupational health and safety. OHSAS 18001 deals with the hazards and risks related to occupational health and safety.
The health and safety accreditation system CHAS is a certification scheme for the construction industry. It serves both purchasers and suppliers as a means of assessing the health and safety competence of a company.
ISO 45001 describes requirements for an occupational health and safety management system and instructions for implementation.
A környezetvédelmi irányítási rendszerünkkel és az energia-gazdálkodási rendszerünkkel gondoskodunk arról, hogy tevékenységeink, termékeink és szolgáltatásaink jellege, terjedelme és hatása megfelelő legyen. Ezért folyamatosan az irányítórendszerünk tökéletesítésén dolgozunk és kerüljük a környezetterhelést. A fenntarthatósági tanúsítványaink ezen a területen:
The international standard ISO 14001 defines the requirements for an environmental management system. It focuses on a continuous improvement process. ISO 14001 belongs to a set of standards which, among other things, deals with eco balance sheets, key environmental indicators as well as environmental performance evaluations.
The internationally recognized standard supports the establishment of systematic energy management as it relates to energy efficiency and CO2 emissions. KUKA has been operating an energy management system according to the ISO 50001 standard since 2016.
A fenntartható gazdálkodás érdekében itt is a bevált minőség-irányítási rendszerekre alapozunk. Ezen a területen a tanúsítványaink közé tartoznak többek között:
This certification serves to confirm the reliable security of the international supply chain.
This set of standards deals with quality management systems and fosters mutual understanding at a national and international level.
As an automotive supplier, KUKA also has the independent VDA 6, Part 4 certification. This standard provides a means of furnishing proof that the requirements of the automotive industry are fulfilled in areas where no certification according to IATF16949 is currently possible.
This standard is intended to improve system and process quality as well as customer satisfaction. The focus is on discovering errors and deficiencies and not just preventing them.
This internationally recognized standard serves as a quality management system for the aerospace industry. EN/AS9100 is based on the ISO9001 certification.
There are also set quality management systems for the medical industry. The associated ISO13485 certification defines the requirements for the design and manufacture of medical products.
As a welding expert, this standard is also important for KUKA. It describes the quality requirements for manufacturers of fusion-welded components and assemblies.
This status allows us as a company to ship air cargo designated as “secure”.