Seleccione tu localización:

País

Sustainability report

With an annual sustainability report, KUKA informs its stakeholders about approaches and measures as well as data and facts concerning sustainabilty.

Download the KUKA Sustainability Reports here

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

KUKA Sustainability Report 2023

Download

Sistemas de gestión y certificaciones en el ámbito social

Para salvaguardar el progreso sostenible y la salud de los trabajadores, KUKA aplica sistemas de gestión de calidad que garantizan la seguridad de los obreros, por ejemplo. Entre ellos se encuentra la gestión exhaustiva de la salud. Nuestras certificaciones actuales:

  • OHRIS (Occupational Health and Risk Management System):
    El sistema de gestión de la protección laboral de la inspección para la industria y la economía de Baviera tiene como objetivo mejorar y rentabilizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el puesto de trabajo. OHRIS aspira a que los trabajadores se involucren activamente en la seguridad laboral y la protección de la salud.
  • OHSAS 18001 (Occupational Health- and Safety Assessment Series):
    La norma británica es uno de los fundamentos para la certificación de los sistemas de gestión para la protección laboral. OHSAS 18001 se encarga de los peligros y riesgos de la seguridad y la salud en las empresas.
  • CHAS (The Contractors Health and Safety Assessment Scheme):
    El sistema de acreditación para la salud y la seguridad CHAS es una certificación de la industria de la construcción. Brinda a los compradores y proveedores la oportunidad de evaluar las competencias de la empresa en cuanto a salud y seguridad.
  • trabajoyfamilia:
    La certificación tiene como objetivo definir los puestos de trabajo de forma que se tengan en cuenta la situación familiar y la fase vital correspondiente. De esta forma se mejora la calidad de vida de los trabajadores y la eficiencia de la empresa.

Sistemas de gestión y certificaciones en el ámbito medioambiental

Con nuestro sistema de gestión medioambiental, así como con el sistema de gestión energética, podemos medir el tipo, el alcance y los efectos de nuestras actividades, productos y servicios. Por ello trabajamos continuamente para mejorar este sistema de gestión y evitamos la explotación medioambiental. Nuestros certificados de sostenibilidad en este sector: 

  • ISO 14001: Con la norma internacional ISO 14001 se establecen los requisitos de un sistema de gestión medioambiental . El foco se sitúa en el proceso de mejora constante. ISO 14001 pertenece a una familia de normas que interviene en el equilibrio ecológico, los índices medioambientales y las evaluaciones del rendimiento medioambiental, entre otros aspectos.
  • ISO50001: La norma de reconocimiento internacional apoya la estructura de una gestión sistemática de la energía respecto a la eficiencia energética y la emisión de CO2. KUKA planea para el 2016 la certificación de la gestión energética con la norma ISO 50001.
  • VDA 6.4: Las sedes de máxima relevancia de KUKA cuentan con la certificación VDA 6.4. Esta norma afecta a los proveedores de la industria automovilística y fue lanzada por TÜV.

Sistemas de gestión y certificaciones en el ámbito económico

Para que la economía resulte sostenible, ponemos en marcha sistemas acreditados para la gestión de la calidad. Entre nuestras certificaciones en este ámbito, se encuentran:

  • AEO (Approved Economic Operator; agente económico aprobado): La certificación es garantía de seguridad y fiabilidad a lo largo de la cadena de suministros internacional.
  • ISO9001: La familia de normas se centra en los sistemas de gestión de la calidad y ayuda a la comprensión bilateral a nivel nacional e internacional.
  • VDA6 parte 4: Como proveedor de la industria automovilística, KUKA cuenta con la certificación independiente VDA6 parte 4. La norma permite demostrar el cumplimiento de los requisitos de la industria en aquellos aspectos no contemplados por ninguna certificación IATF16949.
  • IATF16949: Con este estándar se aspira a mejorar la calidad de los procesos y sistemas, así como la satisfacción de los clientes. El foco se sitúa en la detección de errores, no solo en la subsanación de los mismos.
  • EN/AS9100: Este estándar de reconocimiento internacional tiene validez como sistema de gestión de la calidad para la industria aeronáutica y aeroespacial. EN/AS9100 se basa en la certificación ISO9001.
  • ISO13485: Para el sector médico también existen sistemas de gestión de la calidad. La certificación correspondiente ISO13485 define los requisitos para el diseño y la fabricación de productos médicos.
  • ISO3834: Para KUKA, profesional del sector de la soldadura, esta norma también es relevante. Describe los requisitos de calidad de los fabricantes de construcciones y componentes soldados por fusión.
  • Emisor reconocido (bV): Este estado nos permite identificarnos como emisores de carga aérea segura.

Download Certificates