Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Le robot KUKA automatise la manipulation à la presse d’injection

La société robomotion GmbH a développé une cellule robotisée flexible pour le moulage par injection en se basant sur un robot KUKA de la série KR AGILUS. Cette cellule est utilisée chez Gindele GmbH, située à Pforzheim, dans le sud de l’Allemagne. Elle y optimise de processus d’usinage à plusieurs niveaux de couverts en plastique.


Fabrication automatisée avec une cellule robotisée pour le moulage par injection

Laissons les produits jetables de côté et orientons-nous vers une consommation durable. Tel est l’objectif fixé par des étudiants de l’école supérieure de Reutlingen dans le cadre d’un projet. On y cherchait une alternative aux couverts jetables habituellement utilisés lors des salons. C’est ainsi que des couverts réutilisables en plastique de haute performance sont été créés, sous la responsabilité de Prof. Dr. Steffen Ritter. Les couverts répondent à toutes les exigences de l’industrie alimentaire, sont multifonctionnels et durables. La fabrication a lieu chez Gindele GmbH, près de la ville de Pforzheim, dans le sud de l’Allemagne, à l’aide d’une cellule robotisée pour le moulage par injection.

 

Cadeau au salon K : des couverts réutilisables en plastique de haute performance.

Le robot pour presses d’injection garantit des lots élevés et un niveau élevé de fabrication interne

Le projet de l’école supérieure est devenu entre-temps un projet couronné de succès. La demande en couverts réutilisables augmente et les lots doivent être augmentés. « Avec des produits d’une telle complexité et des lots élevés, il est indispensable d’automatiser la production », déclare Steffen Ritter. C’est la raison pour laquelle l’école supérieure de Reutlingen, la société Gindele GmbH, la société robomotion GmbH et KUKA se sont réunies et montrent comment la cellule « flexobot » fonctionne dans le monde réel de la production de l’entreprise de moulage par injection.

Flexibilité extrême : le KR AGILUS peut saisir des pièces complexes.

Installation automatisée flexible pour l’industrie des matières plastiques

Chez Gindele, le plastique de haute performance est coulé avec une presse d’injection dans le moule de couvert souhaité. La cellule robotisée extrêmement flexible flexobot de la société robomotion se charge de la manipulation à la presse d’injection ainsi que de l’usinage ultérieur complexe. Elle se charge ainsi de l’élimination des culots, du contrôle de la qualité via système Vision et du montage. Un robot KUKA pour presses d’injection de la série KR AGILUS est intégré dans la cellule. Il forme pour ainsi dire le cœur de l’installation.

Le robot pour le moulage par injection élimine les culots des pièces.
Robot pour presses d’injection : fabrication de plastique de haute performance.

La cellule robotisée pour le moulage par injection parachève le processus complexe de fabrication

La collaboration du robot avec les machines-outils ainsi que les presses d’injection offre un potentiel immense. Grâce à ses six axes, le KR AGILUS est extrêmement flexible et peut également saisir des pièces complexes en toute sécurité. Le robot pour presses d’injection prélève le couvert coulé et le mène à un système Vision à des fins de contrôle. La pièce étant encore très chaude, elle est tout d’abord déposée pour refroidir. Après le refroidissement, le robot saisit à nouveau la pièce et élimine les culots. Pour ce faire, le robot KUKA est équipé d’un préhenseur en impression 3D.

Le robot pour presses d’injection mène le couvert au système Vision à des fins de contrôle.

La solution d’automatisation flexobot augmente le niveau de fabrication interne

Matthias Gindele est très satisfait des résultats de la production : « Avec la cellule robotisée pour le moulage par injection, nous avons atteint un niveau élevé de fabrication interne après l’usinage effectué par la presse d’injection. Cet exemple montre de quelle manière nous sommes en mesure de réaliser des tâches extrêmement complexes de façon entièrement automatisée. ». M. Gindele fait ici allusion à la flexibilité. En effet, la cellule robotisée permet de réaliser divers projets. La solution d’automatisation flexobot est également idéale pour de petites quantités de production.

 

Transformation simple comme bonjour : la cellule flexobot est extrêmement mobile.

Le flexobot est suffisamment svelte pour être positionné à proximité immédiate de la presse d’injection. Il peut ainsi se charger du plus grand nombre de tâches possibles sur place.

Matthias Gindele, directeur de la société Gindele GmbH

Trouvez des intégrateurs partenaires près de chez vous

Trouvez ici le partenaire adapté à votre secteur ou votre problématique.