Choisissez votre emplacement:

Pays

KR FAMULUS - un robot industriel en avance sur son temps

Des robots qui facilitent le travail et la vie des gens : il y a 50 ans, cette vision est devenue réalité à Augsbourg. Avec le KR FAMULUS, le premier robot industriel au monde doté d'un moteur électrique a commencé à travailler. Une aventure pleine de surprises, et pas seulement pour les pionniers de la robotique KUKA.


Guest author
13 décembre 2023
Technology
Durée de lecture : 3 minutes
Written by Marcus Schick

En 1920, l'écrivain tchèque Josef Čapek a utilisé le terme "robot"dans une pièce de théâtre pour décrire des travailleurs créés artificiellement et censés prendre en charge les activités humaines. Il a ainsi inventé le terme "robot" qui, outre la technologie, a également permis aux responsables de la production de se pencher sur la relation entre l'homme et la machine.

KR FAMULUS: un tournant dans l'histoire de la robotique

Richard Schwarz a fait partie de l'équipe qui a mis au point le premier robot à moteur électrique pour l'industrie il y a plus de 50 ans.

Le serviteur dans la Rome antique

C'est probablement ce que les ingénieurs mécaniciens de KUKA avaient à l'esprit au début des années 1970 lorsqu'ils cherchaient un nom pour le premier robot industriel au monde équipé d'un moteur électrique. Le résultat : KR FAMULUS. Dans la Rome antique, un "famulus" était le nom donné à un "serviteur" ou à un "valet".

Le premier robot industriel

Pour le robot industriel, le nom devrait déjà être le programme : il s'agit d'une "aide" qui facilite la production de biens et les processus industriels associés pour les personnes.

Les robots industriels dans les années 1970

Au début des années 1970, la route vers des robots industriels performants et flexibles semblait pourtant encore longue. Très loin. Les robots à entraînement hydraulique, principalement issus de la production américaine et japonaise, avaient déjà pris le dessus sur l'automatisation des lignes de production, alors encore gérable, en particulier dans l'industrie automobile.

Des robots hydrauliques ont été utilisés dans les lignes de production KUKA avant le développement du premier robot industriel électrique au monde.

Cependant, des pannes récurrentes telles que des fuites d'huile et une amplitude de mouvement très limitée ont fait naître le désir d'une solution différente, plus propre et plus flexible.

1970 : L'équipe de développement du KR FAMULUS - le premier robot industriel au monde avec des axes à entraînement électrique.

L'évolution technologique dans l'histoire des robots

L'évolution des robots hydrauliques plutôt encombrants et sujets aux erreurs vers un robot industriel moderne doté d'un moteur électrique et de six axes, vers le KR FAMULUS. C'est exactement ce à quoi travaillaient, il y a 50 ans, une douzaine d'ingénieurs système chez KUKA à Augsbourg. "L'idée du KR FAMULUS et sa mise en œuvre sont toujours correctes et pertinentes, même après 50 ans : Les robots KUKA sont des assistants fiables dans la production industrielle avec des commandes et des systèmes d'exploitation développés par des utilisateurs pour des utilisateurs. Cette valeur ajoutée particulière nous est confirmée à maintes reprises par nos clients, mais aussi dans notre propre production quotidienne ", explique Edmund Bahr, responsable de la qualité et de la production chez KUKA Deutschland GmbH. Bahr travaille dans l'entreprise depuis 34 ans et a vécu et contribué à façonner l'histoire de la robotique de première main.

Vous devez être passionné par la technologie.

Edmund Bahr, responsable de la qualité et de la production chez KUKA
Il y a plus de 50 ans, Richard Schwarz a participé à la mise au point du premier robot au monde doté d'un moteur électrique destiné à être utilisé dans l'industrie

Sur le terrain sans le Web

Richard Schwarz peut nous dire, sur la base de sa propre expérience, ce que signifie la passion pour la robotique. Ce maître électricien a rejoint l'entreprise en 1973. Il a tout de suite été enthousiasmé par l'idée du robot industriel KR FAMULUS à propulsion électrique. "À l'époque, c'était tout à fait nouveau", se souvient le pionnier de la robotique, aujourd'hui âgé de 71 ans. "Il n'y avait pas de modèle pour notre projet de robotique, nous devions tout repenser. Nous n'avions ni Internet ni Google, tout au plus quelques revues spécialisées et des comptes rendus de conférences. Mais cela signifiait aussi que notre équipe d'amateurs avait les coudées franches. Nous avons tout simplement fabriqué nous-mêmes tout ce dont nous avions besoin. Nous avons collé, gravé, percé et assemblé des circuits imprimés. Le fait que nous n'ayons pas construit le transistor nous-mêmes a été déterminant".

À 70 ans, Richard Schwarz est toujours dans le monde de la robotique

Des pionniers de la robotique à l'esprit allemand

Aujourd'hui encore, Richard Schwarz aime à penser à l'esprit d'ingénierie allemand qui animait l'équipe de développement il y a 50 ans et qui est encore présent aujourd'hui dans chaque robot KUKA. "Nous étions absolument convaincus que nous pouvions créer quelque chose de complètement nouveau pour la production industrielle avec le KR FAMULUS. Même si nous travaillions plutôt en bras de chemise, tout était basé sur un véritable travail d'équipe, sans grandes hiérarchies, toujours intéressé avant tout par des solutions pratiques", se souvient M. Schwarz. Lui-même n'a jamais vraiment considéré cela comme un travail, mais plutôt comme un privilège.

La robotique, c'est notre vie.

Richard Schwarz, retraité KUKA et membre de l'équipe de développement KUKA du premier robot industriel électrique au monde.
Article suivant

Discover more exciting automation highlights