Refresh

This website www.kuka.com/fr-be/notre-entreprise/iimagazine/2023/03/automated-modular-house-building is currently offline. Cloudflare's Always Online™ shows a snapshot of this web page from the Internet Archive's Wayback Machine. To check for the live version, click Refresh.

Choisissez votre emplacement:

Pays

Vous habitez déjà ou vous construisez encore ?

Les logements sont rares et chers. C'est le cas partout dans le monde. Nous avons besoin de solutions qui permettent de construire rapidement des logements abordables et durables : comme la construction de maisons modulaires automatisées.


Carolin Hort
7 mars 2023
Society
Durée de lecture : 2 minutes

Imaginez une voiture entièrement fabriquée à la main : chaque vis, chaque soudure. Combien de temps devriez-vous attendre votre nouvelle voiture ? Et combien coûterait-elle ?

L'industrie automobile s'automatise depuis plusieurs décennies. Selon Statista, 55,8 millions de voitures particulières pourraient être produites dans le monde rien qu'en 2020. Dans une variété presque infinie de modèles et de variantes. Sans l'automatisation, cela serait probablement impossible.

L'industrie automobile exige une très grande flexibilité de la part des producteurs. Les installations de production intelligentes permettent de produire d'énormes quantités dans une grande variété de formes et de variantes.

La construction de maisons modulaires automatisées transfère le savoir-faire de l'industrie automobile à l'industrie brassicole. Elle permet ainsi de produire plus rapidement, à moindre coût, de manière plus innovante et plus durable.

Pourquoi l'automatisation est-elle si importante pour le secteur de la construction ?

Les logements sont rares et chers

La demande de logements augmente dans le monde entier. ONU-Habitat estime que trois milliards de personnes auront besoin d'un logement supplémentaire rien qu'en 2030. Pour créer ces logements, il faudrait déjà construire 96 000 unités par jour.  

Dans le même temps, on ne construit pas plus, mais moins. Outre la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, les raisons en sont surtout les limites  des processus au niveau de l'approvisionnement et les coûts élevés de l'énergie. En outre, il n'y a souvent tout simplement pas assez d'espace pour les nouveaux bâtiments, en particulier dans les agglomérations.

Certaines parties du chantier sont déplacées vers les halls de production. Cela permet de réduire la durée totale de la construction d'environ 40 %, en fonction du projet.

Et puis il y a le facteur de la productivité : Le secteur de la construction a du retard à rattraper par rapport à d'autres secteurs. De nombreuses étapes du processus ne sont pas encore numérisées et automatisées

En conséquence, les prix des logements augmentent dans le monde entier et, selon le Fonds monétaire international, dans la plupart des pays, ils augmentent plus vite que les revenus. En 2017 déjà, 90 % des 200 villes examinées dans le cadre d'une étude du Lincoln Institute étaient "inabordables", le coût moyen du logement étant trois fois supérieur au salaire moyen. La tendance se poursuit ; selon l'OCDE, un tiers de la population mondiale est accablée par le coût de son logement.

La pression pour construire moins cher et surtout plus vite est donc immense.

Plus le niveau d'automatisation est élevé, plus les résultats sont précis et efficaces. Cela rend également la construction plus durable.

La construction automatisée de maisons modulaires permet de créer des logements abordables

Le potentiel d'automatisation dans le secteur de la construction est donc énorme - et offre d'énormes possibilités à la société. Pour l'exploiter, certaines parties du chantier sont transférées à l'usine. Les maisons sont construites dans un environnement de production industrielle, ce qui peut réduire la durée totale de la construction d'environ 40 %, selon le projet. Cela permet de gagner du temps. Et de l'argent. Et aussi grâce à une utilisation plus efficace des ressources, ce qui rend les nouvelles constructions plus durables. Car plus le niveau d'automatisation est élevé, plus les résultats sont précis et efficaces.

Les logements deviennent disponibles plus rapidement, plus abordables et plus durables. 

From the construction site to the factory

Automated modular house building

Sur l'auteur:
Carolin Hort
Responsable de la communication d'entreprise
En savoir plus sur Carolin Hort
Article suivant

Cela pourrait également vous intéresser