Está utilizando una versión de Internet Explorar desfasada. Actualice su navegador para obtener una visualización óptima.
Robot para test de coronavirus como empleado incansable en la lucha contra el virus
Tomar muestras de la faringe de potenciales pacientes con coronavirus: un trabajo para un robot. Mejor dicho, para un LBR iiwa de KUKA, que ayuda al personal del laboratorio del hospital Bulovka, en Praga. Sin mascarilla pero incansable.
24 de junio de 2020
Robot de test de coronavirus en constante uso contra el virus
Los trabajadores bromean llamándolo «Pipet’ák», en español: pipeta. El apodo del robot de estructura ligera LBR iiwa del hospital Bulovka de Praga describe perfectamente cuál es la tarea de este robot de pruebas en el laboratorio de la clínica, donde lleva desde mediados de marzo proporcionando sus servicios: Con la ayuda de una pipeta y una balanza industrial el robot mezcla los frotis nasales y faríngeos de los pacientes con una solución para detectar si el genoma del coronavirus está presente. Si el test es positivo, el paciente está infectado con coronavirus. Por el laboratorio pasan a diario entre unas 300 y 400 pruebas; durante los picos del brote de la pandemia el personal del laboratorio examinó hasta 670 pruebas en un día.
El robot de KUKA en aplicaciones para el coronavirus trabaja con más cuidado de lo que el ser humano sería capaz
El uso del robot de pruebas ha simplificado notablemente el proceso de los test: Con una pipeta el robot de laboratorio de KUKA «Pipeťák» mezcla por orden las muestras con productos químicos y después con su balanza industrial integrada comprueba directamente si se ha añadido la cantidad correcta de fluidos. «El pipeteo debe realizarse con mucho cuidado», comenta Lenka Richterová, del departamento de microbiología clínica del hospital. «Cuando el robot efectúa el pipeteo, reduce de forma considerable el riesgo de error. El robot de pruebas realiza el proceso perfectamente y facilita el trabajo de los técnicos de laboratorio, que pueden centrarse en otros pasos del proceso».
Brazo robótico incesante en aplicaciones para test de coronavirus
El robot de KUKA puede pipetear hasta 700 muestras en un día, sin cansancio y sin mascarillas. Para el hospital, Pipeťák es un alivio en dos sentidos: El Instituto de Informática, Robótica y Cibernética (CIIRC) de la Universidad Técnica de Praga (CTU) pone a disposición el robot de manera gratuita. En solo 14 días desde la primera reunión de planificación hasta la primera implantación en el laboratorio, los investigadores y estudiantes de la universidad bajo la dirección del profesor Václav Hlaváč concibieron el ayudante mecánico, lo configuraron con una pipeta y una balanza controlada por ordenador y lo programaron para el pipeteo de los test. Desde principios de abril, el robot de laboratorio de KUKA se utiliza incansablemente en pruebas de coronavirus.
El robot de pruebas ha reducido considerablemente el riesgo de error en el pipeteo manual de los test.