SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2023: So macht KUKA Unternehmen zukunftsfähig
Die Weltleitmesse SCHWEISSEN & SCHNEIDEN wird vom 11. bis 15. September 2023 in Essen zum Treffpunkt für Füge-, Trenn- und Beschich-tungstechnik. Mittendrin: die Lösungen von KUKA. In Halle 3 an Stand C47 erwarten Sie leistungsstarke Schweißroboter, Erfolgsgeschichten aus der Industrie und vieles mehr.
Auf der SCHWEISSEN & SCHNEIDEN können Messebesucher erleben, welche Aufgaben rund um die Metallbearbeitung bereits automatisiert erledigt werden – zur höchsten Zufriedenheit der Kunden, rund um die Uhr in konstanter Qualität. So können KUKA Kunden dem Fachkräftemangel trotzen und flexibel auf sich ändernde Anforderungen reagieren. Denn die Roboter verschiedenster Traglastklassen beherrschen das Punkt- und WIG-Schweißen, MIG/MAG Schweißen, Laser- und Laserhybrid-Schweißen ebenso wie auch das Rührreibschweißen (FSW). Sei es im kleinen Handwerksbetrieb, im mittelständischen Unternehmen oder im international tätigen Konzern. Das Messemotto von KUKA heißt nicht umsonst „industrial intelligence in automation_the KUKA world of welding“.
Dickblech-Schweißen mit neuem Roboter und Positionierer live erleben
Den neuen KR CYBERTECH nano ARC HW Edition können die Messebesucher bei der Arbeit beobachten: In seiner Zelle führt der Roboter an typischen Komponenten aus der Land- und Baumaschinenindustrie einen Hochleistungsschweißprozess aus, der für Dickblechanwendungen prädestiniert ist. Dazu nutzt er das innovative Schweißverfahren Hyperfill von Lincoln Electric mit Doppeldrahtsystem. Trotz des Doppeldrahts passt das Schlauchpaket in die Hohlwelle des KUKA Roboters und stellt so ein sehr kompaktes Setup dar. Wie alle Edition Roboter von KUKA macht er den Einstieg ins automatisierte Schweißen besonders leicht, denn er bietet Leistungsstärke und Flexibilität bei einem hervorragenden Kosten-Nutzen-Verhältnis.
Wichtig für eine optimale Schweißqualität ist die richtige Positionierung des Bauteils während des Schweißprozesses. Der neue Fünfachs-Positionierer – ein sehr kompakter Zweistationen-Dreh-Kipp-Tisch – erlaubt es, die Schweißnähte in Wannenlage durchzuführen. Während auf einer Station geschweißt wird, kann taktzeitparallel auf der zweiten Station be- und entladen werden.
Rotationsreibschweißen
Die Schweißmaschinen von KUKA und Thompson machen das industrielle Fügen von unterschiedlichsten Materialien einfach und kostengünstig. Schweißen Sie mit hoher Qualität selbst anspruchsvolle und sicherheitsrelevante Materialkombinationen in Technologie-Trends wie E-Mobility und Leichtbau.
Hybrid-Rotationsreibschweißen
Erfahren Sie, wie Sie mit dem neuen Hybrid-Reibschweißprozess auf der Genius Hybrid bis zu 40% Taktzeit und 75% an Materialverkürzung einsparen können. Bei diesem neuartigen Pressschweißverfahren wird nach dem Reibprozess konduktiv zusätzliche Wärme über Strom in das Bauteil eingeführt. Damit lassen sich die Bauteileigenschaft weiter verbessern und die Prozesskräfte um bis zu 60% reduzieren.
Magnetarc-Schweißen
Wussten Sie, dass Sie mit dem von KUKA seit 1972 eingeführten industriellen Schweißverfahren selbst Sphäroguss mit Stahl verbinden und damit sehr kostengünstige Bauteile in Masse produzieren können? Informieren Sie sich über die Möglichkeiten für Ihr Unternehmen.
Einfaches, handgeführtes Programmieren
Das drahtlose Steuerungspaket KUKA ready2_pilot ermöglicht das Handguiding von Industrierobotern auf besonders benutzerfreundliche Weise – einfach, komfortabel und schnell. Konfigurierbare Funktionstasten an der 6D-Navigationsmaus sowie EasyTeach-Funktionen am Handbediengerät KUKA smartPAD unterstützen zusätzlich eine einfache Applikationsprogrammierung.
Simulation und Offlineprogrammierung
KUKA.Sim ermöglicht Machbarkeits- und Taktzeituntersuchungen in der Planungsphase sowie das Offline-Programmieren der Applikationen. Für das Schutzgasschweißen gibt es dazu ein spezielles Add-on, welches die Programmierung der spezifischen Schweißfunktionen erleichtert. Kommen Sie an unserem Stand vorbei und programmieren Sie mithilfe von KUKA.Sim unseren Klemmbaustein-Roboter live.
KUKA Customer Journey
Der Messebesucher bekommt Einblick in das durchgängige Produkt- und Serviceportfolio von KUKA, welches die Kunden in allen Phasen des Lebenszyklus ihrer Anlagen optimal unterstützt – von der Planung über die Inbetriebnahme und den Betrieb bis zum Service und Second Life.
Breites Portfolio, langjährige Erfahrung in der Metallbearbeitung
Die internationale Fachmesse SCHWEISSEN & SCHNEIDEN ist nach wie vor das weltweit wichtigste Event für die metallverarbeitende Industrie. Es ist der richtige Platz, um die neuesten Produkte, Technologien und Innovationen zu finden. Dort treffen Weltklasse-Lieferanten und führende Unternehmen der Industrie zusammen.