Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Medical Robotics Challenge 2.0: Das sind die Finalisten des KUKA Innovation Award 2025

Schonendere Operationen an der Wirbelsäule, bessere Vorsorgeuntersuchung für Gefäßerkrankungen, ein Roboter-Assistent für die Orthopädie oder ein robotergesteuerter, tragbarer MRT-Scanner: Mit ihren Robotik-Ideen für die Zukunft der Medizin haben es fünf internationale Teams in das Finale des KUKA Innovation Award geschafft. Dem Sieger winken 20.000 € Preisgeld.

5. August 2024


Neue Technologien halten immer mehr Einzug in Operationssäle, Krankenhäuser oder Reha-Zentren. Sie können Engpässe ausgleichen, eine schonendere Behandlung oder bessere Vorsorge ermöglichen. Der KUKA Innovation Award 2025 steht daher unter dem Motto „Medical Robotics Challenge 2.0“

Robotik wird in den kommenden Jahren im Gesundheitswesen zunehmend zum Einsatz kommen und eröffnet unzählige neue Möglichkeiten zum Wohle der Patientinnen und Patienten. Das zeigen auch die Ideen rund um die Medical Robotics Challenge 2.0, die uns aus aller Welt erreicht haben. Fünf Teams haben die Jury mit ihren Robotik-Konzepten zur Verbesserung von Vorsorge, medizinischer Behandlung oder chirurgischen Eingriffen besonders überzeugt.

Axel Weber, Vice President Business Unit Medical Robotics bei KUKA.

Das sind die Finalisten des KUKA Innovation Award 2025

Alle Infos zu den Final-Teams

KUKA Innovation Award 2025: So geht es weiter

KUKA stellt den Finalisten für die Wettbewerbsdauer einen kollaborativen Roboter zur Verfügung, der mit einem NDI-Tracking-System erweitert werden kann. Der sensitive LBR Med ist speziell an medizinische Anforderungen angepasst und ist dank seiner Fähigkeit zur Mensch-Roboter-Kollaboration besonders geeignet für vielseitige Assistenzsysteme in der Medizintechnik. Die Finalteams präsentieren ihre Konzepte 2025 auf einer großen Messe einem internationalen Fachpublikum aus Messebesuchern, den Medien und Investoren. Dort kürt die Jury dann den Sieger des mit 20.000 Euro dotierten Innovationspreises.

Newsmeldung herunterladen

PDF herunterladen