![Advanced Welding Solutions](/-/media/kuka-corporate/countries/austria/images/cee-aws-campaign/header-aws-landingpage.jpg?rev=d3991abe56014d148e4371a19f88db17&w=1900&hash=54B4732DBDFE0A0458DD78FBE2B145F8)
MHP und Kuka realisieren gemeinsam smartes Projekt-Cockpit
Sonderpreis Digitalisierung beim Wettbewerb Best of Consulting
24. November 2021
Im zehnten Jahr in Folge ist MHP beim Wettbewerb der WirtschaftsWoche „Best of Consulting“ ausgezeichnet worden. In diesem Jahr erhielt die Management- und IT-Beratung den „Sonderpreis Digitalisierung“ für die Einführung des Smart Intelligence Robotic Project Cockpit (SIRPCO) bei KUKA, einem der weltweit führenden Anbieter von intelligenten Automatisierungslösungen.
Das Cockpit ermöglicht einen umfassenden Blick auf sämtliche Projekte von Kuka und bringt das Projektmanagement und -controlling auf ein neues Level. Abgebildet werden dazu die drei erfolgskritischen Faktoren Zeit, Finanzen und Leistung. Die Daten stammen aus unterschiedlichen Quellen, werden konsolidiert und dann verarbeitet. Zur Berechnung komplexer Finanz-, Timing- und Leistungskennzahlen, wie z. B. den Fertigstellungsgrad, wird die Calculation Engine verwendet. Die Monitoring Engine hingegen überwacht die berechneten Kennzahlen, liefert Statusberichte und zeigt Differenzen zu kritischen Schwellwerten an. Für die Anwender werden die Ergebnisse so interaktiv visualisiert, dass sie für den jeweiligen Zweck optimal konsumierbar sind. Verschiedene Dashboards liefern detaillierte Informationen fast in Echtzeit. So gibt es neben dem Portfolio-Dashboard, das den Status sämtlicher Projekte ausweist, ein Projekt-Dashboard, über das die Entwicklung einzelner Projekte nachvollzogen werden kann. Nützlich ist auch die KPI Historie, bei der sich die Entwicklung der Kennzahlen über die Zeit ableiten lassen.
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2021/11/alexander_gtz_kuka.jpg?rev=-1&w=250&hash=4BA1F1C0B531F72FF8BC5725874450F5)
Dank der langjährigen und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen KUKA und MHP konnte das Projekt schnell und erfolgreich umgesetzt werden. Noch während des laufenden Projektes konnten Verbesserungen erreicht werden.
Für KUKA hat sich die Einführung des Smart Intelligence Robotic Project Cockpits rasch ausgezahlt: die Liefer- und Abnahmetreue als auch der Ertrag konnten deutlich gesteigert werden. Der messbare Erfolg überzeugte auch die Jury des Wettbewerbs „Best of Consulting“. Dr. Oliver Oswald, Partner bei MHP: „Wir waren jetzt zum elften Mal beim WirtschaftsWoche-Wettbewerb dabei und standen ganze zehn Mal auf dem Siegertreppchen. Diese Kontinuität und bemerkenswerte Erfolgsbilanz sind nicht nur eine Bestätigung dafür, dass wir unsere Arbeit gut machen, sondern auch eine Motivation, es künftig noch besser zu machen.“