-
Auftragseingang steigt auf 3,6 Mrd. € (+5,6%)
-
Umsatzerlöse steigen deutlich um 18,0% auf 3,5 Mrd. €
-
Auftragsbestand zum Jahresende erreicht 2,2 Mrd. € (+5,3%) und weist auf ein weiteres Wachstum in 2018 hin
-
EBIT vor Kaufpreisallokationen und vor Wachstumsinvestitionen liegt bei 148,3 Mio. € (EBIT-Marge: 4,3%) nach 138,0 Mio. € in 2016 (EBIT-Marge: 4,7%)
Augsburg, 15. Februar 2018 – Der KUKA Konzern hat das Geschäftsjahr 2017 erfolgreich abgeschlossen und konnte die Ergebnisse des Vorjahres teilweise deutlich übertreffen. „Wir haben im vergangenen Jahr weiter vom Trend der Digitalisierung profitiert. Die starke Nachfrage nach intelligenten Automatisierungslösungen hält an“, so Dr. Till Reuter, Vorstandsvorsitzender der KUKA AG. „Gleichzeitig mussten wir die richtigen Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen. Eine wichtige Säule unseres Erfolgs sind die Investitionen – in Schlüsseltechnologien und innovative Produkte für Industrie 4.0, in Partnerschaften, in neue Geschäftsfelder wie Consumer Robotics und in den Wachstumsmarkt China“, betonte er.
Dabei profitierte KUKA weiter von der weltweit starken Nachfrage nach Robotern und Automatisierungslösungen. Im Einzelnen schloss der KUKA Konzern das Geschäftsjahr 2017 nach vorläufigen Zahlen wie folgt ab:
Die vorläufigen Auftragseingänge erreichten im abgeschlossenen Geschäftsjahr einen neuen Rekordwert in Höhe von 3.614,3 Mio. €. Gegenüber dem Wert des Vorjahres ist dies ein Plus von 5,6% (2016: 3.422,3 Mio. €). Damit hat KUKA zum vierten Mal in Folge den jeweiligen Vorjahreswert übertroffen. Die Steigerung konnte vor allem durch den Ausbau im Bereich der General Industry erreicht werden. Der Geschäftsbereich Robotics steigerte seine Auftragseingänge um 12,4% auf 1.223,3 Mio. € (2016: 1.088,8 Mio. €). Dabei weist vor allem das Segment General Industry ein starkes Wachstum von 28,6% auf; gefolgt vom Segment Service mit 11,4%. Während der Automotive Bereich einen leichten Rückgang verzeichnete und bei 426,4 Mio. € (2016: 442,4 Mio. €) lag. Der Auftragseingang bei Systems erreichte einen Wert in Höhe von 1.530,2 Mio. €. Dies ist ein Rückgang von 7,0% gegenüber dem Vorjahreswert von 1.644,6 Mio. €. Grund dafür ist, dass der Auftragseingang aus dem verkauften Aerospace Geschäft nicht kompensiert werden konnte. Zudem schwanken die Auftragseingänge bei Systems stark, da sie abhängig vom Vergabezeitpunkt von Großaufträgen sind. Der Geschäftsbereich Swisslog erwirtschaftete einen Auftragseingang in Höhe von 926,2 Mio. € (2016: 742,6 Mio. €). Dies ist ein Plus von 24,7%.
Im Geschäftsjahr 2017 erhöhten sich die vorläufigen Umsatzerlöse des KUKA Konzerns um 18,0% auf 3.479,1 Mio. € (2016: 2.948,9 Mio. €). Der Geschäftsbereich Robotics erreichte Umsatzerlöse in Höhe von 1.200,6 Mio. €. Damit lagen die Umsätze erstmals über der Milliardengrenze. Verglichen mit dem Vorjahreswert ist dies ein Anstieg von 20,8%. Der Umsatz im Geschäftsbereich Systems steigerte sich um 13,2% und lag bei 1.579,2 Mio. € (2016: 1.395,5 Mio. €). Der Geschäftsbereich Swisslog erwirtschaftet Umsatzerlöse von 763,7 Mio. € – ein Plus von 28,7%.
Die Book-to-Bill Ratio, d. h. das Verhältnis von Auftragseingängen zu Umsatzerlösen, lag auf Konzernebene im Geschäftsjahr 2017 bei 1,04. Werte über 1 deuten auf weiteres Wachstumspotential in 2018 hin.
Der vorläufige Auftragsbestand belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 2.157,9 Mio. € (2016: 2.048,9 Mio. €) und weist auf ein weiteres Wachstum in 2018 hin.
Der KUKA Konzern erwirtschaftete beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) vor Abschreibungen für die Kaufpreisallokationen und vor Wachstumsinvestitionen einen Wert von 148,3 Mio. € (2016: 138,0 Mio. €). Dies entspricht einer EBIT-Marge von 4,3 % (2016: 4,7 %).
Das EBIT von Robotics belief sich auf 133,1 Mio. € (2016: 100,7 Mio. €) und konnte sich damit um 32,2% deutlich steigern. Die EBIT-Marge lag bei 11,1% (2016: 10,1%). Bei Systems reduzierte sich das EBIT um 80,5% und erreichte einen Wert von 17,8 Mio. € (2016: 91,3 Mio. €). Die EBIT-Marge lag bei 1,1% (2016: 6,5%). Grund dafür ist, dass es im Zusammenhang mit einzelnen Projekten sowie mit Maßnahmen zur Steigerung der Profitabilität bei der KUKA Systems GmbH zu Ergebnisbelastungen in einer Größenordnung von rund 40 Mio. € im Geschäftsjahr 2017 gekommen ist. Im Geschäftsbereich Swisslog erreichte das EBIT einen Wert von 10,4 Mio. € (2016: 4,8 Mio. €) und eine EBIT-Marge von 1,4% (2016: 0,8%). Ohne die Berücksichtigung der Abschreibungen für die Kaufpreisallokation erzielte Swisslog ein EBIT von 22,2 Mio. € in 2017 (Marge: 2,9 %) im Vergleich zu 2016 mit einem EBIT von 15,6 Mio. € (Marge: 2,6 %).
Der KUKA Konzern hat die Anzahl seiner Mitarbeiter per 31. Dezember 2017 im Vergleich zum Vorjahr von 13.188 auf 14.256 erhöht. Dabei erhöhte Robotics seine Mitarbeiterzahl um 6,0% auf 5.010 Mitarbeiter (2016: 4.726). Die Mitarbeiterzahl im Geschäftsbereich Systems stieg um 5,2% auf 5.459 (2016: 5.189). Den größten Zuwachs erzielte Swisslog mit 8,4% auf 2.904 (2016: 2.679).