KUKA Roboter restauriert Skulpturen im kanadischen Parlamentsgebäude
Die drei neugotischen Gebäude des kanadischen Parlamentsgebäudes in Ottawa sitzen auf einem schroffen Steilhang entlang des Ottawa Rivers im Zentrum der Stadt. Im Laufe der nächsten zehn Jahre werden alle drei Gebäude saniert.
Dabei soll getestet werden, inwieweit digitale Fabrikation hierbei helfen kann. Dafür wurde eine Sandstein-Skulptur an der Fassade des East Blocks ausgesucht. Das Relief zeigt eine Eule unter Disteln, die in ein 1.725 mm x 1.120 mm großes Stück Berea-Sandstein gehauen ist.