Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

LogiMAT 2024: Feel the flow of automation – mit mobiler KUKA Robotik 

Vom 19. bis 21. März 2024 dreht sich auf der LogiMAT in Stuttgart alles um den Warenfluss innerhalb von Unternehmen. Die internationale Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement bietet die Bühne für ineinandergreifende Automationslösungen. In Halle 6 an Stand A17 präsentiert KUKA Produkte aus der mobilen Robotik, darunter auch eine Weltpremiere.


Mobile Robotik hält die Intralogistik in Bewegung

Perfekt im Flow: Intelligente, mobile Robotiklösungen, die autonom an ihr Ziel finden, Hindernissen selbstständig ausweichen und so die Intralogistik von Unternehmen aller Branchen automatisieren, sind längst mehr als eine Zukunftsvision. Einblicke in die neue Wirklichkeit gibt der Automatisierungsspezialist KUKA aus Augsburg auf der LogiMAT-Messe 2024: Unter dem Motto „Feel the flow of automation – AMR by KUKA“ wird neben dem mobilen Roboter KMR iisy und der mobilen Transportplattform KMP 1500P auch eine Weltneuheit präsentiert: die KMP 3000P.

Wo automatisierte Logistiklösungen im Mittelpunkt stehen, darf natürlich auch Swisslog, der Logistik-Profi in der KUKA Gruppe, nicht fehlen. Auf der LogiMAT 2024 präsentiert Swisslog in Halle 1 an Stand B41 seine voll integrierten Automatisierungs- und Softwarelösungen unter dem Motto "the human side of automation".

Autonom, mobil, effizient: AMR von KUKA

Feel the flow of automation: Entdecken Sie, wie autonome mobile Robotik (AMR) von KUKA die Intralogistik optimiert.
Die KMP 3000P kann durch die neue induktive Ladetechnologie dezentral geladen werden.

Weltpremiere: Die KMP 3000P transportiert bis zu 3 t 

Erstmals stellt KUKA auf der LogiMAT 2024 eine brandneue mobile Plattform vor: die KMP 3000P. Sie ist ein wahres Schwergewicht für die Intralogistik und kann Lasten bis zu drei Tonnen transportieren. Ihr omnidirektionales Fahrkonzept sorgt für maximale Flexibilität auf engstem Raum. Die angetriebenen Lenkrollen garantieren eine hohe Laufruhe. Sie sind außerdem kostengünstig und wartungsarm.

Neu ist das induktive Ladeprinzip der KMP 3000P, das flexibles Laden im Prozess erlaubt. Dadurch ist die Plattform 24/7 betriebsbereit. Außerdem sorgt die Standardkommunikationsschnittstelle VDA 5050 für größtmögliche Kompatibilität des AMR mit unterschiedlichen Steuerungen.

Ganz neu bei der KMP 3000P ist das induktive Ladeprinzip. Dadurch ist sie 24/7 einsatzbereit. Und aufgrund des omnidirektionalen Antriebs ist die Plattform auch auf engstem Raum flexibel.

Julian Stockschlaeder, Head of AMR Business Development bei KUKA

Zuverlässige Multitalente: KMR iisy und KMP 1500P

Der KMR iisy vereint die Mobilität eines AMR und die Vielseitigkeit eines kollaborativen Roboters. Er besteht aus dem Cobot LBR iisy, wahlweise mit 11 oder 15 kg Traglast, und einer Plattform, die bis zu 200 kg Zusatzlast trägt. Der mobile Roboter bewegt sich präzise und sicher durch den Raum. Somit ist er flexibel an verschiedenen Arbeitsstationen einsetzbar: in der Montage, der Intralogistik und zur Be-/Entladung von Roboterzellen. Wer ein Produkt für den reinen Warentransport benötigt, liegt mit der Plattform KMP 1500P richtig. Sie ist die kleine Schwester der neuen KMP 3000P und kann bis zu eineinhalb Tonnen unterschiedlichster Materialien und Werkstücke befördern.
Mobile Robotik ist ein großes Thema auf der Intralogistik-Messe LogiMAT. KUKA zeigt neben der Weltneuheit KMP 3000P auch die KMP 1500P, hier im Bild.
Mobile Plattform und kollaborativer Roboter in einem: Das ist der KMR iisy. Er besteht aus dem Cobot LBR iisy und einer Plattform, die bis zu 200 kg Zusatzlast trägt.

LogiMAT 2024 with KUKA –
wir laden Sie ein

Holen Sie sich jetzt Ihr Ticket für die LogiMAT in Stuttgart ! Wir freuen uns darauf, Sie vom 19. bis 21. März 2024 in Halle 6 an Stand A 17 zu treffen.