什么是协作机器人?
根据定义,Cobot 是一款能够直接与人接触并一起工作的协作机器人。其他的称呼还有“Corobot”或“Cobotic”。
//Baidu online customer service tool used to receive online consultation
KUKA 不断以先进的创新技术树立全新标杆,我们的协作机器人拥有很高的性价比,而且非常易于投产运行,即使是中小型企业也能快速上手,成功实现自动化。
根据定义,Cobot 是一款能够直接与人接触并一起工作的协作机器人。其他的称呼还有“Corobot”或“Cobotic”。
不同于传统工业机器人,协作机器人可以在没有防护栏的情况下与人员在同一个工作空间内工作。其中,装有传感器,以确保机器人不会伤害人类。若是传统的工业机器人,则需要采用安全防护装置来作出隔离,以保证员工的安全,也因此无法进行人机协作。
工业和医学领域中的自动化解决方案应用示例
基本上,如今的自动化决策和投资都比早期便宜。由于高效的应用可能性,购置成本通常会在短时间内得到回报。我们的机器人系统具有低维护成本、运行平稳的特点,并可由专家定期检查。
iiQKA.OS 操作系统是为快速直观的投入运行而设计的。此外,您还可以利用 KUKA TechCenter 技术中心将新机器成功地集成到生产过程中。我们的专家与通过认证的系统合作伙伴联袂,利用可行性研究和仿真进行测试,为您的应用找出正确组件及组合。此外,我们还会检查可能的辅助软件。用户可以在用户论坛上分享建议并寻求支持。
预先配置的 iiQKA 机器人系统包含硬件和软件组件:紧凑型控制器 KR C5/ KR C5 micro、高性能 iiQKA.OS 操作系统、smartPAD pro 操作设备、抓手和 LBR iisy 协作机器人系列,全面完美相互配合。只需几分钟就完成开箱、安装,并投产使用。
iiQKA.OS 的图形用户界面简单明了,操作方便,所有功能一应俱全。
借助直观操作的 iiQKA.OS 操作系统和 KUKA 生态体系“机器人共和国”(Robotic Republic)中的兼容组件,您可以轻松地编制自己的机器人应用程序。即使是初学者也能够创建自动化生产步骤。
在机器人共和国中,随着合作伙伴的兼容产品数量持续稳定增加,KUKA 协作机器人的新应用可能性也不断涌现。
轻松实现高级编程,例如插入 if/else 语句:用户界面中的帮助提供关于使用和创建指令的所有信息和说明。如果您遇到困难,my.KUKA 上的详细教学指南以及用户论坛中的专家将为您提供帮助。
灵活的协作机器人可以在各种工业领域中大展身手。这些灵敏的智能机器人能够根据环境做出反应,并可进行直观编程,有助于实现人机协作 (HRC)。因此,机器人可以承担越来越多样化的任务 - 无论是与人员互动或是并肩工作。KUKA 协作机器人可支持以下领域:
固定式应用范例:
物流和内部物流的移动解决方案: