可持续发展报告
KUKA 每年都会发布一份可持续发展报告,向股东详细并透明地阐述其可持续发展的企业经营责任。
//Baidu online customer service tool used to receive online consultation
KUKA 每年都会发布一份可持续发展报告,向股东详细并透明地阐述其可持续发展的企业经营责任。
为营造可持续、安全、健康的工作环境,KUKA 实施了一系列质量管理体系。其中包括:
这项英国标准是劳动安全管理体系认证的重要基础。OHSAS 18001 关注的是生产经营方面的安全和健康,以及相关的危险和风险。
健康和安全认证体系 CHAS 是一套针对建筑业的认证体系。无论是采购商还是供应商,都可以借助该体系对自身的健康和安全能力展开评估。
ISO 45001 介绍了对劳动保护管理体系 (AMS) 的要求,并包含具体落实的指导说明。
我们通过环境管理体系以及能源管理体系,确保我们的经营活动、产品及服务在方式、规模和影响等各个方面都符合规定。为此,我们始终致力于改进管理体系,避免污染环境。我们在这一领域的可持续性认证:
通过国际标准 ISO 14001,制定环境管理体系的相关要求。流程的持续改进是关注的焦点。包括 ISO 14001 在内的一系列标准主要涉及生态平衡、环境指标以及环境工作审查。
该国际认证标准支持针对高效节能和 CO2 排放量的系统化能源管理体系建设。KUKA 自 2016 年起即在运营一个符合 ISO 50001 标准的能源管理体系。
为了实现可持续的经营,我们采用了成熟的质量管理体系。在该领域,我们所取得的认证包括:
该认证的目的是为了确认国际供应链的安全可靠性。
该标准系列一方面专注于质量管理体系,另一方面则是为了在国家和国际层面上,达成相互之间的理解。
作为汽车配件供应商,KUKA 同样也通过了独立标准 VDA 6 第 4 部分的认证。对于目前 IATF16949 标准认证尚未覆盖的领域,该标准可以确认企业是否满足汽车制造业的相关要求。
通过该标准,体系和流程质量以及客户满意度能够得到改进。重点在于发现缺陷,而非单纯的避免。
该国际认证标准用作航空和航天业的质量管理体系。基于 ISO9001 认证的 EN/AS9100。
对于医药行业,同样也制定了质量管理体系。相关的 ISO13485 认证针对医药类产品的设计和生产,确定了相关的要求。
作为焊接领域的专家,该项标准对于 KUKA 而言同样也十分重要。对于熔融焊接部件和构件的制造商,该标准描述了相关的质量要求。
这一状态提示证明我们企业所发送的空运货物都是安全的。