选择您所在的地点:

位置

新款LBR iisy,人机协作 so easy 

KUKA 公司分别推出了 11 kg 和 15 kg 的 LBR iisy 两款新型机器人。有效负载提升,工作范围显著扩大以及 IP 防护等级提升,使这两款灵敏的轻型结构协作机器人有着更广泛的用途和应用场景。

2022年9月21日


LBR iisy 使机器人应用和自动化变得简单,从设置到示教,再到服务

采用 LBR iisy 系列中的轻型结构协作机器人,可以让机器人的应用变得简单易行。即使工作人员不具备机器人基础知识或编程知识,也可以在几分钟内完成调试。这得益于全新、简单且操作方便的 KUKA 操作系统 iiQKA.OS

与有效负载为 3 kg 的 LBR iisy 一起,全新的 "big iisys" 是在 iiQKA.OS 上运行的第一台机器人。LBR iisy 系列协作机器人的典型应用领域是灵活地实现拣放、安装、测试和搬运等作业,以及机器上下料的自动化。LBR iisy 系列的所有协作机器人都适用于工业用途,具有非常高的性价比,并享受全面的库卡服务。

LBR iisy 代表着“轻松的客户体验”。 

与新的 iiQKA.OS 相结合,LBR iisy 系列代表着一种全新的机器人应用体验。这些协作机器人在不到 90 分钟内即可以投入使用。此外,借助拖拽功能进行编程,通过符合人体工学的指令器进行舒适的示教,以及通过 smartPAD pro 进行控制,使得机器人的应用比以往任何时候都更加简单和快速。

协作机器人的关节力矩传感器可实现无护栏运行,便于手把手示教。根据需要,还可以实现人与机器人之间的安全协作。尤其是中小型企业,可因 LBR iisy 的快速调试获益,因其不需要额外的集成费用或特殊的专有技术。

不同于传统的工业机器人,该协作机器人是减轻人类体力劳动的一位好帮手。手把手示教功能可使自动化更加快速和简单。

更高的有效负载,更大的工作范围,更多的自由度:11 kg 和 15 kg 的 LBR iisy

两款新型 LBR iisy 的有效负载分别为 11 或 15 kg。工作范围分别为 1300 或 930 mm。两款机器人既可以安装在地板上,也可以安装在屋顶或墙壁上,还符合防尘防湿的防护等级 IP54

此外,安全是 LBR iisy 协作机器人自动化的重中之重,从防止人身伤害的设计到机器人系统安全功能的使用。至于对协作机器人的控制,是通过节省空间的 KR C5 micro 来实现的。该控制柜允许机器人系统在 230 伏电压下运行,从而使应用更加灵活。在 KUKA Marketplace 上,协作机器人制造商 KUKA 提供了与整个系统完美匹配的配件。例如,用于各种自动化应用的抓手或视觉传感器等。

LBR iisy 协作机器人可开发自动化的新应用。非常适合于中小型企业。

关于 LBR iisy 协作机器人的更多信息

了解协作机器人系列的所有优势和技术功能,并通过 3D 模拟器亲身体验。

我们已经开发出 LBR iisy,以便小型企业也能从机器人技术中受益。结合新的操作系统 iiQKA.OS,工作人员将不再需要具备任何专业知识。

Christoph Schaible,人机协作产品组合经理

了解关于协作机器人技术和未来生产的更多信息