选择您所在的地点:

国家和地区

用模块编程:使用 KUKA.AppTech 从一开始就高效生产

快速、简便地将机器人整合到生产中——这是 KUKA.AppTech 解决方案的专长。该编程方案采用模块原理,能够轻松快速地进行调试。

2020年11月5日


所有常见功能的资料库缩短了编程时间

搬运工件、焊接、粘接、测量——机器人在工业生产中能够完成多种多样的任务。其中的挑战在于:首先必须通过软件指令教会机器人执行每一个操作步骤。使用 KUKA.AppTech 软件,能够最大程度减少一个操作步骤的编程。KUKA.AppTech 解决方案就像一个资料库,里面保存了最常见的运动例程和流程,可以将其快速调出并整合到客户定制的流程中。

KUKA.AppTech:优点概览

熟悉时间短,因此可快速调试

用户可通过 KUKA.AppTech,用预先编制的模块组合机器人任务,完全无需手动编程标准运动。这样一方面节约了时间,另一方面无需为此深入掌握编程知识。为防止机器人发生碰撞并互相阻碍完成相应的任务,这款软件提供了已配置好的例程作为模板。例如,由此可避免机器人之间发生碰撞。

所需培训少,从而提高生产率

“尤其是中小企业在借助机器人实现流程自动化方面具有巨大潜力。”KUKA 应用程序编程部部门经理 Wolfgang Wanka 说,“但是往往有一个阻碍的原因是缺少编程核心知识。KUKA.AppTech 可以帮助我们排除这一障碍。”模板集不要求具有丰富的编程经验,而且机器人可以更快速、更简便地根据新任务进行调整。同时,该软件包可以访问更多功能:“由此,可以事先对特定应用领域进行配置,然后整合到复杂设备中。”Wanka 说。

生产率高:预先编制的 KUKA.AppTech 模块可节约时间

KUKA.AppTech 缩短了机器人的调试时间,并简化了打造可运行的应用程序所需的编程操作。

KUKA 应用程序编程部部门经理 Wolfgang Wanka

将更多时间留给客户特定的调整

KUKA.AppTech 并不仅仅面向机器人初学者,集成合作伙伴或熟练的程序员也可以利用其中的资料库。由此可更快创建标准例程,余下更多时间进行客户特定的调整和精调。此外,这款软件能够集成 KUKA 机器人,而无需为此掌握专门的编程核心知识。同时,KUKA 遍布全球的合作伙伴网络还可以随时提供帮助,包括由 KUKA.应用程序员利用 KUKA.AppTech 提供专业的编程服务。