Escolha a sua localização:

País

Programação a partir do sistema modular: Produtivo desde o início com KUKA.AppTech

Integrar robôs de forma rápida e simples na produção – isso é possível com a solução KUKA.AppTech. O conceito de programação segundo o princípio modular permite uma colocação em funcionamento rápida e descomplicada.

5 de novembro de 2020


A biblioteca para todas as funcionalidades usuais abrevia a programação

As funções que os robôs podem assumir na produção industrial são extremamente versáteis – seja no manuseio de componentes, na solda, na colagem ou na medição. O desafio: cada passo de trabalho deve ser primeiro ensinado ao robô por meio de comando de software. Com o software KUKA.AppTech é possível reduzir a um mínimo a programação de um passo de trabalho. Como em uma biblioteca, na solução KUKA.AppTech estão armazenadas as rotinas e fluxos de movimento mais usuais, e podem ser acessadas rapidamente e integradas em processos específicos de cliente.

KUKA.AppTech: visão geral das vantagens

Rápida colocação em funcionamento graças ao curto tempo de familiarização

Em vez de programar movimentos padrão manualmente, com o KUKA.AppTech os usuários podem compor funções para robôs a partir de módulos pré-fabricados. Por um lado, isso economiza tempo e, por outro lado, não são necessários conhecimentos aprofundados de programação. Para que os robôs não colidam e se atrapalhem mutuamente nas suas respectivas funções, o software oferece rotinas já harmonizadas como modelo. Assim é possível evitar, por exemplo, uma colisão entre robôs.

O reduzido dispêndio de treinamento resulta em uma maior produtividade

"Sobretudo empresas de pequeno e médio porte têm um grande potencial para automatizar os seus processos por meio de robôs", diz Wolfgang Wanka, Gerente do Departamento Application Programming na KUKA. "Aliás, muitas vezes a falta do know-how de programação é um entrave. Com o KUKA.AppTech removemos este entrave." A coletânea de modelos requer menos experiência de programação e os robôs podem ser adaptados de forma mais rápida e simples a novas funções. Ao mesmo tempo o pacote de software possibilita o acesso a mais funções: "Assim, determinadas áreas de aplicação já podem ser configuradas previamente e integradas em sistemas complexos", diz Wanka.

Produtivo: módulos pré-fabricados do KUKA.AppTech economizam tempo

O KUKA.AppTech reduziu os tempos de colocação em funcionamento dos nossos robôs e simplifica a programação no caminho para a aplicação executável.

Wolfgang Wanka, Gerente do Departamento Application Programming na KUKA

Mais tempo para adaptações específicas do cliente

E o KUKA.AppTech não é direcionado apenas a iniciantes em robôs. A biblioteca também se destina a parceiros de integração ou programadores experientes. Dessa forma, as rotinas padrão são criadas de forma mais rápida, e resta mais tempo para adaptações e particularidades específicas do cliente. Além disso, o software permite a integração de robôs KUKA sem que seja necessário criar um know-how de programação especial para isso. Através da rede mundial de parceiros da KUKA é possível ao mesmo tempo uma ajuda profissional a qualquer hora, também em forma de prestação de serviços profissionais de programação através de programadores de aplicações KUKA com o auxílio do KUKA.AppTech.