Escolha a sua localização:

Localização

Selecione um idioma:

Plataforma móvel da KUKA automatiza o transporte de placas de alumínio pesadas

Duas plataformas móveis autônomas do tipo KUKA omniMove automatizam o transporte na Austria Metall AG (AMAG). As plataformas autopropulsadas são responsáveis pelo transporte de placas de alumínio pesadas e contribuem para a flexibilização da intralogística.


KUKA omniMove assumem o transporte interno de placas de alumínio na empresa

A AMAG é o maior produtor de alumínio da Áustria e fornecedor líder de alumínio primário, bem como produtos fundidos e laminados. Para aumentar ainda mais o grau de especialização, foi construída uma nova laminadora na localidade de Ranshofen na Áustria. A nova construção é parte da estratégia de digitalização da empresa. Também a intralogística foi mudada e automatizada para a Industrie 4.0. Neste contexto foi instalado na nova fábrica um sistema de transporte autônomo de produtos para a intralogística.

 

Plataforma de transporte móvel autônoma se move com alta precisão

O transporte automatizado de placas de alumínio pesadas é realizado por duas plataformas de transporte móveis do tipo KUKA omniMove. Aqui se trata de plataformas autopropulsadas que, entre outros, convencem através da manobrabilidade omnidirecional. Além disso, as plataformas de carga pesada podem transportar uma carga de até 68 toneladas e são extremamente precisas e flexíveis. A liberdade de movimento necessária do KUKA omniMove é provida através das rodas omnidirecionais, que se baseiam na tecnologia de roda Mecanum. As rodas permitem o deslocamento em qualquer sentido e um giro a partir de qualquer posição. O omniMove opera com uma precisão de +/- 5 milímetros – mesmo com carga máxima.

 

Plataforma de transporte móvel automatiza o transporte de placas de alumínio pesadas.

Plataforma autopropulsada assume o último passo de trabalho

O KUKA omniMove pode ser controlado manualmente por controle remoto, mas também pode se mover de forma autônoma. A navegação da plataforma de transporte autônoma pela fábrica é obtida com a solução KUKA.NavigationSolution. Esta solução, além disso, impede colisões e assegura a segurança constante dos colaboradores. Na AMAG as plataformas de transporte autopropulsadas são responsáveis pela alimentação e retirada das placas de alumínio laminadas. Os componentes de até doze metros de comprimento e até 8,5 toneladas de peso são processados em estações de beneficiamento. O beneficiamento é o processo de trabalho final na fabricação das placas de alumínio. Aqui elas são providas de determinadas propriedades, testadas e serradas.

Plataforma móvel omnidirecional se move de forma autônoma no ambiente de produção.

Navegação autônoma à área de trabalho

No primeiro passo, o operador atribui a ordem de trabalho ao KUKA omniMove. Em seguida, a plataforma de transporte se desloca de forma autônoma ao local de trabalho. No lado inferior do portador, no qual estão empilhadas as placas de alumínio, está colocado um código QR. O omniMove equipado com uma câmera identifica as placas de alumínio a ele atribuídas por meio do código QR e as busca. A plataforma se posiciona com precisão milimétrica sob a pilha. Em seguida, os fusos de elevação são estendidos e o KUKA omniMove levanta o portador com as placas de alumínio. Carregado com o pacote XXL, ele navega de forma autônoma no pavilhão e descarrega as placas no equipamento de processamento predefinido. Tão logo o processo de beneficiamento esteja concluído, a plataforma de carga pesada transporta as placas de alumínio para o transporte de fornecimento.

Alta capacidade de carga: O KUKA omniMove com fusos de elevação estendidos.

Solução móvel traz o sucesso desejado

A AMAG está muito satisfeita com o omniMove. A automação da intralogística trouxe muitas vantagens à empresa. Em comparação com uma solução de guindaste ou de empilhadeira, é possível trabalhar de forma mais flexível, rápida e segura com o omniMove. Da mesma forma foi reduzido consideravelmente o dispêndio de embalagem através do uso das estruturas de transporte. Na operação em três turnos as instalações de beneficiamento são alimentadas vinte e quatro horas com placas de alumínio através dos dois transportadores de carga pesada.

Encontre um System Partner KUKA perto de você

Encontre aqui o parceiro apropriado para o seu ramo ou para a sua demanda.