Escolha a sua localização:

Localização

Sustainability report

With an annual sustainability report, KUKA informs its stakeholders about approaches and measures as well as data and facts concerning sustainabilty.

Download the KUKA Sustainability Reports here

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

KUKA Sustainability Report 2023

Download

Sistemas de gestão e certificados na área social

Para proteger a sustentabilidade e a saúde dos KUKAnos, trabalhamos com sistemas de gestão da qualidade que, por exemplo, garantam a segurança dos colaboradores em canteiros de obras. Isso inclui também uma extensiva gestão da saúde. Nossos certificados atuais:

  • OHRIS (Occupational Health and Risk Management System):
    O sistema de gestão de proteção do trabalho da inspeção industrial e da economia bávara deve melhorar a segurança e a saúde dos colaboradores no local de trabalho e torná-la mais econômica. O OHRIS tem como meta que os próprios colaboradores se envolvam ativamente com a segurança do trabalho e a proteção da saúde.
  • OHSAS 18001 (Occupational Health- and Safety Assessment Series):
    A norma britânica é uma base para a certificação de sistemas de gestão para a proteção do trabalho. O OHSAS 18001 se ocupa com perigos e riscos da saúde e segurança ocupacional.
  • CHAS (The Contractors Health and Safety Assessment Scheme):
    O sistema de credenciamento da saúde e segurança CHAS é um certificado para a indústria da construção. Ele serve tanto a compradores como também fornecedores para avaliar a competência da saúde e segurança da empresa.
  • berufundfamilie:
    O objetivo da certificação é estruturar os locais de trabalho de tal forma que sejam levadas em consideração a situação familiar e a respectiva fase de vida. Com isso devem ser aumentadas a qualidade de vida dos colaboradores e a eficiência da empresa.

Sistemas de gestão e certificados na área ecológica

Através do nosso sistema de gestão ambiental e o sistema de gestão da energia asseguramos que o tipo, extensão e impacto das nossas atividades, produtos e serviços sejam apropriados. Por isso trabalhamos continuamente na melhoria desse sistema de gestão e evitamos a poluição ambiental. Nossos certificados de sustentabilidade nessa área: 

  • ISO 14001: Com a norma internacional ISO 14001 são definidos os requisitos a um sistema de gestão ambiental. O seu foco está no processo de melhoria contínua. A ISO 14001 pertence a uma família de normas que, entre outros, se ocupa com balanços ecológicos, indicadores ambientais e avaliações de desempenho ambiental.
  • ISO50001: A norma de reconhecimento internacional apoia o estabelecimento de uma gestão de energia sistemática em relação à eficiência energética e a emissão de CO2. A KUKA está planejando a certificação do sistema de gestão de energia com a norma ISO 50001 em 2016.
  • VDA 6.4: A KUKA possui a certificação conforme a VDA 6.4 em localidades relevantes. Essa norma refere-se a fornecedores automotivos e foi lançada pelo TÜV.

Sistemas de gestão e cerificados na área econômica

Para gerir de forma sustentável, também aqui aplicamos sistemas de gestão da qualidade comprovados. Os certificados nessa área incluem, entre outros:

  • AEO (Approved Economic Operator – operador econômico autorizado): Este certificado serve para atestar a segurança da cadeia internacional de fornecimento como confiável.
  • ISO9001: A família de normas se ocupa com sistemas de gestão da qualidade e serve ao entendimento mútuo em nível nacional e internacional.
  • VDA6 Parte 4: Como fornecedor automotivo a KUKA também está certificada com a norma independente VDA 6, Parte 4. A norma permite a comprovação do atendimento dos requisitos automotivos em áreas, nas quais atualmente não é possível uma certificação conforme a ISO/TS 16949.
  • ISO/TS 16949: Com esta norma devem ser melhoradas a qualidade de sistema e de processo e a satisfação do cliente. No foco está a constatação de falhas, e não apenas a sua prevenção.
  • EN/AS9100: Esta norma internacionalmente reconhecida serve como sistema de gestão da qualidade para a indústria aeroespacial. A EN/AS9100 se baseia na certificação ISO90001.
  • ISO13485: Também para o ramo da medicina existem sistemas de gestão da qualidade definidos. A certificação ISO13485 associada define os requisitos para o design e a fabricação de produtos da área médica.
  • ISO3834: Como profissional na solda, também esta norma é importante para a KUKA. Ela descreve os requisitos da qualidade para fabricantes de componentes e construções soldados por fusão.
  • Expedidor conhecido (bV): Com este status, como empresa podemos atestar que estamos enviando carga aérea segura.

Download Certificates