自分の現在地を選択してください:

場所

持続可能な変革

当社の経験、発明への熱意、そしてテクノロジーは、経済、環境、社会について私たちの未来を前進させるのに役立っています。なぜなら、KUKAのロボット技術と自動化ソリューションは、経済と社会の持続可能な変革のための効率的な道筋を自動的に切り開くからです。


キープ オン ムービング

不確実な時代には、柔軟性を維持することが特に重要です。柔軟性があり、変化に対してオープンで、前向きに考え方を持ち、変化に積極的に貢献します。当社の経験が以下のことを証明しています。ともに取り組むことが一番です。

当社は125年以上にわたり、ロボット技術と自動化に関するイノベーションとソリューションで、生活と仕事をより快適なものにし、未来を切り開いてきました。当社は変化についてともに考え、より優れたものを促進し、地球が住みやすく、変化し続けるよう積極的に貢献します。

自動化によってより良い未来をともに創造

リサイクルロボットが電気電子機器の廃棄処理で活躍

家電製品のリサイクルは循環型経済において重要な役割を果たすが、これは人の健康に有害となるおそれもあります。Votechnikは、KUKAとKR QUANTECとともに、この課題を克服するシステムを開発しました。

食品のパレタイジング:ロボットが昆虫を積み重ねる

デンマークで、幼虫養殖とテクノロジーが組み合わされ、グローバルな食料供給のための持続可能なソリューションを生み出しています。ENORM Biofactory社は、KUKAのハイジェニック仕様のオイルロボットの精度を昆虫用ボックスのパレタイジングに利用し、気候変動への影響の少ないタンパク源を生産しています。

当社における持続可能性

仕事は自分自身から始まります。グローバルに活動する企業として、当社は経済、環境、社会に対し大きな責任を負っています。だからこそ当社は、環境、従業員、顧客、投資家、そして社会に対して先見性を持った企業家的行動で、世界の変化に対応しています。当社はこのようにして、持続可能な発展を実現したいと考えています。

私たちはすでに多くのことを成し遂げてきましたが、まだ大きな目標があります。

私たちの目的は、2030年までにCO₂排出量を40%削減

  • エネルギー効率の向上

  • 2030年までに100%グリーン電力に移行

  • 2030年までに社用車の多くを電気自動車で置き換え

当社の活動分野

  • KUKAグループで働く

    当社の成功は、従業員なしには考えられません。KUKAグループは全世界で1万5000人以上の従業員を擁しています。当社の従業員は、国際的な環境の中で困難なプロジェクトに取り組むことで、KUKAでの将来のテーマや個人的なキャリアを形成する場を拡大します。

  • 気候と自然

    KUKAグループは、産業企業として環境負荷の低減に貢献したいと考えています。そのためには、まず社内から取り組みを行っています。当社は、エネルギーやその他の資源の消費を削減し、排出量を低減し、廃棄物の量を減らしています。KUKAのロボットとシステムは、その効率性により、お客様のコスト削減にも貢献しています。同時に、資源や気候の保護にも役立っています。

  • サプライチェーン

    サプライヤーは、企業のサステナビリティ・バランスに大きな影響を及ぼす可能性がある。品質と責任に関する共通の理解を伝え、監視機能を事業部門と地域に委ねることで、当社は持続可能性の基準に基づくサプライチェーンを実現することができます。

  • 企業経営

    当社にとって、企業コンプライアンスは効果的な企業経営における重要な要素です。したがって、KUKAグループの社内ガイドラインを含む法的枠組みを遵守することは、当社のすべてのビジネスプロセスにおいて当然のことです。

「持続可能性には、気候保護や責任あるサプライチェーン、お互いを尊重し合うことなど、さまざまな側面があります。そしてKUKAは、これらのひとつひとつに適切に取り組む責任があります。」

ペーター・モーネン、KUKA AGの最高経営責任者(CEO)

国連持続可能性目標への貢献

国連の持続可能な開発目標(SDGs)は、世界の持続可能な開発を促進するため、2030年までに達成すべき17の目標を掲げています。これは、貧困、男女平等、清潔な水、再生可能エネルギー、環境保護など、さまざまな分野をカバーしています。KUKAがどのような貢献を行っているかをご覧ください。

詳しくは当社のサステナビリティ・レポートをご覧ください。

KUKAグループのサステナビリティに関する主なニュースは、サステナビリティレポートとして毎年発表されています。

こちらもチェックしてみてください