Vous utilisez le navigateur Internet Explorer. Pour bénéficier d’une représentation optimale, veuillez changer votre navigateur.
Témoignage d'un constructeur de machines sur l'utilisation de KUKA.Sim
KUKA.Sim est un outil polyvalent qui permet de préparer un projet d'automatisation, le valider et le présenter facilement. Découvrez le témoignage d'un utilisateur et tous les avantages du logiciel de simulation.
Besoin de simuler les projets d'automatisation
« KUKA.Sim est un outil qui va nous servir à l’avenir » témoigne Amaury Claudin, chargé d’affaires chez CREI, un constructeur de machines industrielles. Travaillant au bureau d’étude mécanique, Amaury est amené à travailler sur les projets de ses clients de la réception du cahier des charges à la conception et mise en service de la solution. Il s’est intéressé au logiciel de simulation KUKA.Sim pour vérifier que les résultats de ses études étaient conformes aux besoins du projet.
Formation à l'utilisation de KUKA.Sim
Etant novice sur l’outil, Amaury a tout d’abord téléchargé la version de démo gratuite du logiciel. Après quelques jours de prise en main, le chargé d’affaire à souhaité participer à la formation complète au KUKA.College pour bénéficier pleinement de tous les avantage de KUKA.Sim. « Ça s’est super bien goupillé », confie-t-il sur la disponibilité des sessions de formation qui se déroulent à la fois en physique ou à distance. Il a pu tester directement ses acquis sur la version de démo avant d’activer la licence complète d’un an.
Simulation d'un robot KUKA
Utilisation du logiciel de simulation & fonctionnalités
La mise en pratique a été immédiate, aussi bien sur ses propres projets que pour aider d’autres collègues. La simulation d’un projet d’automatisation en amont de sa réalisation permet de valider le choix du robot, son implantation et l’absence de collision avec son environnement. Amaury a également pu rassurer son client en fournissant un temps de cycle correspondant au cahier des charges.
« La simulation rassure tout le monde : le robot sait aller partout et dans le temps imparti, c’est rassurant et joli » témoigne Amaury. En effet, KUKA.Sim est non seulement un outil technique mais également de présentation. Ainsi le bureau d’étude affirme pouvoir utiliser le logiciel de simulation comme support de présentation dans le cadre de faisabilités.
KUKA.Sim est également un logiciel polyvalent et correspond à plusieurs profils : « ce n’est pas mon métier, mais un roboticien va pouvoir utiliser la partie programmation ». Ainsi la programmation peut se faire directement depuis la simulation pour gagner du temps et les trajectoires seront à importer dans le robot simplement.
Je recommande totalement KUKA.Sim ! C’est primordial car on peut détecter des problèmes qui peuvent engendrer des coûts importants si on se trompe.