Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Apprendre aisément la programmation de robots avec le robot composé de modules au format bureau

Il ressemble à un jouet mais fonctionne comme un vrai robot. Depuis peu, la société OrangeApps GmbH produit un robot à partir de modules de systèmes. Il a beau être beaucoup plus petit que ses grand frères oranges, il se comporte tout de même comme un vrai robot à 6 axes. Il est idéal pour l’entraînement et les exercices d’écoliers et d’étudiants.

17 juin 2020


Que ce soit pour l’école, l’université, la formation ou tout simplement chez soi, le nouveau système Education robot d’OrangeApps est approprié pour se familiariser avec un robot à 6 axes et sa commande, sans nécessité de hall industriel. Le robot miniature est composé de 1 010 modules de systèmes en plastique, de moteurs et de capteurs et il peut être déplacé et programmé exactement comme un vrai robot KUKA tel que le KR QUANTEC ou le KR IONTEC, grâce à un logiciel adéquat.

Les Education Robots apportent leur assistance à la nouvelle génération de programmeurs

OrangeApps développe pour KUKA et pour d’autres clients industriels des solutions logicielles individuelles pour les systèmes de robots - en règle générale, il s’agit de ceux qui sont également utilisés dans l’industrie. Le logiciel pour la programmation du robot Education est composé de KUKA.OfficeLite et d’une application d’OrangeApps. Bon à savoir : KUKA propose des licences Education spéciales pour les écoles et les universités. Avec le robot de formation, OrangeApps veut offrir un aperçu de l’ensemble mécanique et électronique d’un robot à 6 axes à la nouvelle génération de programmeurs et d’opérateurs de robots. 
Il a l’air d’un vrai : le robot Do-it-yourself d’OrangeApps

Le robot compose de modules de systèmes est conçu avant tout pour la formation

Trois variantes du robot au format bureau sont disponibles en nombre limité : Le kit 1 comprend le logiciel, le câble, les instructions de montage et une liste des modules de technique nécessaires du fournisseur des modules de systèmes. Si on dispose déjà de ces derniers, on peut commencer immédiatement à travailler avec le kit. Le kit 2 comprend l’ensemble de pack avec tous les éléments nécessaires et le logiciel. Le kit 3 est approprié pour tous ceux qui n’ont pas la patience, l’envie, ou le temps d’assembler eux-mêmes le robot : Ici, le robot est livré à la maison entièrement monté, logiciel compris.
Le robot DIY est rapidement monté à l’aide des instructions de montage

Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances préalables pour assembler le robot

Daniel Schmidt, le directeur de la société OrangeApps et l’inventeur du système Education Robot, l’assure : « Dès 13-14 ans, avec un peu d’adresse, les jeunes peuvent assembler le robot en quatre à cinq heures. » Ce faisant, ils apprennent de façon ludique un grand nombre de choses concernant la cinématique, les réducteurs, les moteurs et d’autres composants mécatroniques.
Le robot miniature est composé de 1 010 modules de systèmes en plastique, de moteurs et de capteurs.

Le système Education Robot peut être programmé et commandé avec l’application correspondante, comme un vrai robot KUKA.

Daniel Schmidt, directeur de la société OrangeApps

Vous pourriez aussi être intéressé par