Vous utilisez le navigateur Internet Explorer. Pour bénéficier d’une représentation optimale, veuillez changer votre navigateur.
Danse avec les robots : Stromae en tournée avec dix robots KUKA
En 2022, l'artiste Stromae a conquis le cœur de ses fans aux États-Unis et au Canada, entre autres. Sa voix, la complexité de ses chansons et le spectacle scénique futuriste comprenant des robots KUKA ont enthousiasmé le public. De mars à décembre 2023, l'artiste exceptionnel originaire de Belgique poursuivra sa tournée "Multitude" en Europe. Les dix robots KR QUANTEC présents sur scène sont bien plus qu'un élément stylistique : ils déplacent des écrans LED surdimensionnés qui racontent les histoires de Stromae en chansons, même à ceux qui ne comprennent pas le français.
Jonas Micheler
1 février 2023
Society
Durée de lecture : 5 minutes
Stromae né en 1985, est devenu mondialement célèbre fin 2009 avec son tube "Alors on danse". Ce qui ressemble à un rap électro joyeux à première vue est une critique sociale exprimée sous une forme plaisante. "Alors on danse" parle de personnes qui n'affrontent pas leurs problèmes, mais les refoulent, par exemple en faisant la fête. Entre-temps, 14 ans et trois albums plus tard, Stromae s'est imposé comme un artiste exceptionnel, aussi divertissant que subtil
Le nom de Stromae n'est pas seulement synonyme de mélange d'électro et de hip-hop, mais plutôt de musique du monde avec des instruments et des influences de tous les continents. En outre, Stromae fait la une des journaux pour son approche ouverte et sans tabou des complications personnelles qu'il a subies - et depuis le début de la tournée actuelle, également pour sa passion pour les robots KUKA.
Comment le KR QUANTEC aide à raconter des histoires.
"Les stars de ce spectacle sont évidemment les robots", souligne Stromae dans une vidéo Instagram publiée en juillet 2022, dans laquelle il présente à la fois le chien robot, qui est autorisé à se produire brièvement avec lui, et les bras robots KUKA, qui sont une partie fixe du décor de la scène. Ces dix robots KR QUANTEC - cinq suspendus au plafond, cinq debout sur le sol - caractérisent le spectacle par leurs mouvements chorégraphiés. Le partenaire système de KUKA, Vendôme Robotics de Paris, a agi en tant qu'intégrateur et a veillé à ce que les robots KR QUANTEC tiennent les écrans LED surdimensionnés de manière sûre et les déplacent de manière coordonnée.
Aussi confiants que le chanteur maîtrise sa voix et sa chorégraphie, les dix robots KR QUANTEC maîtrisent leurs écrans LED. Une photo prise à Milan, où Stromae s'est produit en 2022.
Parfois, tous les écrans s'assemblent pour créer une sorte de toile géante, puis ils forment un arc d'images autour de Stromae et de ses musiciens ou les éclairent d'en haut. Sur ces écrans, on peut voir des segments vidéo ainsi que des installations lumineuses et un avatar de Stromae qui danse en synchronisation avec l'artiste. Stromae aime manifestement combiner son amour de la technologie et de l'art de multiples façons et toucher ainsi des personnes du monde entier.
La personne derrière l'étoile : Qu'est-ce qui fait bouger Stromae ?
Dans sa tournée "Multitude", Stromae, de son vrai nom Paul Van Haver, se positionne une fois de plus comme un artiste qui offre plus qu'un simple divertissement. Il ne se contente pas de montrer ses talents et ses sourires, mais il partage aussi des problèmes et des douleurs personnelles avec son public. Une immersion et un partage de ses émotions.
Par exemple, il a chanté sur la séparation précoce de son père ("Papaoutai"). Lorsque Paul était un garçon de six ans, ses parents se sont séparés et son père, un Tutsi, est retourné dans son pays natal, le Rwanda. Là-bas, il a été assassiné dans la guerre civile en 1994. La mère de Paul a élevé seule ses cinq enfants en Belgique. Paul Van Haver a commencé très tôt à prendre des cours de musique et s'est produit comme rappeur à l'âge de 15 ans, à l'époque sous le pseudonyme d'OpsMaestro. Comme Maestro était déjà pris comme pseudonyme, il a simplement changé les syllabes et est devenu Stromae. En 2009, il fait un stage à la station de radio Nouvelle Radio Jeunesse à Bruxelles, qui a joué sa chanson "Alors on danse" dans son programme. En 2010, "Alors on danse" est devenu numéro 1 au hit-parade des singles en Allemagne, premier titre francophone depuis "Ella, elle l'a" de France Gall en 1988.
Aux États-Unis, Stromae est également acclamé par ses fans. À Los Angeles (photo) et à New York, certains de ses concerts ont affiché complet.
Les grooves et la voix de Stromae ont suscité l'enthousiasme du monde entier. Ses autres sorties, en premier lieu "Formidable" et "Papaoutai", ont également eu beaucoup de succès. Ils ont rendu Stromae célèbre. Mais sa tournée en Afrique en 2015, avec laquelle il voulait notamment honorer son père, a mis un terme brutal à son succès et à son bonheur. Vraisemblablement, les médicaments contre le paludisme qu'il prenait à titre prophylactique ont déclenché ses hallucinations, ses crises de panique et sa fatigue. Stromae a dû interrompre la tournée africaine et a été incapable de faire de la musique pendant des années.
Comment le nouveau départ a t-il été un succès ?
Lentement, Stromae s'est efforcé de sortir de la crise. Lui et sa femme, la styliste belge Coralie Barbier, ont eu un fils en 2018. Sa femme est également son partenaire commercial dans la mode. Ensemble, ils créent une mode produite de manière éco-sociale et la distribuent via leur label créatif commun Mosaert. Ils ont également produit des clips musicaux pour Billie Eilish, entre autres. Enfin, Stromae a pu écrire des chansons et planifier à nouveau une tournée. En 2022, il a ravi tous ceux qui l'avaient manqué avec le lancement de l'album et de la tournée "Multitude". Avec ce nouvel album et ses concerts, l'artiste a gagné de nombreux nouveaux fans.
Stromae aime être sur scène et voir ses fans heureux - ici à Nyon.
Recueillir l'inspiration à travers le monde
La définition de la "multitude" telle que la définit Stromae laisse place aux aspects les plus divers de chaque personne. Elle permet aussi bien la légèreté et l'amusement (reflétés, par exemple, dans la chanson "Mon amour") que d'aborder ouvertement la maladie mentale (comme dans la chanson "L'enfer"). L'artiste réunit différents instruments tels qu'un synthétiseur, un piano, un saxophone, ainsi que la flûte ney persane et le luth à tube chinois Ehru, et a depuis longtemps cessé de se cantonner à un quelconque genre musical.
L'artiste et les robots KUKA, soutenus par des techniciens de scène, pour une soirée inoubliable à Milan.
En ce qui concerne le spectacle sur scène, Stromae mise également sur les robots et l'intelligence artificielle car ils le soulagent physiquement, comme il l'a raconté dans une interview en France : "Cela fait longtemps que je ne suis pas monté sur scène. (...) Il y aura beaucoup de mise en scène et de gestes, mais moins de danse pure : Je veux profiter davantage et être moins épuisé à la fin du spectacle. Le dernier était très épuisant et je n'ai plus le même corps : J'aurai bientôt 37 ans". De plus, les robots KUKA lui permettent une façon moderne de raconter des histoires qui ne serait pas possible autrement. De plus, Stromae peut jouer avec les contrastes : il imite depuis des années les mouvements des robots en dansant ; maintenant, ses robots racontent des histoires et son chien robot flirte avec le public. Les humains et les robots interagissent pour le bien et le plaisir de tous.
Lorsque tout s'allume et que le public applaudit, Stromae, son équipe et KUKA ont atteint leur objectif.
KUKA est fier d'être le partenaire exclusif de la tournée " Multitude " et de rendre possible cette expérience de concert pour Stromae et ses fans. L'année de concert 2023 démarre à Bordeaux le 4 mars 2023 et emmène Stromae et son équipe dans différentes villes de France et dans six autres pays européens. Des spectacles sont prévus à Bruxelles et Rotselaar en Belgique, à Amsterdam aux Pays-Bas, à Genève et Bâle en Suisse, à Cologne et Berlin en Allemagne, à Londres au Royaume-Uni et à Rome en Italie. Et grâce à leur flexibilité, leur polyvalence et leur résilience, les dix robots KR QUANTEC sont prêts à intervenir quelques heures après leur installation et sont toujours à bord.
Pour les billets de concert : https://www.stromae.com/en/tour/