Seleccione tu localización:

País

El LBR Med hace presión en el iYU

Capsix Robotics está construyendo el único dispositivo de masaje del mundo con un robot sensible. El robot de masaje iYU, con el LBR Med integrado, está diseñado para integrar los masajes en el día a día de las personas y facilitar la vida de los fisioterapeutas.


François Eyssautier fundó Capsix Robotics junto con su mujer Carole en junio de 2015 en Villeurbanne, a las afueras de Lyon. La tercera socia a bordo es la fisioterapeuta Stéphane Rollet. El objetivo de la empresa –un dispositivo de masaje automatizado– se ha logrado con la fabricación del iYU. Hoy en día, gracias a su compleja tecnología, puede reproducir el trabajo de un masajista casi 1:1. Esto requiere la integración de un robot sensible y colaborativo en la aplicación, lo que Capsix Robotics ha encontrado con el LBR Med«Somos los primeros en ofrecer un masaje de bienestar basado en robots», dice François Eyssautier, no sin orgullo.

Como parte del iYU, el LBR Med posibilita los masajes de bienestar basados en robots.

Integración de masajes en el día a día mediante un sistema basado en robots

«A al menos el 80 % de las personas les gustan los masajes, pero solo el 3 % los incluye en su vida cotidiana. Además, los fisioterapeutas desarrollan problemas en las manos muy pronto debido al gran esfuerzo físico. Aquí es donde el iYU entra en juego», comenta Eyssautier. Al final, el masaje es una interacción sutil entre precisión y posicionamiento de la presión, seleccionada para su aplicación a través de una máquina, especialmente porque todavía es posible responder a las percepciones individuales del paciente. Hay dos versiones del iYU: una para balnearios, hoteles y empresas, y una para centros de deportes, de «fitness» y de entrenamiento.
El equipo del iYU en MEDICA 2019: Carole Eyssautier, Guillaume Gibert y François Eyssautier (de izquierda a derecha)

El largo camino hacia el robot de masaje terminado

«Nuestro punto de partida fue lo que conocemos como expertos en bienestar. Muy rápidamente tuvimos una gran demanda por parte de responsables de recursos humanos de empresas que ven en el iYU la posibilidad de reducir el estrés y las tensiones de sus empleados. En 2016 el objetivo era demostrar a los escépticos que una aplicación con un robot puede realizar un masaje profesional. Para ello, KUKA puso a nuestra disposición un robot durante un año para evaluarlo. Durante un curso de formación especial, desarrollamos un profundo conocimiento del robot y de sus posibilidades», explica Eyssautier sobre los primeros pasos de desarrollo.

Relajación con solo pulsar un botón gracias al robot de masaje iYU de Capsix Robotics.

Sensibilidad y precisión como características clave del robot de masaje

Sobre esta base, los tres socios y su equipo desarrollaron un prototipo del iYU a finales de 2018. Fue capaz de recrear la morfología de una persona real y realizar un masaje profesional. «Para ello, el LBR Med era indispensable, porque puede cambiar los distintos programas de masaje de manera segura y flexible», destaca Eyssautier. Un aspecto importante es la elevada sensibilidad del robot, que garantiza una aplicación exacta de la presión y también actúa de forma extremadamente segura.

El LBR Med funciona de manera especialmente precisa, tanto en sus movimientos como en la aplicación de la presión, y ejecuta el programa con gran precisión. También es muy fácil de usar. Para nosotros es un robot verdaderamente increíble.

François Eyssautier, fundador de Capsix Robotics

Reacciones abrumadoras a los relajantes masajes con robot

En febrero de 2019 iniciamos la fase decisiva y más importante para Capsix Robotics: los primeros ensayos prácticos. Para ello, conseguimos captar una de las tres mayores empresas de telecomunicaciones de Francia. Se instaló un iYU en la sede de París y la respuesta fue abrumadora, tal y como dice François Eyssautier: «Todas las inscripciones se reservaron en media hora. El 98 % de los trabajadores estaban entusiasmados con el masaje y confirmaron que ayuda a reducir las tensiones y el estrés». Gracias a esta respuesta positiva, fue fácil para los fabricantes convencer a otras empresas de la idea. Con Heineken, France Boissons, un distribuidor de Heineken, Hautes Technologies, Alstom y APICIL, un seguro de salud francés, se sucedía una empresa conocida detrás de otra.

El LBR Med está indicado para su uso con el robot de masaje iYU debido a su precisión y flexibilidad. 

Música y modos de masaje ajustables ofrecen un masaje de relajación individualizado

Para disfrutar de un masaje de iYU, el usuario entra en la sala de masajes, se conecta al sistema y selecciona uno de entre una gama de masajes diferentes. También puede elegir entre una amplia gama de música de acompañamiento: desde música ambiental hasta sofrología, pasando por jazz, todo está incluido. El masaje se inicia pulsando un botón del mando a distancia. También se puede detener en cualquier momento, al igual que la presión, que se puede ajustar individualmente en cualquier momento durante el masaje.
El robot de masaje iYU garantiza la relajación en el día a día.

Futuras aplicaciones posibles gracias a la diversidad del LBR Med

Capsix Robotics está trabajando actualmente en una solución completamente autónoma que elimine la necesidad de cualquier tipo de intervención externa. François Eyssautier aún no ve el final del camino, sino todo lo contrario: «Sabemos que nuestra tecnología se puede utilizar en muchas otras aplicaciones y la mayoría de ellas se realizan en el cuerpo. Por lo tanto, el LBR Med naturalmente sigue siendo muy importante para nosotros. Pienso, por ejemplo, en la terapia con láser para la eliminación de tatuajes, vello corporal o pigmentos de la piel. Para la terapia con láser necesitamos un dispositivo médico. Un robot certificado para su integración en un dispositivo médico es de gran ayuda para nosotros. Por eso, el LBR Med es indispensable para el futuro de la robótica».

Buscar compañías colaboradoras de KUKA cerca de usted

Encuentre aquí al colaborador ideal para su sector o para solucionar su problema.