Seleccione tu localización:

Ubicación

Artis pheno with KUKA robots at Siemens Healthcare

Los robots KUKA permiten nuevas aplicaciones con los sistemas de arco en C de rayos X

Nueva flexibilidad en angiografía.


En la actualidad, los sistemas de robots en medicina se utilizan para ayudar a los médicos en las operaciones quirúrgicas, en el diagnóstico o en el tratamiento. Convencen, entre otros aspectos, por su elevada precisión, su flexibilidad y fiabilidad. En el caso de operaciones quirúrgicas basadas en catéteres complejos y en el ámbito los quirófanos híbridos, se aplica el sistema de angiografía basados en robots ARTIS pheno de Siemens Healthineers como un equipamiento innovador con un gran abanico de métodos de tratamiento.

La tecnología de rayos X y los medios de contraste permiten visualizar los vasos sanguíneos en la angiografía. Dicha obtención de imágenes posibilita tratamientos poco invasivos de trastornos circulatorios (estrechamientos de conductos [estenosis], malformación de los vasos) hasta el tratamiento de enfermedades cancerosas en las que los vasos sanguíneos que conducen al tumor se representan y se cierra de forma selectiva.

Estos métodos de tratamiento permiten curar a pacientes con pocas incisiones y solo anestesia local, sustituyendo así a las intervenciones abiertas con elevados riesgos, por no hablar de los gastos relacionados. Para operaciones complejas en quirófanos híbridos, esta obtención de imágenes se utiliza para tratamientos y controles finales. De esta manera, la cirugía puede garantizar que el tratamiento se ha realizado de forma satisfactoria, y se evitan nuevas operaciones y correcciones posteriores.

Los componentes robóticos permiten maniobras flexibles

ARTIS pheno, compuesto por componentes robóticos de KUKA y seis ejes de rotación que permiten la total movilidad, puede utilizarse en situaciones médicas complejas gracias a su capacidad de maniobra flexible. Con ARTIS pheno, el médico responsable puede colocar el denominado arco en C alrededor del paciente con total libertad y flexibilidad. El arco en C sirve como soporte para la fuente de rayos X y detector plano para la creación de imágenes.

 
ARTIS pheno, formado por componentes KUKA, destaca por su capacidad de maniobra flexible.

Aumento de la precisión y la flexibilidad

En 2008, la implementación de la robótica en los sistemas de angiografía era algo totalmente nuevo en la tecnología médica. Gracias a la flexibilidad del sistema, se puede colocar al paciente sobre la camilla de tratamiento de forma óptima. La inclinación de la camilla representa todo un reto para los sistemas de arco en C convencionales, pues el punto de giro del arco en C no puede desplazarse en las 3 dimensiones. La utilización de robots permite superar esta limitación. La camilla puede adaptarse en inclinación y altura de forma que las funciones hemodinámicas del paciente se vean cubiertas y, al mismo tiempo, el médico o cirujano responsable puede acceder fácilmente al área de operación. Esto supone una gran ventaja, sobre todo, en intervenciones quirúrgicas de larga duración en las que el cirujano debe llevar un delantal de plomo pesado pues el cirujano puede trabajar sin cansancio y con la máxima concentración.  

El sistema crea una imagen tridimensional del paciente

ARTIS pheno cumple las exigencias de un quirófano de forma óptima y por primera vez en el mercado. La flexibilidad de los robots no perjudica la infraestructura compleja de un quirófano. Los robots de KUKA se introducen en el campo de operación, sin tener que eliminar cables ni tubos del suelo, y facilitan una imagen tridimensional del paciente, semejante a una tomografía computarizada (TC), que permite detectar una mayor zona de anatomía humana que cualquier otro sistema de angiografía estándar. Dicha información posibilita reaccionar ante nuevas situaciones o implementar correcciones de forma inmediata. De esta forma, se ofrece flexibilidad al equipo y se evitan nuevas intervenciones.

Componentes robóticos adaptados a la mayor categoría de higiene

En los entornos de la mayor categoría de higiene puede realizarse la obtención de imágenes mediante un sistema robótico pues, aquí, los componentes montados en el techo no afectan a la corriente de aire desplazada y esterilizada que se encuentra sobre el paciente. Para muchos hospitales, el cumplimiento meticuloso de las directivas higiénicas en la cadena del tratamiento constituye la mayor medida para evitar complicaciones durante el posoperatorio. ARTIS pheno, con los robots de KUKA integrados, satisface esta importante exigencia como ningún otro sistema de arco en S en el mercado de la obtención de imágenes quirúrgicas.

Artis pheno with KUKA robots at Siemens Healthcare
Con ARTIS pheno, el médico responsable puede colocar el arco en C alrededor del paciente con total flexibilidad.

Buscar compañías colaboradoras de KUKA cerca de usted

Encuentre aquí al colaborador ideal para su sector o para solucionar su problema.