Karriere FAQs
Hast Du Fragen? Wir helfen Dir gerne weiter. Hier haben wir Dir die meistgestellten Fragen rund um Ausbildung, Bewerbungsprozess und das Arbeiten bei KUKA zusammengestellt.
Unsere Karriere FAQs
Bewerbungsprozess bei KUKA
Wie läuft der Bewerbungsprozess bei KUKA ab?
Unser Bewerbungsprozess sieht in der Regel folgende Schritte vor. Je nach Position können die Schritte variieren.
1. Einreichung der Bewerbung über unsere Homepage
2. Überprüfung des Lebenslaufs durch das Talent Acquisition Team
3. Erstes Gespräch mit deinem Ansprechpartner aus People Organization
4. Vorstellungsgespräche mit dem Fachbereich (Videotelefonat und/oder persönlich) und ggf. Assessment Center (abhängig von der Position)
5. Vertragsangebot
6. Onboarding
Welche Dokumente muss ich für meine Bewerbung einreichen?
Deine Bewerbung sollte mindestens einen Lebenslauf enthalten. Achte darauf, dass dieser auf dem neuesten Stand ist und relevante Fähigkeiten und Erfahrungen hervorhebt. Falls dein LinkedIn Profil auf dem neuesten Stand ist, kannst Du das gerne im Bewerbungsverfahren ebenfalls verlinken. Optional kannst Du uns auch gerne ein Anschreiben, Zeugnisse sowie Zertifikate zukommen lassen.
Wie lange dauert der Bewerbungsprozess?
Die Dauer des Recruitingprozesses kann je nach Position und Anzahl der Bewerber*innen variieren. Unser Anspruch ist es, Dir zeitnah eine Rückmeldung oder Zwischenstand zu geben. Wir möchten Dich bitten, ggf. ein wenig Geduld mitzubringen, da ab dem Zeitpunkt, an dem Deine Bewerbung bei uns eingeht und wir Dir eine finale Entscheidung mitteilen können, in der Regel einige Wochen vergehen.
Wird ein Assessment Center innerhalb des Bewerbungsprozesses durchgeführt?
Abhängig von der Position musst du möglicherweise ein Assessment durchlaufen. Dieses erfolgt einer "teilstrukturierten" Form: Es beginnt mit einer kurzen biografischen Selbstdarstellung, die sich auf die wichtigsten Meilensteine und Erfahrungen konzentriert, mit einem genaueren Blick auf Motivationen und Präferenzen, gefolgt von situativen, explorativen und kombinierten anekdotischen und selbstreflexiven Fragen.
Wie kann ich mich bewerben?
Sobald Du eine Stelle online gefunden hast, die Dich interessiert, klickst Du in der Stellenausschreibung auf „Jetzt bewerben“. Anschließend füllst Du ein Formular mit Deinen persönlichen Daten aus und hast die Möglichkeit, deinen Lebenslauf, Anschreiben oder Zeugnisse sowie Zertifikate hochzuladen.
Bitte bewerbe Dich ausschließlich online. So können wir sicherstellen, dass Du alle benötigten Unterlagen einreichst. Außerdem kannst Du den aktuellen Status jederzeit in Deinem persönlichen Bewerber-Profil einsehen.
Wie bewerbe ich mich für eine Stelle im Ausland?
Auf unserer Website findest du eine Vielzahl an Stellen für unterschiedliche Standorte weltweit.
Bitte beachte, dass die Bewerbungsverfahren je nach Land variieren können. Am Ende der Stellenanzeigen kannst Du über den Button „Jetzt Bewerben“ Deine Bewerbung in unserem Online-Bewerbungsformular hochladen.
Ich finde keine passende Stellenausschreibung für mich. Kann ich mich trotzdem bewerben?
Aufgrund von vielen Anfragen und unserem Anspruch allen Bewerber*innen zeitnah eine Rückmeldung geben zu können, bieten wir aktuell nicht die Möglichkeit zur Initiativbewerbung an.
Im Bewerbungsformular muss ich eine oder mehrere Fragen beantworten. Müssen diese zwingend beantwortet werden?
Fragen, die verpflichtend zu beantworten sind, werden dementsprechend markiert. Die Fragen geben uns zu bestimmten Details aus deinem Lebenslauf einen schnellen Einblick. Die Fragen sind natürlich nicht das einzige Auswahlkriterium für die Stelle. Selbstverständlich ziehen wir deine gesamten Bewerbungsunterlagen in Betracht, die du uns zur Verfügung stellst. Wir achten auf deinen gesamten Lebenslauf und die Dokumente, die du einreichst.
Ich habe mich beworben. Was passiert als Nächstes?
Nachdem Deine Bewerbung bei uns eingegangen ist, erhältst du eine Eingangsbestätigung per E-Mail. Unser Talent Acquisition Team überprüft die Vollständigkeit deiner Unterlagen und ob Du die passenden Qualifikationen für die Stelle mitbringst. Wenn deine Bewerbungsunterlagen zu den Anforderungen der gesuchten Position passen, werden wir Dich zeitnah kontaktieren, um ein erstes Gespräch zu vereinbaren (pre-screening call).
Wie kann ich den Status meiner Bewerbung sehen?
Du kannst Dich jederzeit über den Stand zu deiner Bewerbung informieren. Logge Dich dafür mit Deiner E-Mail-Adresse und deinem Passwort in unserem Karriereportal ein. Bitte bedenke, dass die Prüfung Deiner Bewerbungsunterlagen eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Wir werden uns so schnell wie möglich mit einem Feedback bei Dir zurückmelden.
Kann ich mich auf mehrere Stellen gleichzeitig bewerben?
Ja, du kannst Dich auf mehrere Stellen parallel bewerben. Wichtig ist, dass Du Dich auf Stellen mit ähnlichen Profilen bewirbst, die ähnliche Kompetenzen und Interessen voraussetzen und gut zu dir und deinen Kenntnissen sowie Vorstellungen passen.
Meine Frage wurde nicht beantwortet. Wen kann ich kontaktieren?
Am Ende jeder Stellenanzeige ist eine Kontaktperson hinterlegt, die Dir gerne bei deinen Angelegenheiten weiterhilft. Falls einmal niemand bei einer Stelle hinterlegt sein sollte, kannst Du Dich gerne bei uns via Email melden: recruiting-augsburg@kuka.com
Arbeitsumgebung bei KUKA
Gibt es ein hybrides Arbeitsmodell?
Unsere Mitarbeitenden schätzen den Austausch im Büro. Wir bieten unseren Mitarbeitenden jedoch die Möglichkeit, bis zu zwei Tage in der Woche von zuhause aus zu arbeiten, sofern es die Tätigkeit ermöglicht.
Wie läuft der Onboarding-Prozess ab?
Für die neuen KUKAner*innen bieten wir jeden Monat die Startertage an. Bei dieser Veranstaltung erhältst Du nützliche Informationen rund um unsere Kultur, die Organizationsstruktur, die Strategie etc. und bekommst die Möglichkeit, Dich mit den anderen Mitarbeitenden direkt auszutauschen und zu vernetzen.
Wie steht KUKA zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie?
Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Mitarbeitenden ihre Arbeitszeiten flexibel gestalten können. Unter anderem wird die Flexibilität durch die flexiblen Arbeitszeitmodelle, die Homeoffice Möglichkeit und die Kita Orange Care (Kinderkrippe direkt am Standort Augsburg) ermöglicht und weiter gefördert.
Habe ich die Möglichkeit bei KUKA mich selbst persönlich und beruflich weiterzuentwickeln?
Unsere KUKA Academy bietet ein umfangreiches Angebot an internen und externen Schulungen für jeden Mitarbeitenden an. Außerdem kannst Du mithilfe des individuellen Entwicklungsplans Deine eigenen Weiterbildungsbereiche identifizieren.
Wie steht KUKA zu dem Thema Diversity?
Vielfalt der Perspektiven stärkt unsere Kultur. Unser Bekenntnis zu Gleichberechtigung bedeutet, dass wir uns für faire Chancen für alle einsetzen, unabhängig von Herkunft oder Hintergrund.
Finde hier mehr über die Initiativen heraus, für die wir uns einsetzen: Diversity Management bei KUKA - KUKA AG
Fragen für Schüler*innen und Studierende
An welchen Standorten in Deutschland bildet KUKA aus?
KUKA bildet an zwei Standorten aus: am Hauptsitz in Augsburg und in Bremen. Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten findest Du auf der Seite Ausbildung.
Gibt es eine Arbeitszeitregelung für Schüler*innen und Studierende bei KUKA?
Die Arbeitszeiten für Schüler/innen und Studentinnen bzw. Studenten werden bei uns – genauso wie die Vergütung – über den Tarifvertrag festgelegt. Auszubildende und Studierende arbeiten demnach 35 Stunden.
Welche Möglichkeiten habe ich als Student*in bei KUKA?
Wir bieten Studierenden gerne die Möglichkeit, sich bei der Weiterentwicklung des Unternehmens aktiv zu beteiligen. Als Werkstudent*in neben dem Studium, im Rahmen eines Pflichtpraktikums oder eines Freiwilligen Praktikums kannst Du über längere Zeit Erfahrungen sammeln.
Kann ich bei KUKA meine Abschlussarbeit schreiben?
Ja. Wir bieten Studierenden auf Bachelor, Master und Diplom die Möglichkeit, ihre Abschlussarbeit bei KUKA zu schreiben. Bei konkreten Fragen zu Deiner Abschlussarbeit wende dich bitte direkt an die zuständigen Kollegen:
Abschlussarbeit Augsburg:
Angela Rametsteiner
E-Mail: angela.rametsteiner@kuka.com
Abschlussarbeit Bremen:
May-Britt Siegmann
E-Mail: may-britt.siegmann@kuka.com
Habe ich die Chance auf eine Festanstellung nach meiner Zeit als Werkstudent*in?
In Abhängigkeit von unserer jährlichen Personalplanung, können wir Dir die Möglichkeit anbieten, mit einer Vollzeitstelle bei KUKA zu starten.
Ruf uns gerne an, wenn Du weitere Fragen zu Deiner Karriere hast. Die Kontaktdaten findest Du weiter unten auf dieser Seite.