KUKA auf der Battery Show Europe 2024
Die Elektrifizierung der Mobilität verändert unser Leben – nicht nur im persönlichen Alltag, sondern auch in der Industrie. Auch wenn die Elektromobilität schon in unseren Alltag eingezogen ist, stehen wir noch am Anfang einer sich rasant weiterentwickelnden und stetig verändernden Technologie. An wohl kaum einen anderen Ort kann man sich besser von dieser Entwicklung überzeugen als auf der Battery Show Europe vom 18. - 20. Juni 2024 in Stuttgart.
Um in diesem komplexen Umfeld die besten Lösungen zu entwickeln, gilt es ein optimales Zusammenspiel aus hervorragenden Produkten, tiefgreifendem Prozess-Know-how, Engineering und Umsetzungskompetenz im Anlagenbau sowie digitale Skills über die gesamte Wertschöpfung zu kreieren. Genau dieses einzigartige Setup präsentiert KUKA auf dieser diesjährigen Battery Show Europe in Halle 9, Stand D20.
Anlagenbau in der Batterieproduktion
Im "KUKA Theatre" können Sie gemeinsam mit unseren Experten komplette 3D-Anlagenlösungen im 180°-Theater individuell begehen und dabei jeden Automatisierungsschritt, jede Prozessanwendung und das optimale Zusammenspiel unseres Produktportfolios in verschiedenen digitalen Fabriken erleben. Vom Cell 2 Pack über das Cellcoating, die Batteriedemontage oder die perfekte Harmonisierung von Automation und Handarbeitsplätzen zeigen wir smarte Automatisierungslösungen von KUKA und darüber hinaus erleben Sie live, wie die digitale Fabrik schon in der Konzeptphase eines Projekts zu mehr Produktivität führt.
Besuchen Sie unseren Stand — wir freuen uns auf Sie.
Was Sie auf dem KUKA Stand in Halle 9 Stand D20 erwarten können
Automatisierung ist unsere DNA
_Wir bauen die Zukunft der Elektromobilität
KUKA bieten Ihnen smarte Fertigungsautomatisierung im Bereich Elektromobilität, schlüsselfertig aus einer Hand. Von der Batteriemontage über den kompletten Antriebsstrang und End-of-Line-Test bis hin zum wertvollen Recycling der Module — wir haben garantiert die passende Lösung für Sie. Inklusive Service und Wartung. Als zuverlässiger Partner aller führenden Hersteller schafft KUKA Synergien aus dem Know-how im Maschinenbau und der Digital Factory für eine effiziente und intelligente Automatisierung.
KUKA — the clear choice for smart automation.
Roboterportfolio
Auf der Battery Show Europe zeigen wir einige Robotermodelle live, die sich für den Einsatz bei der Batterieproduktion eignen: Der KR 500 als MT-Version, das innovative Schwergewicht für Pack-Applikationen oder der flexibel einsetzbare KR SCARA CR, der durch seine hohe Geschwindigkeit perfekt für das Handling von Batteriezellen geeignet ist.
Der ideale Roboter für jeden Schritt im Fertigungsablauf der Batterieproduktion
Gerade in der Zellproduktion stellt die atmosphärische Umgebung im Rein- und Trockenraum besondere Anforderungen an Maschinen. Um höchste Produktivität mit Materialsicherheit zu verbinden, ist man auf verlässliche Robotik für den Rein- oder Trockenraum angewiesen. Bei deren Entwicklung arbeiten KUKA und das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) intensiv zusammen. Bei der Battery Show Europe 2024 zeigen wir eine Testumgebung, bestehend aus einem Reinraumzelt des Fraunhofer IPA, von welchem der AGILUS-2 zertifiziert wurde.
Informieren Sie sich auf der Battery Show Europe über die nächsten Schritte für Ihre Produktion.
Rührreibschweißen: die nachhaltige Schweißtechnologie für Batteriegehäuse
Durch das Rührreibschweißen (FSW), das KUKA bei der Battery Show 2024 präsentiert, können selbst schwer schweißbare oder artfremde Werkstoffe wie Aluminium mit Magnesium, Kupfer oder Stahl miteinander verschweißt werden. Batteriegehäuse für Elektroautos, die aus verschiedenen Aluminium-Legierungen hergestellt werden, sind daher prädestiniert für die innovative Schweißtechnologie. Denn das roboterbasierte Verfahren liefert nicht nur höchste Schweißqualität bei guter Wirtschaftlichkeit, sondern gilt dank des geringen Energieverbrauchs auch als grüne Technologie.
Auf der Messe können Sie sich Anwendungsbeispiele in Halle 9, Stand D20 ansehen.
Autonome mobile Robotik (AMR)
KUKA bietet eine breite Palette mobiler Robotik, die die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt und alle Anforderungen der Intralogistik und Produktion perfekt erfüllt. Bei der Battery Show 2024 zeigt KUKA die mobile Plattform KMP 3000P. Das Schwergewicht der Intralogistik eignet sich mit seiner Traglast von bis zu drei Tonnen ideal für den Einsatz im Bereich der Batterieproduktion – beispielsweise für die Prozessverkettung oder den Materialtransport zur Linie.
Mit den KUKA Experten bringen Sie Bewegung in Ihre Produktion und können Lösungen direkt auf der Messe besprechen.
Die nächste industrielle Revolution
Um die Energiewende auf das nächste Level zu heben, müssen wir uns branchenübergreifend von fossilen Baustoffen verabschieden und stattdessen regenerative Energiequellen nutzen. Das Schlüsselwort dazu heißt Dekarbonisierung. Es bezeichnet den Prozess, der dazu führt, dass immer weniger CO2 emittiert und schließlich CO2-neutral gewirtschaftet wird. Die Elektromobilität ist nur die Spitze des Eisbergs und kann nur dann ihren Teil zum Klimaschutz beitragen, wenn sie regenerative Energien nutzt. Und selbst dann ist sie lediglich einer von vielen Bausteinen der Strategie auf dem Weg zur CO2-Neutralität.
Sprechen Sie auf der Messe mit unseren Experten rund um die Dekarbonisierung.