Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Wählen Sie eine Sprache:

  • Deutsch / German
  • Deutsch / German
  • Englisch / English
  • Deutsch / German
  • Englisch / English

Palettierroboter sorgt für Arbeitserleichterung

Rupp Food Austria ist ein führender Hersteller von Heimtiernahrung und setzt am Standort Hörbranz in Vorarlberg auf Automatisierung, um Prozesse effizient zu gestalten und den aktuellen Personalmangel zu bewältigen. Dabei gewährleistet ein KUKA Roboter in einer Palettierzelle von Eberle sicheres Palettieren von Kartons, was eine enorme Entlastung für die Mitarbeitenden darstellt.


Gegründet im Jahr 1918 versteht sich die Rupp Food Austria GmbH als bodenständiges, mittlerweile in vierter Generation geführtes Familienunternehmen, das sich seit 1975 auf die Herstellung von High-Premium-Heimtiernahrung sowie Lebensmittel spezialisiert hat. Als einer der größten Produzenten Europas verlassen jährlich rund 20.000 Tonnen Heimtiernahrung sowie Getreideerzeugnisse den Standort in Hörbranz am Bodensee. „Neben unserer Eigenmarke produzieren wir mit rund 150 Mitarbeitenden hauptsächlich Hunde- und Katzenfutter für Private-Label-Kunden. Zudem beliefern wir auch den Großhandel sowie einige Großzüchter“, erläutert Klaus Schiller, COO von Rupp Food Austria.

Dafür verfügt der Tierfutterspezialist über knapp 800 unterschiedliche Rezepturen, die kontinuierlich weiterentwickelt bzw. verbessert werden. „Selbstverständlich produzieren wir bei Bedarf auch nach exakter Kundenvorgabe. Dabei arbeiten wir nach strengen Verfahren unter Einhaltung sämtlicher Rohstoffspezifikationen. Eine sorgfältige Auswahl und Prüfung der Rohstoffe, strenge Kontrollen während der Verarbeitung, Analysen durch externe Labors und unser internes Labor garantieren unseren hohen Qualitätsstandard“, versichert der Werksleiter.
 
Ein KUKA Palettierroboter sorgt bei Rupp Food Austria für Arbeitserleichterung in der Produktion.

Automatisierung unausweichlich

Der Einsatz modernster Technologie sowie gut geplante und überwachte Abläufe gewährleisten eine konstante, schonende und hygienisch einwandfreie Herstellung. So auch bei den Verpackungslinien, in denen das Tierfutter in allen erdenklichen Größen, von sogenannten Doypacks, Schlauchbeutel oder Vierrandsiegelpackungen bis hin zu Big Bags verpackt wird.
Der KUKA Palettierroboter palettiert 14 Kartons pro Minute.
„Um am Produktionsstandort Österreich wettbewerbsfähig zu bleiben, ist dabei die Automatisierung der eigenen Arbeitsprozesse unausweichlich“, geht Schiller auf den aktuellen Arbeitskräftemangel auch in Vorarlberg ein. Seit gut vier Jahren ist beispielsweise eine Roboter-Palettierzelle im Einsatz, die Kartons, welche aus zwei separaten Schlauchbeutel-Verpackungslinien zugeführt werden, vollautomatisch auf Paletten schlichtet. „Grund dieser Investition war, vor allem unsere Mitarbeiter:innen von den Hebetätigkeiten schwerer Lasten zu befreien. Das händische Schlichten von bis zu 12 kg schweren Kartons ist auf Dauer einfach nicht zumutbar“, so der Werksleiter.

Gesamtkonzept überzeugt

Für die Umsetzung dieses Automatisierungsprojektes beauftragte Rupp Food damals den Systemintegrator Eberle aus Dornbirn. „Das Gesamtkonzept, das uns bei unseren sehr engen Platzverhältnissen vorgeschlagen wurde, hat uns im Anbietervergleich letztlich vollends überzeugt. Mit der Nähe zu unserem Standort konnte uns Eberle im Bedarfsfall zudem schnelles Service garantieren“, erinnert sich Schiller. Die Eberle Automatische Systeme GmbH & Co KG aus Dornbirn beschäftigt rund 50 ausgewiesene Spezialisten aus den Fachbereichen Elektrotechnik, Mechatronik und Informatik und gliedert sich in die Bereiche Automatisierungstechnik, Bildverarbeitung, IT und Software. 
Auch dünne Zwischenlagen legt der KUKA Palettierroboter zwischen den Kartonlagen ab.
„Jeder Bereich führt eigenständig Entwicklungsprojekte durch. Im Verbund der Abteilungen entstehen dann Turnkey-Lösungen aus einer Hand“, schildert einer der Eberle-Spezialisten DI (FH) Christoph Muxel. Als KUKA-Systempartner seit mehr als fünfzehn Jahren verfügen die Dornbirner auch über eine hohe Expertise in der Robotik. „KUKA bietet eine große Auswahl an Robotern für jeglichen Industriebereich und ermöglicht es uns damit, kundenspezifische roboterbasierte Automatisierungslösungen für effiziente Fertigungsprozesse anzubieten“, geht Muxel näher darauf ein. „Darüber hinaus ist KUKA ein starker, kompetenter Partner, der uns auch bei anspruchsvollen, herausfordernden Projekten mit Rat und Tat zur Seite steht.“ Bei der Automatisierungslösung bei Rupp wählte Eberle den KUKA Palettierroboter KR 180 Quantec PA inklusive der Robotersteuerung KR C4.

Eine derart komplexe Palettierlösung mit hoher Produktvielfalt unter engsten Platzverhältnissen zu realisieren, war schon eine große Herausforderung. Die Firma Eberle hat dies meisterhaft gelöst.

Klaus Schiller, COO von Rupp Food Austria

14 Kartons pro Minute

Am Ende von zwei separaten Verpackungslinien werden von zwei Mitarbeitenden zunächst die befüllten Futtersäcke händisch in Kartons abgepackt, die anschließend nach einer Etikettier-Einheit über zwei Einlauftunnels zum Lagenvorbereitungsplatz der Palettierzelle gelangen. Dort werden die Kartons mittels Pneumatikzylinder in Teillagen ausgerichtet und für den Roboter in Position gebracht.
Vor dem Palettieren werden am Ende der zwei Verpackungslinien von zwei Mitarbeitenden die Futtersäcke händisch in Kartons abgepackt.
Diese aus maximal fünf Kartons bestehenden Teillagen nimmt der KUKA Palettierroboter mit einem Vakuumsauggreifer auf und schlichtet sie je nach vordefiniertem Stapelbild auf einen der zwei zur Verfügung stehenden Palettenplätze. Dabei erfüllt der Palettierroboter die geforderte Taktzeit von 14 Kartons pro Minute mit Bravour und erledigt zudem noch weitere Aufgaben. Denn um die Autonomiezeit der Zelle noch weiter zu erhöhen und somit den Anlagenbediener freizuspielen, erledigt der Palettierroboter auch die Zuführung von Europaletten aus einem Palettenstapel auf einen der Leerpalettenplätze. „Bis zu 15 Europaletten können am Palettenstapel übereinandergestapelt werden. Per Lasersensor wird die Höhe der obersten Palette ermittelt, diese nimmt der Roboter auf und legt sie am freien Palettenplatz ab“, geht Muxel ins Detail. Darüber hinaus legt der KUKA Palettierroboter bei Bedarf dünne Zwischenlagen zwischen den Kartonlagen ab.
Clever durchdachtes Greifsystem: Kartons und Zwischenlagen werden mit einem Vakuumsaugplatten-System gegriffen, die Europaletten nimmt der KUKA Palettierroboter mit einem Zangengreifer.

Cleveres Greifsystem und sicherer Betrieb

Dafür entwickelte Eberle ein clever durchdachtes Greifsystem. Euro-Paletten nimmt der KUKA Palettierroboter mit einem Zangengreifer, während die Kartons bzw. Zwischenlagen mit einem Vakuumsaugplatten-System gegriffen werden. „Um die unterschiedlichen Kartongrößen von 2 bis 12 kg in verschiedenen Teillagen, aber auch die Zwischenlagen prozesssicher handhaben zu können, kann jede der vier Vakuumsaugplatten einzeln angesteuert werden“, bringt es Muxel auf den Punkt. Um den gesamten Arbeitsbereich (Lagenvorbereitungsplätze, Palettierplätze, Zwischenlagenplatz und Euro-Palettenplatz) mühelos abdecken zu können, wurde ein KUKA Sechsachsroboter mit 3.200 mm Reichweite gewählt. Die vollgestapelten Paletten gelangen abschließend über ein Rollenfördersystem zum Abholplatz. „Der Bediener greift dabei kaum in den Prozess ein. Er muss lediglich per Hubwagen die fertige Palette entnehmen und dafür sorgen, den leeren Palettenstapel rechtzeitig wieder mit Euro-Paletten aufzufüllen“, zeigt sich Schiller zufrieden. 
Sicherheitstechnisch wurde in der Palettierzelle über Lichtschranken ein Zwei-Zonen-System geschaffen. „Gelangt eine Person in die sicherheitskritische Zone 2, geht der Palettierroboter sofort in den Not-Stopp. Befindet sich doch ein:e Mitarbeiter:in etwa für einen Palettenwechsel in der Zone 1, arbeitet der Roboter dank der KUKA Option SafeOperation mit reduzierter, sicherer Geschwindigkeit trotzdem weiter“, so Muxel.
Die bedienende Person muss lediglich per Hubwagen die fertige Palette vom Abholplatz entnehmen.
Nach vier Jahren Einsatzzeit des KUKA Palettierroboters kann Klaus Schiller versichern: „Eine derart komplexe Palettierlösung mit hoher Produktvielfalt unter engsten Platzverhältnissen zu realisieren, war schon eine große Herausforderung. Die Firma Eberle hat es aber meisterhaft gelöst.“ Die komplette Anlage wurde am Digitalen Zwilling entwickelt und am digitalen Modell in Betrieb genommen. „Dadurch können etwa Fragen zur Ergonomie oder Zugänglichkeit schon im Vorfeld überprüft und Fehler frühzeitig erkannt werden. Gemeinsam mit dem Kunden werden Taktzeitanalysen erstellt oder die Bedienoberfläche bereits im Vorhinein getestet“, betont Muxel. Zudem sei im Anschluss auch ein wesentlich schnelleres Hochfahren des Echtbetriebes möglich.

KUKA bietet eine große Auswahl an Robotern für jeglichen Industriebereich und ermöglicht es uns damit, kundenspezifische roboterbasierte Automatisierungslösungen für effiziente Fertigungsprozesse anzubieten.

DI (FH) Christoph Muxel, Customer Relations bei Eberle Automatische Systeme
Palettieren erfolgreich automatisiert (v.l.n.r.): Klaus Schiller (Rupp Food) und Christoph Muxel (Eberle)

Plan für Erweiterung bereits eingereicht

Für den Werksleiter steht außer Frage, dass die Automatisierung der eigenen Prozesse zwingend notwendig ist, um am Produktionsstandort Österreich wettbewerbsfähig zu bleiben. So richtet sich sein Blick bereits nach vorne: „Der Plan für einen Zubau ist schon eingereicht. Neben einer Lagererweiterung wird in der neuen Halle eine vollautomatisierte Verpackungslinie inklusive automatischer Palettierung in Betrieb gehen. Auch für dieses große Projekt wird mit Sicherheit der Automatisierungsspezialist Eberle einer unserer ersten Ansprechpartner sein.“ 

KUKA System Partner in Ihrer Nähe finden

Finden Sie hier den passenden Partner für Ihre Branche oder Ihre Problemstellung.