初始情况
Proseat 是汽车行业模塑泡沫产品的杰出的制造商之一。在生产 BMW 后座侧壁时,最初设想的冲裁座套的解决方案未能达到预期的结果。需要找到一个替代方案。因此开始信赖 KUKA 的专有技术。
Proseat 在生产 BMW 的座椅部件时依靠 KUKA 的自动化解决方案。使用奥格斯堡公司的激光系统,即使是复杂的 3D 几何形状,仍然能够进行整洁的切割。由此为最初计划的冲压提供了更高质量的解决方案。
波兰的工厂使用了自动化专家 KUKA 的两个自动化激光系统。与机械切割不同,这个工艺具有下列优点:
奥伯恩堡的工厂近 20 年来一直在潜心研究能够尽可能高效加工不同材料的解决方案。早在 1998 年,这家公司就为 VW 公司实现了激光自动化单元。如今,已有 300 多个系统被不同客户使用。Proseat 从奥格斯堡的公司所拥有的经验和工艺专有技术中受益匪浅:以 50 秒的节拍,通过激光升华切割生产左右侧壁的套罩。系统的核心为 CO2 激光机器人。借助集成的激光束导向装置,机器人更灵活和更具动态,甚至能够到达困难的切割位置。配备有转台和真空吸盘的系统设备也已与工艺准确匹配。机器人控制系统 KRC 4 ROBOTstar 进一步完善了自动化应用包:由此可以很容易地对系统进行控制和总览。与最初计划的冲裁不同,激光切割具有很多优点:
这里需要特殊的专家知识,因为材料的特性是完全不同的。