![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/aot-ag/01_header3200x1800.jpg?rev=1ef9e9de23c8460ba535b846bccebbc1&w=1900&hash=A990DB726E5ABDC1FC26747DC96B36B1)
成功应用于人体:全球基于机器人的激光截骨手术
瑞士医疗技术公司 Advanced Osteotomy Tools AG (AOT) 宣布 CARLO® 投入临床使用 (First-in-man)。采用 KUKA LBR Med 的医疗器械成功应用于巴塞尔大学医院的口腔、颌骨及面部外科。
2019年8月30日
用于骨外科手术的机器人辅助激光系统的人体临床研究作为市场投放的基础
目前作为市场投放基础的人体临床研究,应展示 CARLO® 在临床环境中的性能和安全性。因为 CARLO® 是同类中的第一款系统,因此在安全性方面提出了非常高的要求。这些已经在多项临床前研究中取得了令人满意的试验结果。对此,LBR Med 作为全球经国际公认的 CB 体系认证、可集成到医疗器械中的机器人组件,使系统充分受益。
LBR Med 的灵敏度是机器人引导的激光切除术取得成功的关键因素
AOT AG 首席执行官 Cyrill Bätscher 评论说:“我们很高兴能够实现 CARLO® 的临床人体应用。我们的激光技术首次实现了非接触式机器人手术。”巴塞尔大学医院颅颌面 (CMF) 外科医生兼 AOT 联合创始人 Philipp Jürgens 教授补充道:“虽然激光本身没有触感,但是 CARLO® 可以做到光速停止,并且在发生意外事件时也可以方便地移除。当今的机器人辅助设备无法做到这一点。”
用于骨外科手术的机器人辅助激光系统预计将产生巨大的临床需求。“我们认为,在未来数月获准商业销售后,对该创新平台将会产生巨大的临床需求。”Cyrill Bätscher 解释道。激光截骨术是骨外科手术中具有巨大潜力的新兴领域 – 对于 KUKA 的 LBR Med 来说也是如此。
用于骨外科手术的机器人辅助激光系统预计将产生巨大的临床需求。“我们认为,在未来数月获准商业销售后,对该创新平台将会产生巨大的临床需求。”Cyrill Bätscher 解释道。激光截骨术是骨外科手术中具有巨大潜力的新兴领域 – 对于 KUKA 的 LBR Med 来说也是如此。