选择您所在的地点:

位置

可持续发展,库卡在行动

近年来,全球环境和气候灾难频繁发生,持续数周的森林火灾、热浪以及随之而来的风暴和毁灭性洪灾接踵而至。然而,作为一家国际企业,我们必须采取应对措施以承担社会责任。


阅读用时: 5 分钟
“新生态学”这一术语是由德国研究机构 Zukunftsinstitut 创造的,这个词的意思是“社会和经济方面可持续的价值观必须决定我们的行为”。它基于经济、生态和伦理三大支柱,并以人们日益增长的环保意识和责任感为特征。这个词的创新之处在于它不仅仅关注资源节约,而且它更加关注新型消费:从一次性消费转向智能和可持续的资源利用

作为一家活跃于未来技术领域的全球性公司,库卡也意识到自己在新生态方面的责任。
“尤其是对企业而言,坚定可持续发展的策略并非易事。但是,如果我们解决了这些问题,就能获得决定性的竞争优势。一方面,我们认识到企业承担着巨大的社会和环境责任。另一方面,可持续的商业实践也越来越有助于公司的成功。”
Kerstin Heinrich库卡机器人企业可持续发展主管

延长机器人的寿命以减少碳排放

根据国际机器人联合会(IFR)目前的数据,全球已安装了近 400 万台工业机器人。这些机器人在其使用期间的能耗非常高,总共造成了数十亿吨的二氧化碳排放。然而,库卡能够延长机器人使用寿命以减少对全球变暖的影响并帮助客户根据具体情况实现其气候目标
延长机器人使用寿命以减少对全球变暖的影响
此外,库卡为机器人的生命周期结束后的处理方式提供了几个选择。其中之一是客户将机器人退回,库卡负责回收或翻新。新一代的机器人会在广东顺德和德国奥格斯堡进行翻新,以适应新的应用,而老一代的机器人则会在匈牙利进行新应用的适配。

这样可以节省资金和宝贵的资源。但现在的趋势不仅仅是纯粹的重复利用,正如零件、维修和二手机器人总监 Karoline Strobl 所说:"现在对二手机器人的需求主要来自希望实现可持续生产的生产商,他们乐于使用碳排放量较低的二手机器。我们的客户对于可持续发展的话题变得更加敏感了,这会让二手零部件的需求增加,同时也会使得循环经济变得越来越重要。"

购买和出售二手机器人的平台——KUKA | Circle

循环经济是智能消费领域最具前景的经济模式之一。它可以节约资源并避免浪费。由于二手机器人市场巨大,KUKA | Circle innovation team (KUKA | Circle创新团队)提出了一个问题:我们如何建立一个基于二手机器人的可持续商业模式呢?

解决方案是在库卡旗下创建一个供客户购买和出售二手机器人的平台——KUKA | Circle。此外,库卡 | Circle还提供额外的库卡服务产品来支持客户的业务需求,并增加二手机器人的再利用率。值得一提的是,在中国这个全球最大、增长最快的机器人市场,客户已经可以从库卡购买二手机器人。

未来,我们将通过不断提高自身技能,继续履行企业社会责任 (CSR)。

减少能源消耗是关键

对于公司来说,节约资源并不是唯一的困难。欧盟提出:2030年的温室气体排放量要较1990年相比至少降低55%,这给制造业公司带来了巨大的挑战。那么如何实现脱碳以实现碳中和呢?其中的重点是要减少能源消耗。毕竟,最清洁、便宜的能源是那些不被消耗能源。
重复使用二手机器人可以节约资源
同时,可再生能源变得越来越重要。这一能源在自然界中是最容易获得的,例如风能和太阳能。然而,其不一定是在电量消耗最大的时候出现的。因此,需要使用储能系统来平衡这一点。在这个过程中,电池是脱碳的关键技术。多年来,库卡一直专注于电池自动化装配线的制造和供应,并在燃料电池和回收利用等相关领域有所涉足。凭借这一经验,库卡系统还在脱碳的道路上为其他领域的公司提供着支持。

整个价值链的可持续发展

现在许多企业越来越注重减少整个价值链的碳排放量。这不仅涉及产品在使用过程中的能源消耗,还包括产品的生产方式和生产条件。据Kerstin Heinrich所说,越来越多的客户会询问供应链和产品的碳足迹情况。

Swisslog通过在线可持续发展平台IntegrityNext在供应商和供应链风险管理方面实现符合ESG(环境、社会和治理)和可持续发展的目标。其目的还在于更加关注关键供应商的支出和风险方面,并在法律要求发生变化时及时采取措施。

专注于本质

为了识别改进的潜力和风险,了解价值链至关重要。库卡在重要性分析中,认为对我们整个价值链中的环境(环境)、人员(社会)和公司(治理)产生重大影响的ESG问题非常重要。

库卡根据欧盟新指令、企业可持续发展报告指令和欧洲可持续发展报告标准(ESRS)的要求进行了重要性分析。在分析过程中,从两个角度对标准中规定的ESG主题进行了考虑和评估。第一种是从内向外的角度,即考虑公司业务活动对可持续发展问题的影响。第二种是从外向内的角度,即描述环境和社会对公司的影响,这些影响与业务绩效或业务成果相关。

初步结果涵盖以下ESG主题:

• 气候变化
• 资源利用和循环经济
• 自有劳动力
• 价值链中的劳动力
• 公司政策
• 客户和最终用户
今后,我们将遵循ESRS标准,针对我们在环境、社会和公司治理方面的表现进行汇报。此外,我们将为每个ESG课题制定战略、目标、措施和程序,并建立一个记录全球关键数据的报告系统。我们会提高透明度和可衡量性,以便我们可以持续改进。

"Sustainability is much more than just environmental protection"

Three questions to Kerstin Heinrich, KUKA Head of Corporate Sustainability

下一篇文章