选择您所在的地点:

位置

可持续性转型

经验、独创精神和我们的技术引领我们的未来在经济、生态和社会方面不断发展,因为 KUKA 的机器人技术和自动化解决方案为经济和社会的可持续性转型铺平了高效途径#automatically。


勇往直前

保持灵活性很重要,尤其是在情势不明朗的时期。保持弹性、对变化持开放态度、正面展望并积极塑造变化。我们的经验显示:综合以上所有思维的效果最好。

125 年来,我们不断通过机器人技术和自动化的创新技术与解决方案,让人们的生活、工作和形塑未来更加轻松。我们思考变革,帮助推动精益求精,并为保持我们的星球宜居和运转做出积极贡献。

我们如何共同通过创造更美好的未来#automatically

用于处理电子垃圾的回收机器人

回收电子消费品在循环经济中扮演着极为重要的角色,但却可能对人类健康造成危害。Votechnik 携手 KUKA 和 KR QUANTEC 一起开发了一套能够应对这项挑战的系统。

食品码垛:机器人码放昆虫箱

在丹麦,幼虫育种和高科技相结合,为全球粮食供应创造了可持续性解决方案:ENORM Biofactory 利用高精度的 KUKA Hygienic Oil 机器人码放昆虫箱,旨在生产出气候友好型蛋白质源。

本公司的可持续性发展

工作就从自身开始。作为一家跨国公司,我们承担着巨大的经济、生态和社会责任。这就是为什么我们无论从环境、员工、客户、投资者还是社会的角度,都以具有远见的企业行动来应对世界的变化。我们希望通过这样作法确保各方面的可持续性发展。

我们已经取得了许多成就,但我们仍然有远大的目标。

我们的目标:在 2030 年前将二氧化碳排放量降低 40%

我们的活跃领域

  • KUKA 集团职业生涯

    我们的成功归功于我们的员工。KUKA 集团在全球拥有超过 15,000 名员工。他们在国际环境中从事高挑战性的计划项目,这为他们提供了充足的创意空间来塑造这些未来主题以及他们在 KUKA 的个人职业生涯。

  • 气候与自然

    作为一家工业企业,KUKA 集团希望为减少环境影响做出重大贡献。我们从公司内部做起:我们减少能源和其他资源的消耗,降低排放并减少废物。此外,KUKA 机器人和系统的高效率帮助我们的客户节省成本。同时,机器人也为资源节约和气候保护做出可观贡献。

  • 供应链

    零部件供应商可以对企业的可持续性资产负债表产生重大影响。KUKA 与其供货商对质量和责任有着共同的理解,适当地将监控任务委派给业务领域和地区,因此能够根据可持续性标准打造我们的供应链。

  • 企业管理

    对我们来说,企业合规管理是有效企业管理的重要组成部分。因此,遵守法律框架(包括 KUKA 集团的内部管理指令)对于公司所有业务流程而言不容置疑。

“可持续性发展有很多面向 – 从气候保护到负责任的供应链,再到相互尊重。KUKA 有责任公正对待每一个面向。”

Peter Mohnen,KUKA AG 首席执行官

我们对联合国可持续性发展目标的贡献

联合国可持续性发展目标 (SDGs) 是一系列到 2030 年之前要实现的 17 个目标,旨在促进全球可持续性发展。这些目标涵盖了贫穷、性别平等、清洁的水、再生能源和环境保护等不同领域。了解 KUKA 如何做出贡献。

更多信息,参阅我们的可持续性发展报告

我们每年都会在可持续性发展报告中发布关于 KUKA 集团可持续性发展最重要的新消息。

您也可能对此感兴趣