Escolha a sua localização:

Localização

Automação mais rápida e simples com o novo robô Edition da série KR CYBERTECH

Funções personalizadas, menos custos, qualidade habitual: da série do KR CYBERTECH está disponível um novo robô Edition a partir de 2023. Isso possibilita não apenas um ingresso simples e com eficiência de custos na automação, mas também uma aplicação simplificada de handling até o polimento.

2 de maio de 2023


Flexíveis: Robôs Edition permitem uma automação eficiente

Ele encaminha componentes ao processo de montagem. Ele verifica peças quanto à sua qualidade. Ele esmerilha e faz o polimento de peças metálicas. O KR CYBERTECH é um multitalento que, graças à sua flexibilidade, é popular sobretudo no dinâmico ramo metalúrgico e eletrônico, bem como nas indústrias em geral. A partir de 2023, o robô amplamente difundido e favorito dos clientes também está disponível como robô Edition, que é  direcionado às principais funções. Isso possibilita uma automação rápida e uma aplicação simples no que se refere ao Pick and Place e esmerilhamento.

Rápidos e compactos: em uso para processos automatizados

Os robôs Edition da série KR CYBERTECH são a escolha perfeita para a automação com eficiência de custos em tarefas de handling e de usinagem básicas. Depois dos dois robôs Edition KUKA KR CYBERTECH nano ARC HW, também o KR CYBERTECH KR 20 agora apoia o ingresso na automação, em especial em mercados sensíveis aos preços. Pois a eficiência de custos é impressionante. A alta precisão com um bom comportamento de deslocamento, bem como a alta rigidez, praticamente não se diferenciam da série KR CYBERTECH anterior. "As variantes Edition oferecem menos possibilidades de escolha, mas, como os tipos de robô mundialmente populares e inúmeros outros da série, baseiam-se no nível de expansão mais atual da série de construção", enfatiza o Portfolio Manager Markus Hollfelder-Asam. Ou seja: menos custos com a qualidade habitual.
Low cost, high efficiency – é isso que o novato da série KR CYBERTECH oferece

Uso de hardware e software atuais

No handling, esmerilhamento ou teste, os robôs Edition trabalham com base em tecnologias sofisticadas e são compatíveis com o sistema operacional atual, bem como com a mais nova geração da unidade de comando KR C5. Isso não apenas permite a mudança perfeita de sistemas operacionais e pacotes de aplicação, mas reduz todo o consumo de energia. Também a operação por meio do smartPAD proporciona uma utilização descomplicada.

Eficiência de custos: um bom ingresso na automação de processos

Graças ao design estrutural otimizado, os custos de aquisição são menores, o design robusto e compacto dos robôs Edition tornam a operação econômica. "Por isso eles são uma solução atraente, sobretudo para clientes que estão ingressando na automação e que muitas vezes originam de mercados em crescimento", segundo Markus Hollfelder-Asam. Especialmente empresas pequenas e de médio porte podem se beneficiar do novo KR CYBERTECH KR 20 E. Através da boa relação custo-benefício e da performance focada em aplicações específicas, ele pode, além disso, ser uma possibilidade gratificante para clientes existentes, que já possuem processos parcialmente automatizados na empresa.
Uma solução atraente também para pequenas e médias empresas

Robótica eficiente para processos altamente dinâmicos

Por padrão, o novo KR 20 na versão Edition é fornecido com grau de proteção IP 67 para a articulação de mão e IP 54 para o resto do robô industrial, tornando-o versátil para o uso. A faixa da temperatura de operação está configurada para 0 até 45 graus, os robôs podem ser montados no piso, parede, teto e em qualquer ângulo – exatamente como o resto da série KR CYBERTECH. O KR CYBERTECH KR 20 E está configurado para uma capacidade de carga de até 20 quilogramas e oferece um raio de alcance máximo de até 1820 milímetros.

Alto desempenho para os requisitos das empresas

Com os robôs Edition a KUKA atrai novos clientes e os auxilia no ingresso na automação, bem como na realização das suas funções. O mais recente membro da família pode ser encomendado globalmente a partir de março de 2023. O Portfolio Manager Markus Hollfelder-Asam diz: "Estamos felizes em novamente poder expandir a série depois do KR CYBERTECH nano ARC HW, para assim atender as demandas dos nossos clientes."
O novo robô Edition é tão flexível quanto qualquer KR CYBERTECH

Mais informações sobre a família KR CYBERTECH

Conheça todas as vantagens e funções técnicas da família de robôs.

Saiba mais aqui sobre a série KR CYBERTECH