회계연도 2019
KUKA 그룹은 경색된 시장 환경에도 불구하고 안정적으로 개선된 결과 및 흑자 잉여 현금 흐름 유지
2020년 3월 26일
-
EBIT는 2018년에 비해 39.4% 증가한 4천 780만 유로를 기록하였으며, EBIT 마진은 1.5% 증가했습니다 (2018: 1.1%)
-
3년 이래 처음으로 흑자 잉여 현금흐름(2천 70만 유로) 달성 및 2억 1천 450만 유로로 영업 현금흐름(OCF) 증가 (2018: 마이너스 4천 820만 유로)
-
핵심 시장에서 경기 둔화: 수주량은 3.5% 감소, 매출은 1.5% 감소한 31억 9천 260만 유로
-
향후 3년간 연구 개발에 5억 유로 투자
-
CEO 페터 모넨(Peter Mohnen): “우리는 견조한 매출 성장을 달성하였습니다. 하지만 코로나라는 새로운 장애물을 극복해야 합니다.”
아우크스부르크에 소재한 자동화 전문기업 KUKA는 금일 재무수치를 공개했습니다. 그에 앞서 페터 모넨 CEO는 코로나 바이러스 팬데믹에 대한 입장을 밝혔습니다. 대표이사는 “우리는 본래 오늘을 위해 다른 시나리오를 준비했었지만 그 사이에 코로나19 대유행에 직면하게 되었다”고 최근 상황을 설명했습니다. 그는 직원들의 협력에 대해 칭찬을 아끼지 않았으며 전 세계의 의료 보건 인력의 노고도 높게 평가하였습니다. 이제 KUKA는 이 새로운 도전을 극복해야 하며 코로나 이후 상황을 준비해야 한다고 강조했습니다.
이전 회계연도에 KUKA의 재무 상태가 안정화되었으며 실적을 뚜렷하게 개선할 수 있었다는 점은 매우 고무적입니다. 페터 모넨 CEO는 “2019년은 격변의 한해였습니다. 경제적 도전, 기술 변화 및 자동차 산업의 트렌드 변화는 우리 고객들의 투자심리를 위축시켰다“며 “KUKA는 변화된 주변 조건에 빠르게 대응하였습니다. 우리는 적합한 조치들을 통해 판매수익 감소에도 불구하고 개선된 실적을 달성할 수 있었습니다. 당사의 잉여 현금흐름은 2018년에 비해 2억 유로 이상 개선되었습니다. 우리는 이 부분에서 2015년 이래 처음으로 흑자를 달성했습니다. 어려운 환경에도 불구하고 우리는 견조한 재무 상태를 유지하고 있습니다. 하지만 코로나라는 새로운 장애물을 극복해야 한다”고 부언했습니다.
소비재(Consumer Goods) 및 E 커머스/리테일과 같은 성장하는 주력 시장은 2019년도에 KUKA 자회사 Swisslog의 내부물류 부문에 긍적적으로 작용했습니다. 그럼에도 특히 자동차 산업 및 전자 산업 그리고 유럽 및 중국 지역에서의 경제 상황은 어려워지고 있습니다. 이런 이유에서 KUKA의 수주량 및 매출은 전년도에 비해 감소했습니다.
KUKA는 2020년에도 코로나 바이러스 위기로 인해 어려운 시장 환경이 계속될 것으로 전망하고 있습니다. 페터 모넨 CEO는 “우리 사회와 경제는 바이러스 대유행이라는 완전히 새로운 도전에 직면해 있습니다. KUKA도 전 세계에서 이를 실감하고 있다”며 “하지만 이런 어려운 시기에도 불구하고 서로 협력하고 있는 우리 직원들이 매우 자랑스럽습니다. 우리는 이 위기를 극복하기 위해 함께 노력하고 있으며 머지 않아 이 위기를 극복할 것”이라고 부언했습니다.
CEO는 특히 이런 시기에는 시장 상황에 대해 토론하는 것보다 미래를 어떻게 준비하는지가 더 중요하다고 강조했습니다. 앞으로 3년 동안 KUKA는 혁신을 선도하기 위해 연구 개발 분야에 5억 유로를 투자할 계획입니다. 각 사업부문은 그 혁신 역량을 성장 분야에 집중할 것입니다. 이런 계획의 목표는 새로운 시장, 소프트웨어 및 디지털 서비스 분야에서 사업을 확장하는 것입니다. 이와 동시에 KUKA는 지속가능성이라는 테마에 초점을 맞추고 있으며 더 집중적으로 자원을 보호하고 자체 에너지 소비량뿐 아니라 고객 시스템에서의 에너지 소비량도 절감하기 위해 노력할 계획입니다.
이런 노력으로 최근에는 낮은 에너지 소비량, 저렴한 운전비용 및 낮은 유지보수 비용을 자랑하는 신형 로봇 KR IONTEC이 개발되었습니다. 페터 모넨 CEO는 “다양한 시장에서 장기간 축적한 전문성을 기반으로 KUKA는 현재와 같은 디지털 변혁의 시대에 걸맞는 자원 보호를 위한 에너지 절감형 제품, 스마트 솔루션 및 디지털 서비스를 제공한다”며 “이런 노력을 통해 우리는 특히 이런 힘든 시기에 당사 고객들에게 신뢰성 있는 강력한 파트너로서의 입지를 공고히 하고 있다"고 말했습니다.
2019년도 재무 결과 - KUKA 그룹
본 회계연도에 KUKA 그룹의 수주량은 3.5% 감소한 31억 9천 70만 유로를 기록하였습니다(2018: 33억 530만 유로). 판매수익은 1.5% 감소한 31억 9천 260만 유로를 기록하였습니다(2018: 32억 4천 210만 유로). 2019회계연도의 수주출하비율(BB율)은 1.00이었으며 전년도와 비교하여 약간 감소했습니다(2018: 1.02). 1.00 이상의 수치는 견조한 성장을 의미합니다.
힘든 시장 환경에도 불구하고 금년 EBIT는 이전 2018년의 3천 430만 유로에서 4천 780만 유로로 증가하였습니다. KUKA는 변화된 주변 조건에 신속하게 대응하였으며 2019년에는 포괄적 효율성 제고 조치를 도입하였습니다. 이를 통해 주요 영역에서 비용 구조를 현저하게 개선할 수 있었습니다. 2019년도 EBIT 마진은 1.1%에서 1.5%로 증가했습니다.
KUKA 직원의 수는 2019년 12월 31일을 기준으로 14,014명에 달합니다(전년: 14,235명). 2019년 초에 도입된 효율성 제고 프로그램의 일환으로 아우크스부르크 본사에서는 사회적으로 용인되는 수준에 해당하는 350명의 직원이 감축되었습니다. 이 조치는 연말에 완료되었습니다.
Systems
주로 자동차 산업의 설비 제조를 담당하는 사업부문 Systems에서는 수주량이 2018년의 9억 5천 980만 유로에서 8억 5천 800만 유로로 감소했습니다. 이것은 10.6%의 뚜렷한 감소를 의미하며 발주 시 고객들의 유보적 태도를 반영합니다. 자동차 산업에서 새로운 시스템을 설치하지 않고 기존 생산 라인을 개조하는 방식의 기술 발전에 따른 경향은 시장의 크기가 축소되는 주요 원인으로 작용했습니다. 매출은 2018년의 9억 2천 540만 유로와 같은 수준의 9억 2천 540만 유로였습니다. 감소된 주문량으로 인해 감소한 매출은 KTPO(KUKA Toledo Production Operations, Ohio/USA)에서의 생산 가동을 통해 만회할 수 있었습니다. 2019년 수주출하비율(BB율)은 전년 같은 기간의 1.04에서 0.93으로 감소했습니다. EBIT는 2천 690만 유로였으며 이는 전년의 2천 950만 유로에 비해 8.8% 감소한 수치입니다. 이 결과는 힘든 수주 상황 및 유럽 지역에서의 프로젝트 조건 악화에 기인합니다. 이 프로젝트의 난해한 복합성은 프로젝트 처리 지연을 가져왔고 그 결과 추가비용의 원인으로 작용했습니다. EBIT 마진은 3.2%에서 2.9%로 현재 회계연도에 감소했습니다.
Robotics
2019회계연도에 사업부문 Robotics는 10억 3천 710만 유로의 수주량을 달성하였습니다. 이는 전년에 비해 13.3% 감소한 수치입니다(2018: 11억 9천 650만 유로). 매출은 7.1% 감소한 11억 5천 920만 유로를 기록하였습니다(2018: 12억 4천 730만 유로). 지속되는 세계 경제 침체로 인해 고객들은 발주를 유보하는 경향을 보였습니다. 수주출하비율(BB율)은 0.89였습니다(2018: 0.96). 사업부문 Robotics의 낮은 판매고 및 수년 동안 지속된 힘든 경제 상황도 실적에 부정적으로 작용했습니다. 상기 사업부문은 특수 머신 및 셀과 같은 자동화 제조 솔루션을 전 세계적으로 공급하고 있습니다. 2019년 9월에 KUKA는 구조조정을 예고하였으며 이는 당 연도보고의 EBIT에 몇천만 유로에 달하는 부담을 안겼습니다. Robotics 부문의 EBIT는 전년 같은 기간의 8천 90만 유로 대비 3천 770만 유로를 기록했습니다. EBIT 마진은 이에 따라 전년의 6.5%보다 낮은 3.3%였습니다. 전년도의 회사 주식 매각으로 인한 몇천만 유로에 달하는 수입이 EBIT에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
Swisslog
Swisslog의 물류 부문에서는 2018회계연도의 6억 110만 유로에서 24.8% 증가한 7억 5천 20만 유로의 수주량을 기록했습니다. 이러한 현저한 수주량의 증가는 지속적인 성장 전략을 추구한 데서 그 비결을 찾을 수 있습니다. Swisslog는 그 주력 시장인 E 커머스/리테일 및 소비재 시장에서 글로벌 고객의 수요에 힘입어 성장을 달성하였습니다. 판매수익은 전년의 6억 710만 유로보다 1.2% 낮은 6억 유로에 머물렀습니다. 수주출하비율(BB율)은 1.25로 증가했습니다(2018: 0.99). EBIT는 전년 같은 기간의 마이너스 20만 유로에서 1천 50만 유로로 뚜렷하게 증가했습니다. EBIT 마진은 2018년의 0.0%에서 1.8%로 증가했습니다.
Swisslog Healthcare
2019년 Swisslog Healthcare의 수주량은 전년의 2억 3천 450만 유로에서 7.2%나 증가한 2억 5천 130만 유로였습니다. 증가한 발주량은 특히 이 부문의 약국 자동화(pharmacy automation) 및 운반 자동화 분야에서 이루어졌습니다. 보고 기간에 달성된 판매수익은 전년의 2억 1천 290만 유로를 4.4% 상회하는 2억 2천 230만 유로였습니다. 이러한 수익의 증가는 특히 약국 자동화 및 운반 자동화 분야에서 기인한 것입니다. 2019년 수주출하비율(BB율)은 2018년의 1.10에서 1.13으로 증가했습니다. EBIT는 전년 같은 기간의 마이너스 470만 유로 대비 마이너스 1천만 유로로 감소했습니다. 이것은 -4.5%의 EBIT 마진에 해당합니다(2018: -2.2%). 이런 감소현상은 무엇보다도 수요의 일시적 효과에 기인한 것으로 파악됩니다. 이외에도 진행 중인 고객 프로젝트에서 상황 악화 및 R&D의 지출 증가가 실적에 부정적인 영향을 미쳤습니다. Swisslog Healthcare는 소프트웨어 개발에 지속적으로 투자하였으며 고객 기반의 강화를 위해 제품 포트폴리오를 확대하고 있습니다.
China
2019년 China 부문에서는 4억 5천 640만 유로의 수주량을 달성했습니다. 이것은 전년에 비해 14.8%에 달하는 현저한 감소를 의미합니다(2018: 5억 3천 590만 유로). 중국에서는 특히 자동차 산업 및 전자 산업에서 전 세계적인 불확실성 및 정치적 무역 환경의 변화로 인한 고객들의 발주 유보 경향을 뚜렷하게 체감할 수 있습니다. 판매수익은 5억 2천 790만 유로에서 13.2% 감소한 4억 5천 820만 유로였으며 낮은 수주량이 그 원인으로 작용했습니다. 그럼에도 일시적으로 축소되고 있는 산업용 로봇 시장에서 시장 점유율을 안정적으로 유지하는 데 성공하였습니다. 2019년 수주출하비율(BB율)은 1.00이었습니다(2018: 1.02). EBIT는 360만 유로였습니다(2018: 마이너스 540만 유로). 이것은 0.8%의 EBIT 마진에 해당합니다(2018: -1.0 %). 힘든 주변 조건에도 불구하고 마진은 전년에 비해 약간 개선되었으며 연말에는 약간 흑자로 전환되었습니다. 이런 증가는 2019년 1 분기에 이루어진 합병 방식의 변경으로 인한 긍정적 영향에 기인합니다. 뿐만 아니라 중국 자회사가 분사되었으며 50% 지분이 출자되었습니다. 발주 시 고객의 유보적 태도는 마진 형성에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
2020년 전망
예측 결과에 미치는 코로나 바이러스 위기의 영향은 현재 시점에 예단하기 힘듭니다. 이런 이유에서 현재 상황에서는 매출 및 수익 예측이 어렵습니다. 이 내용은 사업보고서에 이미 언급하였습니다. KUKA에서는 코로나 팬데믹 이후에 전개될 상황을 준비하고 있습니다. 당 그룹은 현재 팬데믹으로 인해 떠오르고 있는 다음과 같은 테마에 주목하고 있습니다: 온라인 디지털 서비스, 물류, 로봇 기반의 자동화, 헬스케어 전 분야.