プラスチックブロックから小道具を加工
読書では、読者は想像力を使って頭の中でイメージを想像しますが、映画の世界ではこれが通用しません。古代ローマ人のサンダル、西部劇の拳銃、SF映画のファンタジーな家具も、映画の中ではあるあゆるものが本物そっくりである必要があります。映画の小道具やセットの制作には、かなりのコストと時間がかかるのです。イギリスRobocarv社は、KUKAフライスロボットを使用し、プラスチックのブロックから驚くほどリアルなありとあらゆる小道具を製作します。
Internet Explorerの旧バージョンのブラウザが使用されています。
最適な表示にするにはブラウザを更新してください
『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のようなシリーズ物でも『メン・イン・ブラック:インターナショナル』のような大ヒット作品でも、映画製作者はクリエイティブで質の高い小道具を常に必要としています。イギリスRobocarv社は、現在ドイツ製の自動化装置を使用し、KUKAフライスロボットで小道具を製作しています。
2020年4月3日
映画製作の時間は限られています。ロボットなら、時間内にほぼ完璧に小道具のコピーを製作します。