KUKA小型ロボットはフレキシブルに使用可能
このソリューションは2017年春から、クラッチディスクが均等かつ正確に置かれるようにしています。製品が出てくるときに、システムをそれに応じて簡単にプログラミング変更することができます。これに関しては、他の工作機械での使用も可能です。
Internet Explorerの旧バージョンのブラウザが使用されています。
最適な表示にするにはブラウザを更新してください
KR AGILUSシリーズのKUKA KR 6 R900 sixxは、南ドイツの自動車メーカーで、ワイヤーバスケットから未分類のクラッチディスクを正確に取り出し、次の加工のためにホーニング盤に引き渡します。これにより、3Dビジョンセンサーによる座標移送が可能になります。
このソリューションは2017年春から、クラッチディスクが均等かつ正確に置かれるようにしています。製品が出てくるときに、システムをそれに応じて簡単にプログラミング変更することができます。これに関しては、他の工作機械での使用も可能です。
これらの特性は自動車産業のお客様にご納得いただけたため、他のオートメーション化ソリューションがすでに計画されています。