Un titan dans la chambre d’enfant
Car il s’agissait maintenant de passer à l’automatisation. La manière dont il l’a fait pourrait devenir une petite légende chez Rosenbauer. Avec son fils, « passionné de construction technique en Lego », il s’est assis dans la chambre d’enfant et a bricolé un projet avec des Lego, un modèle de robot KUKA et quelques petites palettes, qui est devenu la base des premières esquisses. Cela ressemble de façon étonnante à la mise en œuvre réelle.
Il est également apparu assez rapidement qu’il s’agirait d’un robot KUKA. À la recherche d’un robot capable de déplacer des palettes pesant jusqu’à 900 kilogrammes dans un espace restreint, tout en ayant une portée de plusieurs mètres, Michael Schöftner a très vite trouvé le KR titan, le plus grand modèle de KUKA. Le KR titan 1000 est le premier robot six axes pour charges lourdes avec cinématique ouverte et des capacités de charge allant jusqu’à 1 300 kg.