Vers un avenir meilleur grâce à l’ostéotomie de rotation assistée par robot
Elle espère que ses produits seront promus dans le monde entier pour le plus grand bien des patients et des médecins.
Vous utilisez le navigateur Internet Explorer.
Pour bénéficier d’une représentation optimale, veuillez changer votre navigateur.
Dans le cadre d’un partenariat, le Shanghai Electric Group Corporation Central Research Institute et le Shanghai Sixth People’s Hospital ont créé le SpheriObot, premier système robotique au monde utilisant un LBR Med dans le cadre de l’ostéotomie de rotation. Sa base théorique ainsi que son algorithme, sa commande et sa mise en œuvre peuvent s’appliquer à toutes les opérations d’ostéotomie réalisées par des chirurgiens orthopédiques, telles que l’ostéotomie orthopédique en cas de déformation ou l’ostéotomie haute en cas de modifications dégénératives du fémur ou du tibia.
La dysplasie congénitale de la hanche est une anomalie douloureuse qui peut entraîner des troubles de la marche ainsi que des déformations sévères voire une invalidité chez les enfants, les adolescents et les adultes. Les spécialistes privilégient de plus en plus la chirurgie conservatrice de la hanche par rapport au remplacement par une articulation artificielle qui implique souvent, des contrôles réguliers durant toute la vie du patient. Une procédure clinique courante de conservation de la hanche est l’ostéotomie péri-acétabulaire, une technique introduite par Reinhold Ganz en Suisse et qui consiste à réaliser plusieurs ostéotomies autour de la cavité articulaire du bassin (acétabulum) afin de la détacher du pelvis. Un ajustement de l’angle de l’acétabulum destiné à augmenter la couverture de la tête fémorale permet d’atténuer les symptômes.
La méthode de Ganz comporte cependant certains risques :
Premièrement : une instabilité du pelvis peut apparaître si les fragments d’os ne sont pas réajustés correctement ; deuxièmement : le nombre élevé d’incisions peut retarder la guérison voire causer une forme sévère de luxation ainsi qu’une nécrose acétabulaire ; troisièmement : la surface de l’ostéotomie est très proche des vaisseaux sanguins et du nerf sciatique. Une erreur médicale peut entraîner une section des vaisseaux sanguins et des nerfs ; enfin : différentes complications sont associées à cette opération comme une mauvaise consolidation osseuse post-opératoire ou une perte de correction de la déformation.
Vu son caractère particulièrement difficile et risqué, l’ostéotomie de Ganz ne peut être réalisée que par des chirurgiens expérimentés dans certaines cliniques orthopédiques chinoise. Pour parer aux inconvénients liés à l’ostéotomie péri-acétabulaire (ostéotomie de Ganz) en chirurgie clinique, l’équipe de recherche et de développement du Shanghai Electric Group Corporation Central Research Institute et du Shanghai Sixth People’s Hospital a conçu un nouveau type de robot pour ostéotomie de rotation acétabulaire (SpheriObot). Le robot SpheriObot rassemble trois éléments : « Spheri », « O » et « bot », qui signifient respectivement « sphère », « ostéotomie » et « robot ».