Besuchen Sie uns in Halle 10, Stand A22 und erleben Sie KUKA Technologie für die Medizinbranche hautnah
Auf der MEDICA, die vom 18. bis 21. November in Düsseldorf stattfindet, präsentiert KUKA wieder verschiedene Anwendungen auf Basis des Leichtbauroboters LBR Med. Zu sehen gibt es unter anderem SculpturaTM von Sensus Healthcare. Das mobile, robotergestützte System hat das Potenzial, die Strahlentherapie zu revolutionieren, da es das einzige Medizinprodukt ist, mit dem Ärzte während einer OP gezielt Tumore im Körper bestrahlen können. Mithilfe des integrierten sensitiven 7-Achs-Roboters LBR Med ermöglicht SculpturaTM eine präzise, schnelle und lokalisierte Dosisabgabe, ohne umliegendes Gewebe zu beschädigen.