![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/aot-ag/01_header3200x1800.jpg?rev=1a40cee3b1ae4587aa6e51f591e3865c&w=1900&hash=C4AD58D13F32D4C9CA92EF93A56CB8F9)
Erfolgreicher First-in-man-Einsatz: erster roboterbasierter Laser-Knochenschnitt weltweit
Das Schweizer Medtech-Unternehmen Advanced Osteotomy Tools AG (AOT) vermeldet den erstmaligen klinischen Einsatz (First-in-man) von CARLO®. Das Medizinprodukt mit dem LBR Med von KUKA wurde in der Abteilung für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie am Universitätsspital Basel erfolgreich eingesetzt.
30. August 2019
First-in-man-Studie des robotergestützten Lasersystems für die Knochenchirurgie als Basis für Markteinführung
Die momentane klinische First-in-human-Studie, die als Basis für die Markteinführung dient, soll die Leistungsfähigkeit und Sicherheit von CARLO® im klinischen Umfeld demonstrieren. Da CARLO® das erste System seiner Art ist, wurden sehr hohe Anforderungen an die Sicherheit gestellt. Diese wurden in mehreren prä-klinischen Studien zufriedenstellend geprüft. Hierbei kam dem System zugute, dass der LBR Med als weltweit erste robotische Komponente zur Integration in ein Medizinprodukt nach dem international anerkannten CB-Scheme-Verfahren zertifiziert ist.
Sensitivität des LBR Med als Erfolgsfaktor der robotergeführten Laser-Ablation
Für das robotergestützte Lasersystem für die Knochenchirurgie wird großes klinisches Interesse erwartet. „Wir gehen davon aus, dass das klinische Interesse an dieser innovativen Plattform nach der Freigabe für den kommerziellen Vertrieb in den kommenden Monaten groß sein wird“, führt Cyrill Bätscher aus. Die Laser-Osteotomie ist ein aufstrebendes neues Feld in der Knochenchirurgie mit großem Potenzial – auch für den LBR Med von KUKA.