Wählen Sie Ihren Standort:

Land

KUKA auf der K-Messe 2022: 3D-Druck, Digitalisierung und vieles mehr

Wie KUKA die Kunststoffindustrie voranbringt, ist auf der K 2022 in Düsseldorf zu erleben. Vom 19. bis zum 26. Oktober erwarten die Messebesucher zwei 3D-Druck-Premieren sowie Roboter, Software und komplette Automatisierungslösungen. Alles passend zum KUKA Messemotto: „industrial intelligence in automation_products and expertise for your efficient plastics production”.


K 2022: KUKA Lösungen für Kunststoff- und Kautschukindustrie

Ricarda Weißenhorn und Steffen Günther von KUKA verraten ihre Messehighlights.

K wie Kunststoff, Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft und  KUKA

Die K gilt als weltweit bedeutendste Messe für die Kunststoff- und Kautschukindustrie. Dieses Jahr dreht sich hier alles um die Schwerpunkte Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung und Klimaschutz. Messebesucher erfahren auf der K, wie KUKA Unternehmen dabei hilft, die Produktivität zu steigern und gleichzeitig ihren CO2-Fußabdruck zu verkleinern. Auf dem Stand B54 in Halle 12 erleben Sie, welche Roboter, Software und kompletten Automatisierungslösungen sich bereits bewähren und welche besonderes Potenzial für die Zukunft bieten.

KUKA Highlights auf der K-Messe 2022

Roboter im Einsatz erleben   KUKA Software für die Kunststoffbranche
• 3D-Druck im Großformat: Additive Fertigung mit dem KR IONTEC KUKA.PLC mxAutomation zur reibungslosen Integration von KUKA Robotern in Anlagen
 • Die LBR iisy Baureihe mit iiQKA binnen Minuten konfigurieren und programmieren und die neuen Ausführungen entdecken: LBR iisy 11 und 15 • Das iiQKA Ecosystem, aufbauend auf dem Betriebssystem iiQKA.OS, für Updates, Upgrades und für die schnelle, passgenaue Erweiterung um verschiedenste Komponenten 
 • Das neue Fördersystem für kleine Bauteile tT Feeder C500 mit KR SCARA und additiv gefertigten Komponenten • Die Simulationssoftware KUKA.Sim, die Roboterapplikationen mit digitalem Zwilling schon vor der Inbetriebnahme virtuell zum Leben erweckt 

KUKA auf der K live erleben

Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket für die K 2022 auf der Messe Düsseldorf! Wir freuen uns darauf, Sie zwischen dem 19. und 26. Oktober 2022 auf unserem Stand B54 in Halle 12 zu treffen.
Hier gibt es was zu hören und zu sehen: Die Showzelle club_KUKA, zu erleben auf der K.

Feiern mit club_KUKA

Erleben Sie die Roboter-DJ-Performance der Showzelle club_KUKA. Ein KR AGILUS sitzt an den Drums, loopt seine Beats und gibt den Takt vor. Der KR CYBERTECH nano ist der flinke DJ mit Rhythmus im Blut. Dazu performt ein KR AGILUS als Licht-Künstler und verzaubert mit weichen und raumgreifenden Bewegungen. Fehlen darf auch nicht der LBR iiwa, der neugierig die ungewöhnliche Roboter-Party im Auge behält. Viel Spaß beim Zuschauen und Mitfeiern!

KUKA Roboter und 3D-Druck, das passt!

In der Prozesszelle „Additive Manufacturing von KUKA“ zeigt der KR IONTEC, wie 3D-Druck von großen Kunststoffbauteilen mit einem Roboter geht. Der hierfür nötige Extruder ist als End-of-Arm-Tool am Roboter angebracht, so können Bauteile mit einer Größe bis zu einem Kubikmeter gedruckt werden. Praktisch für den Auftraggeber: Die Roboterprogrammierung funktioniert auch mit Standard-Programmiersystemen wie CAD/CAM und SLICER.
3D print at its best: Seien Sie dabei, wenn der KR IONTEC große Bauteile nach Maß fertigt.

Automatisierte Kleinteilförderung auf einem neuen Level

Mit additiv gefertigten Komponenten arbeitet das Sortiersystem tFeeder C500 schnell und präzise. Es nutzt die Möglichkeiten des KR SCARA und des 3D-Drucks für die flexible Kleinteilförderung. Das System funktioniert so: Aus einem Bunker werden die Kleinteile über eine Förderschnecke transportiert, vorvereinzelt und auf einer Drehscheibe abgelegt. Noch während der Bewegung erfasst das Vision-System die Lage der Teile und gibt die Position an den KR SCARA weiter. So kann der Roboter schnell und präzise die Teile entnehmen und in definierter Lage der Weiterverarbeitung zuführen. Falsch orientierte Teile gehen nicht verloren, sondern werden dem Bunker erneut zugeführt. Der tFeeder C500 wurde vom Unternehmen thinkTEC, welches bereits im Bereich End-of-Arm-Tooling tätig ist, aus Grafenau entwickelt.
Der tFeeder C500 nutzt den KR SCARA und additiv gefertigte Komponenten. 

Starke Unterstützung für Ihre Produktion: KUKA.PLC mxAutomation

Mit der Steuerungssoftware KUKA PLC mxAutomation können externe Steuerungen KUKA Roboter mit allen grundlegenden Bewegungsbefehlen kommandieren. Das heißt: Roboter- und Maschinensteuerung verschmelzen. Das ermöglicht es, KUKA Roboter mühelos in bestehende Bedienkonzepte zu integrieren. Die Anbindung an KUKA.ConveyorTech befähigt Roboter außerdem dazu, in Bewegung befindliche Bauteile zu greifen.
KUKA.PLC mxAutomation macht es Bedienern einfach, KUKA Roboter zu programmieren und zu integrieren. Roboter und Maschinensteuerung verschmelzen miteinander.

Mehr Möglichkeiten dank Digitalisierung mit KUKA

Ebenfalls auf der K dabei sind die vielen Entwicklungen von KUKA, die die Digitalisierung vorantreiben. Zum Beispiel das neue Betriebssystem iiQKA.OS plus digitalem Ecosystem, das die schnelle Bereitstellung von Updates und Upgrades erlaubt und dem Kunden oder Integrator schnell passende Komponenten wie Greifer oder Kameras rund um den Roboter anbietet. Wie sich damit ein Cobot blitzschnell programmieren und in Betrieb nehmen lässt, zeigt sich auf der K mithilfe des LBR iisy. Die Mensch-Roboter-Kollaboration mit dem LBR iisy auszuprobieren, gehörte bereits auf der automatica im Juni 2022 zu den Highlights für die Besucher. Ein wachsendes globales Netzwerk von Automatisierungslieferanten, Robotik-Experten sowie Software- und Prozessentwicklern soll iiQKA.OS noch leistungsfähiger machen. Inzwischen gibt es den LBR iisy in drei Größen und Reichweiten – lernen Sie sie kennen!
Blitzschnell und einfach in Betrieb zu nehmen, präzise und zuverlässig im Pick-and-Place: der Cobot LBR iisy.

Roboterapplikationen virtuell zum Leben erwecken

Messebesucher können auch erleben, wie die Simulationssoftware KUKA.Sim Roboterapplikationen bereits virtuell zum Leben erweckt, noch bevor die Anlage in Betrieb ist. So lassen sich aus der Ferne zum Beispiel Taktzeiten überprüfen und optimieren. Natürlich haben Sie am KUKA Stand auf der K auch die Möglichkeit, individuelle Angebote für Ihr Unternehmen anzufordern und sich Automatisierungslösungen maßschneidern zu lassen. Das Expertenteam freut sich auf Sie!

Erleben Sie auf unserem Stand auf der K, wie wir Ihr Unternehmen voranbringen können. Sei es in Bezug auf die additive Fertigung, sei es in Hinblick auf Digitalisierung, Klimafreundlichkeit oder mehr Produktivität. Und das alles easy to use, easy to program. Kommen Sie bei KUKA auf der K vorbei und sehen Sie selbst, was für Ihr Unternehmen möglich ist!

Steffen Günther, Global Business Development Manager – Plastics Industry and Machine Tool Automation (PMA), KUKA Deutschland GmbH