Você está usando uma versão antiga do navegador Internet Explorers. Para uma visualização ideal, atualize seu navegador
LBR Med na tecnologia médica: sistema a laser apoiado por robô para a cirurgia óssea
A AOT AG da Suíça desenvolveu um procedimento inovador para a cirurgia óssea: a ablação fria a laser, conduzida por robô. Para a realização precisa desta cirurgia a laser guiada por robô é usado um robô KUKA, que está certificado segundo os padrões pertinentes.
Diz-se que a vida escreve as melhores histórias – e às vezes traz consigo também as melhores inovações. Assim, o tratamento complexo de uma cirurgia maxilar da filha do cientista em laser, Dr. Alfredo E. Bruno, desencadeou um encontro pessoal com o Prof. Dr. Dr. Hans-Florian Zeilhofer, Diretor do Departamento de Cirurgia Bucomaxilofacial do Hospital Universitário de Basel e do Hospital Cantonal de Aarau. O intercâmbio tecnológico deste encontro e a combinação das duas áreas de competências para a ablação a laser guiada por robô foi o nascimento da Advanced Osteotomy Tools AG ou AOT.
CARLO: sistema a laser apoiado por robô para a cirurgia óssea com o LBR Med
A nossa meta era melhorar radicalmente os resultados da cirurgia óssea através da substituição de instrumentos de corte mecânicos pela fotoablação "fria" a laser sem contato e robôs médicos.
Ablação a laser guiada por robô como o futuro da cirurgia
O "filho" em comum foi chamado de CARLO, um acrônimo para Cold Ablation, Robot-guided Laser Ostetome. Para o Prof. Hans-Florian Zeilhofer, CARLO representa o futuro da cirurgia, porque o sistema laser guiado por software e apoiado por robô consegue executar cortes extremamente precisos com quaisquer padrões requeridos para a cirurgia óssea com o apoio do LBR Med. "O cirurgião tem muito mais possibilidades do que com os procedimentos atuais."
Até então não existia uma solução para manter o tecido ósseo na área das superfícies de corte a laser intacto e vivo. Agora o CARLO combina o laser e o robô para a cirurgia óssea em forma da nova tecnologia laser "fria" com um robô pequeno, leve e táctil, construído para a colaboração direta entre o homem e a máquina. O sistema é complementado através de um complexo software e hardware 3D de planejamento, navegação e controle. Ele se integra perfeitamente na sala de cirurgia, trabalha de modo autônomo, mas permite a qualquer hora o pleno controle ao cirurgião durante a intervenção.
Com o KUKA LBR Med a AOT AG revoluciona os resultados da cirurgia óssea com a ablação a laser guiada por robô
Cirurgia a laser guiada por robô com o apoio do LBR Med aumenta a precisão
Para atingir esta precisão, além do laser e do sistema de navegação, é necessário também um robô. Assim, o caminho da AOT AG levou ao LBR Med da KUKA. "Ele cumpre todos os nossos requisitos e atualmente é o melhor robô que existe no mercado", diz o Dr. Alfredo Bruno. "E o fato de ele já estar certificado para a integração em um produto médico, nos economiza tempo para a homologação."
O foco está na segurança do laser e do robô para a cirurgia óssea
Como o CARLO trabalha? O cirurgião realiza o planejamento pré-cirúrgico com base nos dados de uma tomografia computadorizada e "alimenta" o sistema de navegação do CARLO com estes dados. Um aplicativo intuitivo guia o cirurgião e o pessoal técnico passo a passo através da inicialização do CARLO. Então o robô executa a intervenção por conta própria. Se acontecer algo não planejado, basta que o médico toque levemente o robô e o sistema para imediatamente. "O LBR Med dispõe de uma série de sensores extremamente sensíveis. Isso é mais rápido do que parar um assistente humano", diz o Prof. Hans-Florian Zeilhofer. "O robô então vai para uma posição de espera e continuará a intervenção exatamente lá onde ele parou, tão logo receba o OK."
Trabalho de precisão através da ablação a laser guiada por robô
Contudo, essa ainda é uma solução para o futuro na área dos lasers e robôs para a cirurgia óssea, uma vez que a certificação para o produto médico ainda está em andamento. "Uma vez que o CARLO é o primeiro sistema da sua espécie, as autoridades supervisoras compreensivelmente colocam requisitos bastante elevados à segurança", explica o Dr. Alfredo E. Bruno. A AOT AG já está desenvolvendo a segunda geração do CARLO com outras características de segurança e desempenho. Trata-se de ferramentas que terão exigências adicionais ao LBR Med.