![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2017/grindmaster.jpg?rev=c3c9f0072d3b4d7aa730ee6a3eae4e32&w=1900&hash=8A12BB731836AB64F70E64016A120AC7)
Máquina de rebarbação robótica KUKA transforma fundições na Grind Master
A Grind Master, um líder tecnológico em máquinas de usinagem de metais, auxilia outras empresas a automatizar o seu processo de rebarbação de componentes de alumínio fundido. Considerando os requisitos de alta qualidade para peças Classe A visíveis, dois robôs de pequeno porte KUKA da série KR AGILUS ajudaram a aumentar a produtividade e a qualidade, reduzindo ao mesmo tempo os custos gerais.
A história de sucesso da Grind Master Machines Pvt. Ltd. teve início em 1984 com a paixão pela engenharia de um casal, uma pequena garagem e um orçamento menor ainda, na cidade histórica de Aurangabad. Pouco mais de três décadas depois, a empresa se tornou um líder tecnológico global e exportador de máquinas de usinagem de metais. Em janeiro de 2016, a Grind Master decidiu incluir robôs KUKA em seu portfólio.
Solução de automação com máquina de rebarbação para o ambiente adverso da fundição
Em oficinas de rebarbação na Índia, normalmente é usado trabalho manual casual na produção de componentes de alumínio fundido, tais como para automóveis, scooters e motocicletas. No entanto, muitas dessas peças são componentes Classe A visíveis, que requerem um alto grau de consistência e qualidade no processo de acabamento. Além disso, as altas temperaturas, gases e pó na fundição afetam os trabalhadores humanos, assim como as máquinas. Tanto para melhorar a situação do ambiente de trabalho, assim como a produtividade e a qualidade da oficina de rebarbação, sugere-se a automação.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/grind-master/kragilusgrind.jpg?rev=894c215d99c74df984274fe77aa545e1&w=1400&hash=B541FB7D24A4E541FFCD8A72692FE23D)
Máquina de rebarbação de metais provê qualidade e consistência sem igual
Um portal linear estava fora de questão para a Grind Master, porque o elevado número de variantes de componente e a frequente atualização de modelo tornou necessária uma solução flexível que pode ser reprogramada de forma fácil e rápida. Além disso, as formas complexas das peças necessitavam da mobilidade e velocidade de um robô de seis eixos. Para a Grind Master, a resposta foi o KUKA KR AGILUS. Este robô de pequeno porte não é apenas extremamente ágil, rápido e preciso, mas também muito robusto e compacto, tornando-o uma solução ideal para o ambiente de fundição na Grind Master. O resultado é um robô que rebarba as peças fundidas com consistência sem igual.
Baixos tempos de ciclo e de troca aumentam a produtividade na usinagem de metais
Com um tempo de ciclo de 25 segundos por peça e um tempo de mudança de configuração de dez minutos, a solução mostrou ter ido além do atendimento dos critérios de demanda de clientes como a Aurangabad Electricals Ltd. Não apenas a sua produtividade aumentou, mas também a qualidade dos componentes produzidos. Através da relação de custo-benefício altamente vantajosa, a Grind Master estima um Retorno de Investimento em cerca de três anos. "A rebarbação robótica é uma transformação da fundição e de vidas humanas envolvidas, ao criar um ambiente de trabalho, livre de riscos, seguro e saudável, fornecendo peças de alta qualidade e combinando práticas globais de manufatura. Com o sucesso dos primeiros dois robôs de rebarbação, queremos continuar com a automação de toda a fundição com robôs para esta operação," diz Sameer Kelkar, CEO da Grind Master Machines Pvt. Ltd.
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)